Conseils pour la caméra thermique afin d’éviter les erreurs courantes d’inspection des maisons

Les caméras thermiques sont des outils incroyables capables de révéler des problèmes cachés que d’autres technologies ne peuvent pas détecter, tels que les fuites d’eau, les infiltrations de chaleur/froid et les nuisibles. Mais comprendre ce que vous observez avec l’imagerie thermique n’est pas toujours facile, même pour ceux qui ont un savoir-faire dans l’inspection des bâtiments, les systèmes CVC ou les systèmes électriques. Si vous avez acheté une caméra thermique ou envisagez d’ajouter l’imagerie thermique à votre programme d’inspection, veillez à éviter ces erreurs fréquentes.

Erreur n° 1 : Mauvaise interprétation des images

Lors de l’inspection d’une maison avec une caméra FLIR, telle que la FLIR One Edge Pro ou la FLIR C5, vous constaterez que vous trouverez des points froids, des points chauds et des schémas qui pourraient ne pas avoir de sens et qu’il serait facile de mal interpréter. Apprendre à interpréter correctement les images thermiques et à identifier les zones humides, les fuites d’air, les problèmes potentiels de moisissures, les fuites d’eau, les termites et autres infestations par les nuisibles, l’isolation manquante et d’autres problèmes demande de la pratique.

Conseils :

  • Tous les points froids ou chauds ne sont pas forcément des problèmes. Soyez prudent avant de tirer une conclusion. Le mauvais diagnostic d’un problème pourrait entraîner des mesures destructrices coûteuses pour prouver que vous avez tort.
  • Ne prenez pas de décisions rapides sur le site. Si vous avez des doutes, en particulier lorsque vous commencez, ramenez vos images à votre bureau et projetez l’image sur grand écran avant de prendre une décision finale et d’écrire votre rapport.
  • Ne facturez pas de supplément et n’annoncez pas que vous inclurez l’analyse d’imagerie thermique dans vos rapports jusqu’à ce que vous soyez sûr de vous. Vous ajouterez de la valeur en incluant quelques observations sur les problèmes dont vous êtes sûr.
  • Profitez des caractéristiques intégrées de FLIR Ignite, qui téléchargent, organisent et partagent directement les images de votre caméra FLIR connectée au Wi-Fi. Conservez vos données dans un seul endroit accessible depuis n’importe quel périphérique.
  • Investissez dans un logiciel de création de rapports tel que FLIR Thermal Studio, qui offre des outils d’édition, de mesure et d’analyse qui peuvent faciliter l’interprétation de vos images.
  • Formez-vous à l’interprétation des images thermiques avant d’enquêter à l’aide d’une caméra thermique. Une certification ITC est un bon point de départ, et il existe également de nombreuses formations en ligne gratuites.

Water damage in ceiling 1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

Cela semble être une fuite d’eau assez grave du toit ou du deuxième étage de cette maison. Ou est-ce de l’air froid ? Ou s’agit-il d’une fuite provenant d’un évent CVC ?

Erreur n° 2 : Erreurs de mesure de la température

Il est facile de faire des erreurs lorsqu’il s’agit d’obtenir une mesure précise de la température. Les produits FLIR conçus pour l’inspection des maisons se situent normalement à l’intérieur d’une plage de précision de ±2 %, mais certains matériaux (comme le métal brillant) peuvent influencer considérablement la température affichée par votre caméra. À moins de comprendre comment l’émissivité, la distance et d’autres facteurs affectent votre caméra, vous ne devez pas vous fier à vos mesures de température.

Conseils :

  • Comprenez parfaitement comment ajuster l’émissivité si vous devez prendre des mesures de température. La science de l’émissivité est expliquée dans un cours de thermographie de niveau I.
  • Sachez tout particulièrement que la température des objets brillants, comme le métal poli, ne sera pas mesurée avec précision par votre caméra thermique en raison de leur faible émissivité. Cependant, il est souvent possible d’augmenter l’émissivité des cibles en utilisant des moyens relativement faciles et bon marché.
  • Sachez que les caméras avec un large champ de vision sont optimisées pour mesurer les objets proches. Si vous devez mesurer la température d’une petite cible à distance, envisagez une caméra avec un champ de vision plus étroit.
  • La plupart des équipements électriques en charge deviennent chauds, il se peut donc que le simple fait de remarquer un point chaud n’indique pas un problème. Sachez à quelle température l’équipement que vous examinez fonctionne correctement.

Electrical Panel Thermal with MSX.jpg

Waouh, ce disjoncteur a l’air chaud. Est-ce qu’il y a un problème ?

Erreur n° 3 : Connaissez les limitations de votre outil

Ce serait formidable si la FLIR ONE Pro pouvait répondre à tous les besoins de thermographie possibles. Mais bien que les caméras d’entrée de gamme comme la FLIR ONE et la FLIR C5 soient d’excellents outils, elles ont leurs limitations. Comme avec la plupart des outils, vous êtes limité par la technologie elle-même ainsi que par ce que vous savez en faire. Acquérir un savoir-faire avec une caméra thermique prend du temps, et certaines applications peuvent nécessiter une caméra plus performante, comme l’E8 Pro.

Conseils :

  • Sachez que les caméras d’entrée de gamme détecteront une différence d’environ 1,5 °C de température de surface sur un mur peint (ou une autre surface à émissivité élevée). Les caméras Expert sont précises jusqu’à une différence de 0,02 °C.
  • Certaines applications, telles que la détection des problèmes d’humidité avec l’imagerie thermique, nécessiteront une caméra plus performante capable de détecter les différences de température subtiles.
  • Si vous le pouvez, essayez d’acheter une caméra qui répondra à vos besoins à long terme. Commencer par une caméra d’entrée de gamme peut vous emmener loin, mais si vous savez que vos applications nécessiteront une caméra haute performance, vous économiserez de l’argent en vous la procurant dès le départ.

termiteTrails_inWalls.jpg

Cette image d’infestation par les termites nécessite une sensibilité et une résolution élevées pour la détection, car seule une légère différence de température révèle les nuisibles.

La meilleure façon d’éviter de faire des erreurs lors du diagnostic des problèmes dans une maison est de devenir un thermographe certifié. Le Centre de formation à l’infrarouge (Infrared Training Center [ITC]) propose des cours qui explorent la science de la thermographie, les meilleures pratiques lors de l’utilisation d’une caméra thermique et la manière d’interpréter correctement les images, ainsi que des ressources et une assistance en ligne.

Articles connexes

Comment procéder

Comment détecter une fuite d’eau avec l’imagerie thermique

Read more
Étude de cas

Jouer à cache-cache avec les nuisibles et gagner avec les caméras infrarouge de FLIR.

Read more
Note technique

N'oubliez jamais le 'FORD' - 3 choses à garder en mémoire durant une inspection IR

Read more
Back to top