Lutter contre les risques d’incendie modernes grâce à l’imagerie thermique tactique

L’accès généralisé à l’imagerie thermique a grandement profité à la lutte anti-incendie. Les efforts de recherche et de sauvetage, d’extinction des incendies et de contrôle après incendie sont devenus plus efficaces et ont donné de meilleurs résultats, notamment en équipant davantage d'intervenants en caméras thermiques. À mesure que ces outils s’améliorent et deviennent plus abordables, reconnaître la nécessité de l'imagerie thermique tactique commence par comprendre les défis auxquels les pompiers sont confrontés dans les structures frappées par les flammes.

La protection thermique est primordiale lors des principales attaques intérieures, et les pompiers modernes disposent d’équipements de protection individuelle (EPI) bien supérieurs à ceux de leurs prédécesseurs. Les premiers équipements de participation manquaient du tissu de haute technologie porté aujourd’hui, ce qui a poussé la NASA et la U.S. Fire Administration à lancer le projet FIRES, une initiative « visant à développer une protection améliorée pour les pompiers structurels ». Au final, ce projet a conduit à l’élaboration de la norme NFPA 1971. Les avancées en sciences des matériaux ont permis de continuer à fournir aux services de lutte contre les incendies des EPI performants et offrant une grande liberté de mouvement ; cependant, l’utilisation généralisée de matériaux de construction modernes présente de nouveaux dangers pour la lutte anti-incendie.

Modern PPE.jpg

Project FIRES et la norme NFPA 1971 ont ouvert la voie aux EPI haute performance d’aujourd’hui

Les incendies touchant les bâtiments brûlent plus vite que jamais auparavant. Le passage aux matériaux synthétiques et aux plans d’étage ouverts dans la construction résidentielle a considérablement accéléré la vitesse de progression des incendies. Les pièces modernes peuvent s’embraser en moins de quatre minutes, un contraste alarmant par rapport aux durées de 30 minutes observées dans les constructions plus anciennes. Les occupants disposaient en moyenne de 17 minutes pour évacuer ; maintenant, ils n’ont plus qu’une fenêtre de quatre minutes pour sortir.

Malgré l’accès à un SCBA exceptionnel et à des équipements de protection individuelle à trois couches, les pompiers d’aujourd’hui ne peuvent pas compter uniquement sur des équipements de protection. La nature rapide des incendies résidentiels, associée à une confiance excessive dans les EPI haute performance, peut constituer une combinaison dangereuse. En effet, l'excellente protection thermique des équipements d’intervention modernes peut empêcher un pompier intervenant en intérieur de prendre conscience des agressions thermiques avant qu’il ne soit trop tard. Avec des incendies qui changent en une fraction de seconde et un équipement qui protège jusqu’à son point de rupture, il est plus important que jamais pour les pompiers de comprendre le comportement moderne des incendies et de prendre des décisions mieux informées plus rapidement.

Tout comme les améliorations en sciences des matériaux, les innovations technologiques ont contribué à faire progresser la lutte anti-incendie. L’adoption des caméras thermiques a apporté une nouvelle efficacité aux tâches de terrain telles que les évaluations situationnelles, l’identification des points chauds, la recherche et le sauvetage et la détection des dangers. Ces applications précoces se concentraient principalement sur l’identification des anomalies dans une scène et l’exploitation des fonctions de base des caméras thermiques ne nécessitaient pas toujours une formation formelle. Les pompiers modernes interviennent dans des structures en feu les plus dangereuses à ce jour, l’EPI est poussé jusqu’à son point de défaillance, et les caméras thermiques avancées sont utilisées de la même façon que leurs encombrants prédécesseurs basse résolution : toutes les conditions d'échec sont réunies. L’utilisation de caméras thermiques dans la lutte anti-incendie doit continuer d’évoluer pour répondre et dépasser les exigences de l’environnement d’incendie moderne auquel sont confrontés les pompiers.

K55_23_FSX.jpg

Les données de température quantitatives offrent une meilleure connaissance de la situation pour les décisions de type « Intervention/Non intervention »

Les pompiers peuvent exploiter les données quantitatives des caméras thermiques haute performance, tels que la FLIR K65 conforme à la norme NFPA, pour prendre des décisions clés lors d’une mission en intérieur. Avoir la possibilité d’interpréter les données de température dans une variété de palettes de couleurs thermiques offre une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de la situation. Les informations fournies par l’imagerie thermique peuvent aider à une prise de décision plus sûre « Go/No Go » et à un placement plus précis du flux, tandis que des concepts simples, tels que la reconnaissance des différences entre les modes haute et basse sensibilité, peuvent faire la différence entre sauver des vies ou commettre une erreur coûteuse.

Une caméra thermique en mode basse sensibilité ajustera la palette de couleurs pour différencier les températures élevées (généralement jusqu’à 1 200 °F) et affichera des températures plus basses et toujours dangereuses en niveaux de gris. Par exemple, le contraste entre la température corporelle d’une victime et son environnement peut ne pas être immédiatement visible sur une image thermique à faible sensibilité. Au-delà des interventions de recherche et sauvetage, l’imagerie thermique tactique permet aux premiers intervenants d’anticiper de manière fiable la progression de l’incendie, le sens de déplacement, les dangers des courants de convection et le risque d’agression thermique.

« Une formation pratique permet aux pompiers de compléter leurs connaissances du comportement des incendies grâce à des données de température fiables »

Alors que les caméras thermiques deviennent toujours plus sophistiquées et rentables, les services de lutte anti-incendie doivent s’assurer que les compétences du personnel progressent parallèlement à l’innovation technologique. Comprendre comment tirer pleinement parti de ces outils offre un avantage inestimable face aux défis des incendies structurels modernes. Une formation pratique, telle que des cours en direct sur les incendies avec l'instructeur Andy Starnes, aide les pompiers à compléter leurs connaissances sur le comportement des incendies par des données thermiques fiables.

Trop souvent, les décisions tactiques sont prises sur la base d’informations incomplètes, lorsque l’outil nécessaire pour prendre des décisions éclairées et vitales est probablement déjà en main. Il est temps d’utiliser les caméras thermiques au maximum de leur potentiel.

Articles connexes

Notions fondamentales

Avez-vous besoin d'une caméra thermique à plage de températures élevées ?

Read more
Back to top