Réussite Surefire : Les caméras thermiques FLIR permettent aux pompières de se protéger

FLIR a récemment fourni un accès à ses caméras thermiques hautes performances de la série K lorsque des centaines de pompières se sont réunies lors d'un événement de formation majeur au Mexique. Environ 460 femmes de divers États du Mexique ont participé à l'événement, toutes cherchant à améliorer leurs compétences en thermographie et leurs capacités d'intervention d'urgence, avec l'aide de la technologie FLIR avancée.

Les statistiques publiées par Rescue Intellitech suggèrent que moins de 10 % des pompiers du monde entier sont des femmes. Malheureusement, le Mexique fait partie de ceux qui ont encore moins de chiffres que cette moyenne, le gouvernement révélant que seulement 5,53 % de ses pompiers sont des femmes. Cependant, le pays adopte une approche proactive pour traiter la situation, comme en témoigne le Congrès régional des pompiers du Mexique 2025.

Cette année, dans l’État central de Tlaxcala, l’événement a attiré des pompiers de tout le pays. Le congrès a accueilli diverses conférences, compétitions et ateliers de formation, avec plus de 450 femmes désireuses de renforcer leur niveau d’expertise en matière de lutte anti-incendie. Ce congrès majeur a bénéficié du soutien du Secrétariat de sécurité et de protection civile du Mexique, une agence gouvernementale fédérale chargée de superviser la sécurité publique.

Mexique Femmes pompières 2 redimensionnées.jpg

Le congrès visait à responsabiliser et à développer les compétences des femmes pour répondre aux incendies, aux sauvetages et à d’autres types d’urgences. Notamment, une démonstration des techniques de lutte contre les incendies des véhicules fournie par un personnel formé a mis en évidence les bases et les principes fondamentaux de l’intervention d’urgence. La formation a couvert des sujets pertinents tels que la thermographie et l’enquête sur les incendies. Avec des décennies d’expérience dans les solutions d’imagerie thermique, FLIR a fourni la technologie de caméra de l’événement.

Les pompières ont reçu une formation tactique pratique, y compris la démonstration en direct des incendies de véhicules, à l'aide de caméras thermiques de la série FLIR K. Armé de modèles avancés comme la FLIR K65 riche en fonctionnalités, l'objectif était de mieux comprendre les différentes fonctionnalités clés, telles que la technologie FLIR d'amélioration flexible de la scène (FSX™).

Mexique Femmes pompières 5 redimensionnées.jpg

Les puissants algorithmes de traitement d’image qui sous-tendent la technologie FSX aident les pompiers à voir les cibles à faible contraste, même dans les scènes présentant de larges plages de température. Le résultat est une image extrêmement nette et finement texturée qui montre des détails plus subtils, permettant aux pompiers de reconnaître plus facilement les objets, les voies et d’autres fonctionnalités, ce qui permet une prise de décision plus rapide et meilleure lorsque les secondes comptent.

Le mode gain faible/gain élevé de la K65 a également suscité un intérêt lors de l’événement, ce qui permet aux utilisateurs d’ajuster facilement la plage de mesure de la température et la sensibilité de l’image. Les fondamentaux comme la lecture des modèles thermiques et l’utilisation de la K65 pour voir à travers la fumée étaient également des activités de formation essentielles.

Teresa Gonzalez, directrice des grands comptes de FLIR pour l'Amérique latine, a été invitée à l'événement par la directrice des pompiers du Mexique, aux côtés du gouvernement d'État mexicain, pour prendre la parole et aider à former l'équipe féminine. Elle a déclaré : « C'était un honneur pour moi de former ces incroyables femmes à l'utilisation de la technologie des caméras thermiques pour la lutte contre les incendies. J'ai pu donner un sentiment de conscience et de conscience des dangers possibles que les pompiers rencontrent quotidiennement et de la façon dont nos excellentes caméras thermiques fournissent une sécurité et un soutien supplémentaires pendant ces rencontres. »

Mexique Femmes pompières 4 redimensionnées.jpg

Les commentaires généraux de l'événement ont été que toutes les femmes étaient ravies d'utiliser les caméras thermiques FLIR, les aidant à surpasser l'œil nu et à voir à travers la fumée, ce qui est essentiel pour leurs responsabilités quotidiennes de lutte contre les incendies.

Au niveau national et national, le Mexique réaffirme clairement son engagement à former, reconnaître et renforcer le rôle des femmes dans les rôles de lutte contre les incendies. FLIR est fière de soutenir une cause aussi importante en fournissant ce type de formation. L’autonomisation des femmes, non seulement dans le domaine de la sécurité publique, mais également dans d’autres secteurs traditionnellement dominés par les hommes tels que l’automobile, la défense, la marine, la sécurité et les métiers professionnels, est primordiale, car elle favorise la croissance économique, favorise des perspectives plus diversifiées et stimule le progrès social en détruisant les obstacles et en défendant l’égalité des sexes.

Articles connexes

Choisir une caméra

10 ans de soutien aux sapeurs-pompiers

Read more
Étude de cas

Les caméras Teledyne FLIR contribuent à sauver des vies lors d'incendies à Stockholm

Read more
Back to top