Les caméras Teledyne FLIR contribuent à sauver des vies lors d'incendies à Stockholm

La lutte contre les incendies est une profession extrêmement dangereuse et exigeante, tant sur le plan physique que mental. Cependant, l'aide est à portée de main : Teledyne FLIR a conçu sa série K de caméras thermiques professionnelles et abordables pour résister à la pression, en aidant les soldats du feu à s’orienter en présence de fumée tout en recherchant les points chauds et en mesurant la température à distance. L'équipe de la caserne de pompiers de Solna à Stockholm (Suède), en est un bon exemple. Avec une caméra FLIR série K, l'un des sapeurs-pompiers a pu récemment sauver quatre vies lors d'un incendie en centre-ville.

Le Storstockholms brandförsvar (service d'incendie du Grand Stockholm) couvre 10 municipalités de la ville dont Solna, située au nord du centre. Lorsqu'un grand incendie s'est déclaré récemment au centre-ville, l'équipe de pompiers de Solna a répondu à l'appel.

« Nous avons envoyé deux pompiers dans la zone du foyer, tous deux équipés de caméras FLIR série K », explique Tomas Bellander, sapeur-pompier et instructeur à la caserne de Solna, qui compte 22 ans d'expérience. « L'un des sapeurs-pompiers a repéré un ascenseur dont les portes étaient légèrement ouvertes. D’instinct, il s’est dirigé vers l'ascenseur et, à son approche, sa caméra thermique FLIR a montré ce qui ressemblait à un bras dans l'embrasure des portes. Il s'est avéré qu'il y avait quatre personnes dans cet ascenseur, qui ont toutes été sauvées par notre sapeur-pompier et sa caméra FLIR ».

Comme toute caserne de pompiers, Solna dispose d'une gamme d'outils classiques de lutte contre les incendies, mais s'appuie sur les caméras thermiques FLIR pour localiser les incendies et repérer les personnes piégées ou ayant besoin d'aide. Cependant, même si les caméras FLIR à la caserne de Solna sont essentiellement dévolues aux interventions en présence de fumée, l'équipe les utilise également dans le cadre d'autres activités de secours, comme la localisation de personnes sur les voies ferrées ou au bord de l'eau.

« C'est beaucoup plus facile que de nos propres yeux et avec une lampe de poche », explique le sapeur-pompier Simon Zettergren. « Nous pouvons rapidement voir s'il y a des changements de température pour détecter une présence humaine ».

Simon Zettergren explique que la caserne de pompiers de Solna bénéficie de caméras thermiques hautes performances FLIR K55 et en garde deux dans chaque véhicule. Le chargement s'effectue à l'intérieur du camion.

« Nous faisons généralement intervenir les sapeurs-pompiers en équipes de deux dans la zone du foyer : l'un avec une lance incendie et l'autre avec une FLIR K55 », confie-t-il.

Avec les caméras FLIR K55, la caserne de pompiers de Solna combat les incendies grâce à une meilleure stratégie, se faufile plus facilement dans la fumée et sauve des vies. Ces caméras affichent des images thermiques nettes sur un écran LCD lumineux, aidant ainsi l'équipe de sapeurs-pompiers de Solna à mieux s’orienter et à accélérer les prises de décision critiques.

« De nombreuses pensées vous traversent l'esprit en cas de vrai feu », explique Bellander. « Vous devez mettre en oeuvre votre stratégie tout en recevant les ordres du lieutenant et en évaluant en temps réel la situation avec une visibilité limitée. Le facteur stress est élevé, vous devez donc faire appel à votre équipement et à votre formation. Si vous y parvenez, l'issue sera probablement positive ».

Articles connexes

Choisir une caméra

10 ans de soutien aux sapeurs-pompiers

Read more
Back to top