Teledyne FLIR célèbre une décennie de succès avec les caméras de lutte contre les incendies de série K.

Parfois, un produit change la donne sur le marché, amenant la qualité, la facilité d’utilisation ainsi que la fiabilité à des niveaux inédits.

En mars 2013, FLIR (désormais Teledyne FLIR) a lancé les premiers modèles de ses caméras thermiques de série K pour les applications de lutte contre les incendies. Une décennie plus tard, la série K révolutionnaire demeure le leader du marché dans les applications de lutte contre les incendies, permettant aux équipes de visualiser un plan d’attaque, de localiser les points chauds et de sauver des vies, tout cela en un temps ultra-rapide.

Les origines de Teledyne FLIR remontent à 1978 avec la formation de FLIR Systems et le développement de systèmes d’imagerie infrarouge (thermique) haute performance et à faible coût pour les applications aériennes. Après un succès remarquable dans de nombreux secteurs du marché, FLIR est entrée dans le domaine de la lutte contre les incendies en 2013 avec le lancement des caméras de la série K.

Jason Messerschmidt, Directeur principal des ventes pour les États-Unis chez Teledyne FLIR, déclare :

« En tant que pompier bénévole impliqué dans les services d’incendie depuis plus de 25 ans, il est gratifiant d’un point de vue professionnel et personnel d’avoir participer aux 10 ans d’existence de Teledyne FLIR et d’offrir une technologie d’imagerie thermique à un nombre croissant de sapeurs-pompiers. Notre capacité à fournir des produits haut de gamme offrant une technologie avancée à des prix compétitifs a sans aucun doute amélioré les services de lutte contre les incendies et sauvé la vie de nombreux pompiers et personnes piégées par le feu. »

La réussite dans le domaine de la lutte contre les incendies a commencé avec le lancement des caméras thermiques K40 et K50 au printemps 2013. En substance, l’idée était de fournir aux sapeurs-pompiers un outil sur lequel ils pouvaient compter pour protéger la vie des membres de leurs équipes et sauver celle des autres. Les modèles K40 et K50, qui affichent différents modes de couleurs pour chaque situation, répondaient à un certain nombre de critères clés du marché, notamment l’accessibilité, la fiabilité et la facilité d’utilisation. De plus, les appareils affichaient des images thermiques claires et produisaient des rapports simples.

Soutenue par le succès initial et l’adoption des modèles K40 et K50, FLIR a décidé d’étendre sa gamme. En janvier 2015, lors de l’exposition Intersec sur les technologies de protection contre les incendies à Dubaï, la société a lancé ses modèles K45 et K55 avec un champ de vision et une sensibilité thermique améliorés. Les caméras thermiques K2 et K65 ont ensuite rejoint la gamme en juin 2015, avec une présentation publique à l’exposition Interschutz à Hanovre.

La FLIR K2 combine capacité, robustesse et fiabilité dans un ensemble abordable. Avec des atouts comme l’imagerie dynamique multispectrale (MSX®), des boutons faciles à utiliser et une capacité à fonctionner à des températures allant jusqu’à 260 °C, la K2 constitue un petit investissement offrant des dividendes considérables, en sauvant des vies, en protégeant les biens et en garantissant la sécurité des sapeurs-pompiers.

La FLIR K65 est la caméra infrarouge sophistiquée et multifonctions dont vous avez besoin quand la conformité NFPA® constitue une exigence. Avec ses connecteurs entièrement isolés et sa batterie sécurisée, la K65 est parfaitement conforme à la norme 1801-2021 relative aux caméras thermiques couvrant l’utilisation, la qualité d’image et la durabilité dans les tâches de lutte contre les incendies.

Avec la sortie de quatre modèles en 2015, K45, K55, K2 et K65, et la demande initiale qui s’est avérée élevée, FLIR a estimé qu’il était opportun d’interrompre les modèles originaux K40 et K50, d’autant plus que d'autres caméras thermiques de la série K étaient déjà en cours de développement et approchaient de leur lancement.

En avril 2016, lors de l’exposition et de la conférence de la FDIC à Indianapolis, FLIR a profité de l’occasion pour présenter ses tout nouveaux modèles K33 et K53.

Le concept derrière la K33 était de fournir une option économique et facile à utiliser qui ne sacrifiait ni la clarté ni la performance. Cette caméra thermique bénéficie de la technologie FSX™ (amélioration flexible des scènes) qui intensifie les détails structurels et les textures des images thermiques. Les perspectives et l’orientation augmentées aident les pompiers à mieux appréhender les situations et à se sentir plus en confiance et en sécurité. En termes comparables, la K53 offre la même clarté et les mêmes performances, mais avec des améliorations telles qu’une résolution IR et une sensibilité thermique supérieures.

L’ajout le plus récent de FLIR à sa série K est arrivé en avril 2019 avec un nouveau grand lancement à la FDIC. En portant le nombre de caméras de la série K disponibles à sept, la caméra de reconnaissance de situation K1 est un dispositif thermique robuste et compact qui sert d’œil supplémentaire sur la scène des incendies, permettant aux commandants, aux officiers et aux inspecteurs de réaliser une évaluation rapide mais approfondie à 360° dans une obscurité totale et à travers la fumée. Grâce à une lampe de poche intégrée puissante, la FLIR K1 éclaire la scène pour aider les utilisateurs à diriger et à gérer les membres des équipes de façon plus efficace.

Peter Dekkers, Directeur du développement commercial mondial, FIRE EMEA chez Teledyne FLIR, déclare : « Il y a dix ans, le marché des caméras thermiques pour la lutte contre les incendies était quelque peu statique : peu d’innovation, une conception maladroite, des défis liés aux batteries, des images floues, etc. De plus, le prix élevé ne favorisait pas une adoption plus large parmi les pompiers dans le monde. Nous avons donc pris un énorme risque en investissant dans ce marché, qui n’était pas particulièrement dynamique à première vue. Cependant, nous aimons relever un défi et avons décidé d’utiliser notre expertise industrielle et de défense interne pour traiter le marché des incendies. Avec l’introduction de notre série K, nous établissons une nouvelle norme avec une qualité d’image, une facilité d’utilisation, une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Le tout à un prix beaucoup plus abordable, non seulement pour les petites villes ou les services bénévoles, mais également pour les services métropolitains qui développent leur capacité à utiliser l’imagerie thermique. »

Il poursuit : « Bien sûr, une utilisation plus large suscite des attentes plus élevées. Nous continuons donc à investir dans nos solutions, où l’accent permanent sur l’ergonomie et l’excellent clarté d’image suscitent la confiance en termes de précision de lecture des incendies. »

Votre 6ème sens en matière de lutte contre les incendies depuis 10 ans et plus encore !

En savoir plus sur la gamme complète de caméras de lutte contre les incendies FLIR.

 

Articles connexes

Choisir une caméra

Le système thermique complet de lutte anti-incendie

Read more
Choisir une caméra

Caméra thermique à perception de la situation ou caméra thermique tactique : laquelle choisir ?

Read more
Back to top