Protection active contre les incendies des forêts anciennes : Les caméras thermiques FLIR protègent l'arc ionique d'Apulia, en Italie
L’arc ionique d’Apulia est désormais protégé par un système avancé de détection précoce des incendies, fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 grâce aux caméras thermiques haute sensibilité de FLIR. Il s’agit d’une synergie d’innovation et de protection environnementale, conçue pour prévenir les catastrophes avant qu’elles ne prennent effet.
L’arc ionique d’Apulia est une région riche en histoire, en paysages côtiers époustouflants et en traditions culturelles anciennes qui reflètent l’harmonie entre la nature et la civilisation. Cependant, elle est également particulièrement vulnérable aux feux de forêt, en particulier pendant la saison estivale lorsque les températures élevées, la végétation sèche et l’augmentation de la densité touristique augmentent le risque. La prévention et la gestion des risques d’incendie sont donc une priorité absolue pour protéger l’environnement, la biodiversité et la sécurité des communautés locales et des nombreux visiteurs qui choisissent cette magnifique zone pour leurs vacances.
Pour atténuer les risques d’incendie, la région d’Apulia a mis en place un système automatique de détection et d’alerte des incendies. Ce système utilise des technologies de pointe et hautement fiables pour détecter les épidémies d’incendie à la fois de manière préventive (détection des signes d’avertissement précoces) et lors des situations d’urgence, fonctionnant 24 heures sur 24 et dans toutes les conditions environnementales.
Suite à un déploiement initial réussi qui a aidé à surveiller l’environnement naturel du parc national d’Alta Murgia, le système de détection précoce des incendies a été étendu pour protéger les zones les plus précieuses de l’arc ionien d’Apulia. Elle utilise les mêmes technologies de base, en particulier les caméras thermiques haute sensibilité de FLIR.
Le rôle central des capteurs infrarouges
Au cœur du système de détection précoce des incendies se trouvent les caméras thermiques à double capteur de la série FLIR PT. Elles combinent un capteur thermique et un capteur de lumière visible sur une plate-forme panoramique/inclinable de haute précision et à grande vitesse capable d’analyser en continu la zone à la recherche même des moindres signes de chaleur anormale et potentiellement dangereuse.
Les caméras sont montées sur des stations de surveillance en hauteur, chacune couvrant un rayon de détection de plus de 12 km et offrant une surveillance à 360°. Cela garantit une protection continue dans toutes les conditions, de l’obscurité totale à la lumière du soleil.
Comme l’explique Pierpaolo Piracci, directeur régional des ventes pour l’Italie, la Grèce, l’Europe du Sud et du Sud-Est chez FLIR (FLIR Security), « Une réponse rapide est cruciale pour protéger la terre contre les risques d’incendie. Nous devons détecter même la plus petite épidémie avant que des flammes ou de la fumée n’apparaissent. Nos caméras thermiques, conçues avec les capteurs les plus avancés au monde, développées et produites exclusivement par FLIR, offrent la sensibilité thermique la plus élevée actuellement possible. Cela permet au système de détecter des signaux thermiques minimes et potentiellement dangereux à une vitesse inégalée. Les images capturées sont traitées en temps réel par un système d’analyse vidéo sophistiqué, développé par une société tierce spécialisée, qui joue un rôle clé dans l’efficacité globale du système. Dans ces applications, même quelques minutes peuvent faire la différence entre éviter une catastrophe et déclencher un incendie catastrophique. »
Un système de détection intégré garantissant réactivité et fiabilité
Le système de détection précoce des incendies dans l’arc ionien d’Apulia se compose de six stations de surveillance équipées de caméras thermiques Teledyne FLIR, couvrant environ 2 000 km2 de terre forestière.
Ces stations sont connectées via une fibre optique dédiée et un réseau radio à micro-ondes à un hub central qui collecte et analyse automatiquement les images de la caméra thermique en temps réel. Ce hub communique toute alerte incendie au Centre des opérations de protection civile de la région d’Apulia.
Le réseau de communication et le système de traitement d’image en temps réel ont été développés par CAE, qui a agi en tant qu’intégrateur système pour l’ensemble du projet.
« Nous avions déjà travaillé avec succès avec FLIR sur le précédent projet de détection d’incendie dans le parc national d’Alta Murgia », déclare Luca Papandrea, directeur général des opérations chez CAE. « Au fil des années, les caméras thermiques FLIR ont obtenu des performances sans faille, prouvant leur fiabilité. Ainsi, pour le nouveau projet protégeant l’arc ionique, nous avons choisi à nouveau les caméras FLIR. Leurs caractéristiques techniques innovantes nous ont même permis de soumettre une proposition améliorée par rapport aux spécifications initiales de l’appel d’offres. »
Solutions technologiques complètes pour la protection des zones critiques
L'intégration de capteurs thermiques infrarouges et de capteurs électro-optiques à spectre visible avec un mécanisme d'orientation/inclinaison robuste est un atout essentiel des caméras thermiques de la série PT. Ces systèmes reflètent des décennies d'expérience de FLIR dans le développement de solutions optimisées et hautement fiables pour la protection des zones critiques dans divers secteurs.
En plus des caméras thermiques, le système de détection d'incendie comprend d'autres technologies de sécurité de FLIR pour protéger les stations de surveillance contre tout accès non autorisé, garantissant ainsi une sécurité complète.
« Notre capacité à offrir des produits, des solutions complètes et des conseils techniques sur l’ensemble du spectre de la protection des infrastructures critiques est l’un des points forts de Teledyne FLIR », souligne M. Piracci. « Notre portefeuille comprend des produits leaders du marché, intégrés dans un système holistique qui couvre la sécurité périmétrique et la détection des facteurs de risque, tels que la détection précoce des incendies.
Préserver la terre pour les communautés et l’environnement
Le système automatique de détection précoce des incendies de l’arc ionique d’Apulia s’est avéré fiable, minimisant les fausses alarmes et démontrant une efficacité élevée pendant les interventions. La sensibilité thermique exceptionnelle des caméras de la série PT de FLIR permet de détecter rapidement les plus petites épidémies, quelles que soient les conditions environnementales. Pendant ce temps, le logiciel de traitement d’image peut prédire la direction de propagation des incendies, aidant ainsi à guider les équipes d’intervention sur le terrain.
En associant une technologie avancée à une expertise spécialisée en matière de conception et de mise en œuvre dans la protection et la prévention, le système garantit une tranquillité d’esprit pour une région de grande valeur culturelle, économique et environnementale.
La série FLIR PT AI SR est la dernière caméra thermique PTZ multicapteurs de nouvelle génération de la gamme PT, conçue par FLIR pour répondre aux exigences les plus avancées des systèmes de surveillance et de prévention des incendies. Il est doté d’un capteur thermique non refroidi haute sensibilité (< 25 mK NETD, résolution 640 × 512) associé à une caméra optique 4K offrant un zoom optique jusqu’à 25×. Cet appareil produit des images nettes et détaillées même dans les conditions les plus extrêmes : obscurité totale, lumière intense, fumée ou brouillard.
Avec une intégration simplifiée dans les systèmes de vidéosurveillance existants (ONVIF, VMS), une fonctionnalité panoramique/inclinaison/zoom complète à 360°, une résistance aux environnements difficiles (IP66, dégivrage) et un suivi continu via le capteur FLIR Nexus®, cette caméra thermique est la solution idéale pour surveiller de grandes zones et détecter les points chauds ou les épidémies d’incendie avant qu’elles ne s’aggravent.