Renforcement de la sécurité portuaire : Comment DP World Yarimca s’appuie sur les solutions de sécurité Flir pour sécuriser et fiabiliser ses opérations portuaires


DP World Yarimca, l’un des plus grands terminaux à conteneurs du golfe d’Izmit et de Turquie, est un fervent partisan de l’utilisation des technologies de pointe pour offrir une valeur ajoutée inégalée à ses clients et partenaires. À mesure que le port se développe, DP World Yarimca doit continuer à assurer ses opérations de manière ininterrompue tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.
Pour relever ces défis, DP World Yarimca a adopté des produits technologiques innovants, notamment la gamme complète de solutions de surveillance de sécurité de Flir.

DP World Yarimca est situé au cœur de l’Anatolie, en Turquie. Le port est la porte d’entrée vers les marchés étrangers pour de nombreuses entreprises turques et il soutient l’activité économique dans la région de l’Est de Marmara et dans une grande partie de l’Anatolie. DP World Yarimca peut accueillir quatre navires ou deux porte-conteneurs de très grande capacité en même temps, ce qui en fait le port le plus rapide et le plus efficace de Turquie.
Maintenir des opérations sûres et ininterrompues pour ses clients est l’une des principales tâches des opérateurs du port DP World Yarimca, mais c’est une tâche qui est souvent compliquée par la pêche illégale, la plongée et le braconnage de moules dans la région.
Pêche illégale et braconnage de moules
Les moules se développent en abondance sur les pilotis qui soutiennent les postes d’amarrage du port. Raison pour laquelle les braconniers de moules sont très intéressés. Non seulement cette activité est illégale, mais elle représente également un risque sérieux pour la sécurité des braconniers ainsi que pour les personnes qui exercent légalement leurs activités dans le port. La récolte des moules pourrait également endommager le système de protection cathodique du port, un système qui empêche la corrosion des structures métalliques immergées et souterraines. « Les braconniers de moules nous empêchent de surveiller efficacement notre activité portuaire et leur activité peut potentiellement interrompre nos opérations, » explique Ismail Karaam, responsable HSSE chez DP World Yarimca.
Retards dans les manœuvres de navires
De plus, les chasseurs et plongeurs illégaux peuvent pénétrer dans les zones de manœuvre des navires et provoquer des retards dans l’accostage et le départ des navires. Cela peut entraîner des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Depuis sa création, le port a toujours considéré la sécurité comme sa priorité absolue. L’organisation a toujours fourni la technologie nécessaire pour surveiller les activités depuis le bord de mer et pour garantir la sécurité et la durabilité des opérations sur le site des conteneurs. Lorsque leur système de surveillance de sécurité actuel a atteint la fin de sa vie utile, l’équipe de sécurité de DP World recherchait une nouvelle solution qui pourrait les aider à détecter les intrus à terre et en mer.
L’équipe de sécurité portuaire a analysé le marché à la recherche de nouvelles technologies et a découvert la gamme des solutions de surveillance et de sécurité à imagerie visible et thermique de Flir par l’intermédiaire du distributeur et intégrateur turc IRMARINETECH. « Nous avions déjà mené avec succès des projets de sécurité portuaire en Turquie », explique Koray Serbest, fondateur d’IRMARINETECH. « Cela a déjà donné confiance à l’équipe de DP World quant à notre capacité à répondre à leurs besoins. Après des démonstrations de produits et de faisabilité convaincantes, DP World Yarimca a décidé de collaborer avec nous et Flir. »
Les systèmes de caméras thermiques à imagerie visible Flir ont révolutionné l’approche de DP World Yarimca en matière de sécurité portuaire. Ces technologies avancées permettent à l’équipe de sécurité du port de surveiller les activités illégales pendant la nuit, par mauvais temps et sur de longues distances.

La caméra thermique marine Flir M232 renforce la sécurité en révélant les navires et les obstacles la nuit
« Les pêcheurs et plongeurs illégaux se sont montrés très inventifs dans leurs activités, » explique Ismail Karaam. « L’un de leurs stratagèmes consistait à peindre leur bateau en noir, afin d’être invisibles la nuit pour nos systèmes de caméras actuels. C’est ce qui nous a décidé à adopter une technologie de caméra thermique. Grâce aux caméras thermiques de Flir, nous pouvons désormais surveiller toute activité illégale pendant la nuit, sous des conditions météorologiques difficiles comme la pluie ou le brouillard, et à longue distance. »

Pour surveiller le littoral de 800 mètres du port et les activités jusqu’à 200 mètres en mer, le port a investi dans des caméras thermiques Flir, notamment la caméra analytique FC-Series ID, la caméra dôme Saros et la caméra thermique marine panoramique/inclinable M232. Les opérateurs portuaires ont désormais des capacités de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les intrus en mer, mais ils utilisent également ces caméras pour surveiller les situations d’homme à la mer et les déversements d’hydrocarbures. Les patrouilles de sécurité du port utilisent également une caméra thermique portable Flir Scion pour détecter les pêcheurs et les plongeurs cachés sous les rochers, qui pénètrent sous le quai dans l’obscurité la plus totale.

Une combinaison de caméras thermiques à imagerie visible, comme les caméras panoramiques Quasar et PTZ de Flir, est utilisée pour sécuriser le périmètre des sites ainsi que les activités à l’intérieur de la zone de stockage des conteneurs.
DP World Yarimca était bien conscient de la solide réputation de Flir dans le domaine de la surveillance de la sécurité portuaire. En fin de compte, c’est la qualité visuelle des systèmes de caméras thermiques et la capacité à offrir une imagerie très précise sur une longue distance qui ont convaincu l’équipe de gestion de la sécurité de DP World Yarimca. En outre, Flir a pu présenter une solution adaptée à tous les besoins et applications de sécurité spécifiques dans le port en combinant sa vaste gamme de solutions d’entreprise, de sécurité périmétrique et de surveillance maritime de la société.
L’assistance d’un partenaire d’assistance Flir local et dédié comme IRMARINETECH a confirmé le bon choix de DP World Yarimca. « Nous souhaitons garantir une sécurité continue à nos clients, ce qui implique que nous ne pouvons en aucun cas nous permettre de temps d’arrêt techniques, » explique le responsable de la sécurité de DP World Yarimca. « Ainsi, en cas de besoin de maintenance technique, de pièces de rechange ou de remplacement rapide d’un produit, nous sommes sûrs de pouvoir compter sur le support et les services de notre partenaire local IRMARINETECH. »
En tant que fervent partisan de la transformation numérique, DP World Yarimca recherche continuellement des opportunités pour renforcer l’efficacité de son infrastructure physique. Flir est un partenaire fiable qui soutient l’engagement de DP World Yarimca à tirer parti de la technologie pour la croissance future et les avancées en matière de sécurité. Le port étudie activement les collaborations avec Flir pour mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires et renforcer les systèmes existants.
Le port collabore déjà avec Flir pour étudier comment la technologie des caméras thermiques à imagerie visible peut apporter à l’organisation des gains supplémentaires en matière de sécurité. L’une des possibilités qu’ils explorent est l’ajout de caméras thermiques installées sur des grues pour surveiller les environs des navires.
Une autre application est l’ajout de caméras de détection d’incendie thermique. De nombreux clients du port transportent des produits hautement inflammables. La possibilité de détecter les incendies à un stade précoce constitue une contribution précieuse à la stratégie de sécurité du port. Les caméras thermiques comme la Flir FH-Series R peuvent détecter automatiquement les petits changements de température dans leur champ de vision, identifier les points chauds avant qu’ils ne s’enflamment et fournir une réponse d’alerte précoce pour éviter un incendie généralisé avant que les biens ne soient endommagés ou que la sécurité ne soit compromise. En cas de détection, une alerte peut être envoyée à un opérateur via un système de gestion vidéo (VMS) connecté pour une évaluation instantanée et le déploiement de tactiques de réponses appropriées.