Flir aide à prévenir les incendies de forêt dans le sud de l’Italie

Les caméras thermiques HD de la série Triton™ PT sont la pièce maîtresse d'un effort visant à protéger les forêts du parc Alta Murgia, en Pouilles, en Italie.

La région des Pouilles dans le sud de l’Italie offre une beauté incontestable, dont 35 000 acres de forêt. La préservation des ressources naturelles de la région, en particulier dans la zone peu peuplée du Murge, n’est pas une tâche facile pour les agences gouvernementales, en grande partie en raison du terrain complexe, des températures élevées et des rares précipitations estivales. Les incendies de forêt spontanés et artificiels menacent gravement l’écosystème des Pouilles.

Malgré les efforts des bénévoles et des professionnels pour protéger le territoire, plusieurs cas d’incendies criminels causent chaque année des dommages considérables aux ressources naturelles et à l’économie. Par conséquent, l’Agence régionale pour l’irrigation et les activités forestières (ARIF) des Pouilles a mis en œuvre des technologies de contrôle à distance pour compléter les efforts des bénévoles et du personnel et garder les feux de forêt sous contrôle.

Feu de forêt en Italie

Les incendies de forêt sont l’une des menaces les plus graves pour l’écosystème de la région italienne des Pouilles.

LE DÉFI

La détection des incendies de forêt n'est pas une tâche facile. Les épidémies peuvent commencer dans des endroits masqués par des crêtes ou des talus, et se propagent souvent avant que les regards humains ne puissent prendre des mesures. À la recherche d’une solution efficace et économique, l’ARIF a lancé un appel à des systèmes avancés de surveillance des forêts, ce qui a donné lieu à des offres de cinq entreprises différentes.

Après une longue phase d’analyse, CAE, un intégrateur de systèmes ayant une vaste expérience dans la protection environnementale, a été sélectionné comme partenaire idéal pour mettre en œuvre un réseau de caméras thermiques dédiées à la détection précoce des incendies.

TÉLÉCHARGER LE PDF

LA SOLUTION

« En tirant parti des meilleures technologies actuellement disponibles sur le marché », déclare Luca Papandrea, directeur des opérations chez CAE, « nous avons proposé une solution qui comprend des caméras Flir et notre propre programme de base logiciel développé par la société espagnole SR7, qui a déjà été utilisée avec succès dans d’autres projets à l’étranger. »

Au lieu d’utiliser des caméras thermiques « radiométriques » capables de fournir la température des objets à distance sans contact physique, CAE a choisi des caméras de sécurité thermiques « thermographiques ». La vidéo des caméras est analysée par un logiciel intelligent qui détecte les incendies à leurs stades les plus précoces sans avoir besoin de fumée ou de flamme visible.

Série Pt HD orientée vers la gauche

Les caméras HD de la série Flir PT sont un composant clé de la lutte contre les incendies dans la région.

Les données des caméras sont transmises à un centre d’opérations où le logiciel les traite en continu, surveille automatiquement le territoire (cartographié à l’aide d’un système SIG sur les ordinateurs du centre) et avertit le personnel d’une alarme en cas d’anomalie.

LA MISE EN ŒUVRE

CAE a installé six stations complètes, chacune équipée d’une caméra thermique/visible Flir Triton™ série PT HD, d’une station météorologique et d’un réseau d’énergie solaire. Chaque station dispose également d’un système de transmission composé d’un réseau de communication micro-ondes spécialement conçu, ainsi que d’un réseau de secours sur la bande UHF et GPRS.

« Chaque station couvre un rayon d’environ 15 kilomètres », explique Papandrea. « Le réseau complet, qui comprend également deux répéteurs, nous permet de surveiller l’ensemble de la région de la Murgie supérieure. Grâce à notre expérience dans le secteur de la défense civile, nous avons pu mettre en œuvre un système redondant et opérationnel, sans interruption. Sur le plan de la recherche, nous collaborons avec l’Université de Calabre pour continuer à étudier la dynamique de propagation des incendies. »

six stations ont été installées

Au total, six stations ont été installées, chacune équipée d’une station météorologique Triton PT-Series HD, d’un réseau d’énergie solaire et d’un système de transmission par micro-ondes.

Les caméras fonctionnent avec des mouvements programmés, en surveillant le territoire à l’aide d’images infrarouges et à lumière visible. Tout signe de problème déclenchera des alarmes visuelles et sonores dans un centre de contrôle doté en personnel. Les opérateurs, qui observent les images en direct et examinent les moments précédant l’événement, peuvent ensuite décider de confirmer l’alarme et de contacter les équipes de la zone.

RÉSULTATS

Le système d’imagerie thermique intégré a déjà permis d’économiser des milliers d’acres de forêt dans le monde entier. « C’est la première fois qu’elle est mise en œuvre en Italie », déclare Papandrea. « Les premiers tests confirment que l’autorité régionale a adopté une approche innovante et visionnaire en choisissant notre solution. Le système s’est avéré fiable, réduisant au minimum les fausses alarmes et démontrant qu’il est également très efficace dans la phase d’intervention. En fait, le logiciel permet de prédire la direction de propagation des incendies, afin de diriger l’intervention des équipes sur le terrain. »

plateforme de détection des incendies

Le système a déjà produit d’excellents résultats, sauvant les terres forestières pour les générations futures.

Bien que la solution existante ait connu un succès précoce, le système permettra de futures avancées. Il peut s’agir de véhicules équipés de caméras thermiques ou de stations de surveillance haut de gamme équipées de caméras thermiques refroidies haute performance telles que la série Triton PT HD.

Contacter un expert   Télécharger le PDF

Back to top