Comment améliorer la détection d'intrusion de périmètre avec une solution complète

Concevoir un système de détection d'intrusion de périmètre (Perimeter Intrusion Detection System, PIDS) nécessite des compétences. Conditions météorologiques difficiles, mauvais éclairage, puissance limitée et environnements difficiles sont autant de facteurs avec lesquels les intégrateurs systèmes doivent composer lors du choix des technologies adéquates. Tout en nécessitant une conception technique plus directe, les solutions complètes sont très efficaces pour améliorer la sécurité du périmètre d’un client et décourager le crime. Ces solutions totales utilisent des capteurs à plusieurs couches et cumulent les données de plusieurs dispositifs de sécurité pour apporter aux utilisateurs finaux une connaissance plus globale des menaces en approche et des outils pour améliorer leur réponse.

Voici pourquoi il est intéressant d’investir dans des solutions complètes et pourquoi elles améliorent la sécurité des périmètres.

Meilleure flexibilité

Les solutions complètes éliminent les systèmes de sécurité en silos qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Au contraire, ces solutions réunissent vidéo, analyse, contrôle d'accès et audio pour une compréhension complète de la situation et un contrôle de la sécurité total. Les solutions complètes permettent au personnel de sécurité de déployer des technologies éprouvées dans l’industrie. Elles peuvent être la meilleure solution qui propose une plate-forme VMS ouverte ainsi que des appareils de périphérie de différents fabricants qui se spécialisent dans certaines technologies. Ou, elles peuvent être une solution unique d’un fabricant unique où la solution utilise la gamme complète des technologies d’un fabricant. FLIR est parmi les principaux fournisseurs de solutions qui permettent aux clients de concevoir les deux types de solutions complètes.

Meilleure couverture et meilleure visibilité

Lorsqu’il s’agit de sécurité de périmètre, les utilisateurs finaux doivent être avertis au moindre signe d’objet suspect ou de personne suspecte approchant les lieux. Une solution complète satisfait à cet objectif en intégrant plusieurs capteurs pour une meilleure surveillance. Par exemple, ces solutions peuvent intégrer un radar avec une caméra thermique. Cela permet la détection d'intrusions à plusieurs dizaines de mètres au-delà de la barrière et cela permet aux opérateurs d’être avertis rapidement de toute activité suspecte.

Meilleure probabilité de détection

Selon le dicton, deux valent mieux qu’un. Il en va de même pour l’implémentation de capteurs pour la détection d'intrusion. En posant un radar avec des caméras thermiques, la précision de la détection augmente sensiblement. Si les deux capteurs signalent qu’une personne pénètre dans le périmètre, l’alarme est probablement réelle. Lorsque les clients utilisent les caméras thermiques et le radar en parallèle, cela réduit les fausses alarmes mais permet également d’automatiser le suivi des cibles pour une meilleure évaluation de la menace.

Meilleure intelligence en temps réel

La capacité à fournir des données en temps réel constitue une importante possibilité des solutions de sécurité complètes Réaliser des analyses, sur les appareils de périphérie mêmes ou sur le VMS est capital. Les clients peuvent utiliser la classification des cibles humaines ou véhiculaires, la reconnaissance des plaques d’immatriculation et la reconnaissance faciale pour savoir si une voiture ou un suspect n’est pas autorisé ou s’il s’agit simplement d’un employé présent sur le site après les heures de travail normales.

Temps de réponse réduit

Les solutions complètes offrent au personnel de sécurité davantage d’outils pour répondre aux scénarios à risques en cas de menace vérifiée. Si un intrus pénètre dans le périmètre d’une centrale électrique, un opérateur peut visualiser l’emplacement de l’intrus sur une carte via le VMS. L'opérateur peut alors initier une fermeture complète pour empêcher l’intrus d’accéder aux portes de l’installation.

Rapports complets

En cas d’alarme, les solutions complètes facilitent les rapports. Les opérateurs peuvent recueillir des preuves de plusieurs périphériques. L’ensemble peut alors facilement être emballé, téléchargé et rapidement envoyé à la police pour l’aider dans son enquête.

Back to top