Les avantages tangibles de FLIR Nexus

ignacio.jpgAlors que de nombreux professionnels de la sécurité sont de plus en plus conscients de FLIR Nexus, certains ne connaissent pas clairement les avantages tangibles que cette innovation avancée peut offrir. Alors, qui de mieux pour fournir quelques informations clés que FLIR Security Software Architect et Nexus Guru, Ignacio Vilches Rojo ?

FLIR Nexus : De quoi s'agit-il et quels gains tangibles apporte-t-il dans les applications de thermographie ?

Une bonne façon de comprendre FLIR Nexus est d’abord de comprendre les défis centraux auxquels les responsables de la sécurité sont confrontés aujourd’hui. Selon Ignacio, la principale est la nécessité d’une meilleure perception de la situation. « Cela implique de comprendre une circonstance donnée, de recueillir et d’analyser des informations pertinentes, et de prendre des décisions éclairées pour traiter les risques potentiels », explique-t-il.

En pensant à une conception conventionnelle pour la sécurité périmétrique, beaucoup s’attendraient à ce que le système inclue une variété de technologies de détection et de traitement/traitement des données.

FLIR travaille généralement avec les clients pour créer une barrière virtuelle qui comprend une combinaison de caméras thermiques et visibles, et de radars qui sont ensuite associés à des analyses de détection. Ces caméras fonctionnent ensemble, en utilisant Nexus comme protocole de communication, et fournissent des informations précises pour suivre les personnes, les animaux ou les véhicules. Mais il y a un point clé à prendre en compte ici :

« C’est l’action qui suit une violation du périmètre qui détermine comment une équipe de sécurité doit réagir. Malheureusement, c’est là que nous observons des lacunes dans la conception des systèmes de sécurité, ce qui signifie finalement que l’opérateur n’a pas une connaissance totale de la situation. »

Lecture de la situation

Nexus est un logiciel et un protocole de communication propriétaire qui permet de combler le fossé entre les appareils et les systèmes, garantissant une compréhension plus complète de l’environnement à l’extérieur et à l’intérieur d’un périmètre de sécurité.

Pour exécuter un niveau élevé de perception de la situation, un client a généralement besoin d’une forme de logiciel avancé qui collecte les données géographiques présentées par différents capteurs avant de coordonner les transferts appropriés lorsque la cible se déplace. FLIR Nexus répond à cette ambition d'une manière différente. Elle permet aux appareils périphériques de communiquer au format serveur/client sans avoir besoin de logiciel ou de serveur au milieu, réduisant ainsi le coût de possession.

Les appareils FLIR Nexus facilitent une installation simple, car tous les appareils périphériques communiquent en temps réel, ce qui ne nécessite qu’une configuration simple.

« Lorsqu'il est combiné à nos outils d'analyse de caméras pour la détection, Nexus peut identifier, localiser et suivre les cibles à la périphérie », déclare Ignacio. « À mesure qu'une menace potentielle se déplace dans la scène, les appareils compatibles Nexus communiquent les données géographiques à d'autres appareils Nexus et fournissent des transferts transparents pour un suivi continu. Cette capacité vous garantit une connaissance complète de la situation pour prendre des décisions éclairées. »

Un autre avantage est que Nexus permet aux clients d’étendre leur couverture sur de grandes zones à l’aide de moins d’appareils, ce qui rend la fourniture d’une connaissance situationnelle totale beaucoup plus abordable.

La différence Nexus

L’architecture modulaire de Nexus est un facteur de différenciation majeur sur le marché. Son approche stratégique des blocs de construction forme une solution de sécurité robuste, multicouche et entièrement intégrée. L’utilisation constante de la même structure de base pour aider à créer la solution optimale garantit une rétrocompatibilité, simplifiant la tâche d’effectuer des ajouts ou des changements futurs, même s’ils ont lieu de nombreuses années plus tard. Ce niveau de pérennisation garantit que Nexus conserve ses avantages considérables en matière de capacité.

« En associant l'imagerie radar thermique, visible et terrestre aux analyses de classification de FLIR, le Nexus multicouche aide à détecter, identifier, suivre et agir sur une longue portée et dans toutes les conditions météorologiques », déclare Ignacio. « Vous pouvez notamment détecter les menaces en temps réel, ce qui est important pour une réponse rapide et la capacité à s’adapter en continu face aux violations de sécurité. »

Bien que de nombreux autres protocoles de communication existent, dont certains sont ouverts, la plupart ont été développés et définis avant l’adoption généralisée des processus de thermographie dans le domaine de la sécurité. À cette époque, les développeurs se concentraient plutôt sur les caméras à spectre visible.

« En ce moment, Nexus est le seul protocole qui permet d’accéder à toutes les fonctionnalités et tous les paramètres différents nécessaires pour atteindre un niveau élevé d’intégration avec les capteurs FLIR, vous fournissant ainsi la meilleure image. En particulier, la caméra devient un serveur par définition, car elle fournit des fonctionnalités qui peuvent être connectées et utilisées. Il devient également un client d’autres caméras à l’aide du protocole Nexus. Je considère cela comme un facteur de différenciation supplémentaire qui nous permet vraiment d'« exploser » les fonctionnalités Nexus pour les caméras elles-mêmes, en donnant accès à un tout nouveau monde de possibilités. »

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

Consultez le pack FLIR Nexus et découvrez comment il peut améliorer la sécurité périmétrique.

FLIR_Line_Ironbow.png

Une sensation d’espace

L’intégration d’un radar en est un bon exemple. En fournissant une détection à partir des radars en tant que points dans l’espace (latitude et longitude), il devient possible de les afficher sur une carte, de les pointer vers des caméras ou simplement de fournir des alarmes, un avantage majeur en matière de sécurité.

« Pourquoi ne pas créer une « fenêtre » à partir d’une vidéo et faire apparaître les objets dans le monde réel grâce à des coordonnées de latitude et de longitude », explique Ignacio. « Cela nécessitait des mathématiques avancées, et vous avez besoin d'un bon étalonnage pour garantir la précision, mais l'utilisation de Nexus signifie finalement qu'une cible dans la vidéo devient désormais une cible dans le monde réel, où les choses se produisent et ont du sens. Voir un objet sur une carte signifie que vous le voyez vraiment se déplacer vers vous. Cela a plus de sens. »

Il ajoute : « Nexus est le logiciel... est le protocole... est une façon de travailler. C’est bien plus qu’un traducteur, comme le pensent certaines personnes, car il fournit également des géodonnées. Bien sûr, un logiciel externe peut parfois apporter une amélioration, car vous pouvez disposer d’une carte énorme hébergeant toutes les vidéos. Nous n’essayons pas de remplacer cela par Nexus, nous cherchons simplement à améliorer l’expérience utilisateur en ce qui concerne la perception de la situation, ce qui est un facteur énorme pour le marché de la sécurité en ce moment. »

Nexus fournit une voie claire pour améliorer la surveillance en temps réel et l’analyse des données, et FLIR adopte la même approche depuis un certain temps.

« Nexus prend en charge un mélange de communications question-réponse ainsi qu’un flux parallèle d’informations fournies de manière asynchrone. Les opérateurs système reçoivent donc l’état en temps réel de tout ce qui se passe, le tout grâce à Nexus et à l’énorme quantité d’informations qu’il offre pour chaque appareil. Par exemple, Nexus fournit le champ de vision de la caméra et la position de son panoramique et de son inclinaison en temps réel. Ce n'est pas une capacité très courante sur le marché même aujourd'hui, mais les créateurs de Nexus il y a près de 20 ans étaient des visionnaires incroyables et pouvaient voir les besoins futurs du marché d'aujourd'hui. »

Bien sûr, il existe de nombreuses façons différentes d’obtenir les mêmes résultats ou alarmes, mais Nexus facilite la tâche.

« Pour moi, la valeur n’est pas tant liée au résultat, mais à la facilité d’obtention de ce résultat », déclare Ignacio.

Impact mondial

L’impact que la FLIR Nexus a déjà sur l’imagerie thermique et la sécurité opérationnelle dans les applications mondiales est considérable.

« Seul Nexus est capable de fournir la large gamme de fonctionnalités requises par tous les différents types de capteurs », déclare Ignacio. « Les algorithmes FLIR fournissent aux clients des images nettes et précises, sans artefacts [fonctions indésirables/intempestives] et qui s’adaptent en permanence à la scène. Il s’agit d’un ajustement continu des valeurs par un humain pour garantir que le capteur génère toujours la meilleure image. Nexus permet de configurer les paramètres spécifiques nécessaires au bon fonctionnement de ces algorithmes. »

FLIR est l’un des rares acteurs du marché à fabriquer des capteurs et des appareils pour tous les types d’applications, intégrant l’imagerie intelligente, les technologies thermiques et visuelles et des analyses avancées pour protéger les personnes, les actifs et les opérations, de jour comme de nuit, dans toutes les conditions. Le protocole Nexus propriétaire permet aux appareils FLIR de communiquer les uns avec les autres en périphérie en temps réel, offrant une perception précise de la situation.

Ignacio conclut : « De nombreuses options sont disponibles aujourd’hui en matière d’analyse. Cependant, demandez-vous si les analyses aident vraiment à sécuriser votre périmètre, ou génèrent-elles simplement des alarmes intempestives qui rendent la solution globale moins efficace ? Nos appareils compatibles Nexus vous aident à créer une solution simplifiée à moindre coût tout en garantissant que les informations fournies à l’opérateur sont pertinentes et exactes. »

Articles connexes

Qu'est-ce que FLIR Nexus et pourquoi est-ce important ?

Read more
Back to top