Solution de sécurité FLIR contre l’extraction minière illégale

Sur tout le continent africain, les sociétés minières sont confrontées depuis des années au problème de l’extraction illégale. Dans leur bataille contre les mineurs artisanaux pénétrant illégalement sur leurs sites et menaçant la sécurité, elles ont cherché sans succès des solutions à la fois fiables et abordables. Grâce à la solution clefs en main du spécialiste sud-africain Secu-Systems, le problème est enfin en passe d’être résolu.

Les exploitants de mines sont de plus en plus confrontés à des violations de la sécurité sur leurs sites. Les mineurs illégaux ne comprennent pas toujours les dangers potentiels d’un site et, en conséquence, se retrouvent souvent dans des situations à risque. Cependant, les questions de sécurité ne sont pas la seule raison de ce regain d’attention. La productivité et la perte de bénéfices sont également en jeu.

PT-602CZ

« L’extraction illégale est un problème majeur dans les mines. Il ne s’agit pas seulement du vol de minerai précieux. L’extraction minière illégale présente également un risque pour la sécurité, en particulier autour des grands sites à ciel ouvert. Faute d’équipement adéquat et de garde-fous, la moindre erreur peut être fatale, arrêter la production, mais également mettre le personnel de la mine en danger », explique Charles Harrison, fondateur de Secu-Systems.

Surveillance de sites de grandes dimensions

Secu-Systems, société spécialiste de la sécurité de Johannesbourg, en Afrique du Sud, a été invitée à proposer une solution au problème de sécurité de deux sites d’essai en Tanzanie. Elle a ainsi mis au point un système de sécurité robuste, mobile et très avancé sur la base de caméras thermiques panoramiques inclinables FLIR.

« Les dimensions considérables de ces sites miniers posent un grave problème de sécurité », fait observer Charles Harrison. « Les entourer de clôtures serait un investissement énorme. C’est pourquoi notre client avait auparavant essayé des ballons équipés d’un système de sécurité pour surveiller tout le site. « Cependant, cette approche s’est révélée inefficace à cause des orages, qui sont fréquents dans cette région. C’est pourquoi une solution au sol était un bien meilleur choix. »

Système de sécurité autonome

Plutôt que des clôtures, Secu-Systems a conçu un système autonome spécial pour les régions éloignées ne disposant pas d’une infrastructure adéquate. Ce système comprend un conteneur mobile sans fil de 6 m, qui héberge en toute sécurité tous les équipements anti-intrusion et de détection périphérique, dont des détecteurs infrarouges extérieurs passifs qui, lorsqu’ils sont activés, déclenchent les systèmes de sécurité ou produisent une détonation à distance en cas de confirmation, ainsi qu’une caméra thermique panoramique inclinable capable de détecter un mouvement dans un rayon de 6 km à partir du niveau du sol.

La FLIR PT-602CZ est une caméra thermique de sécurité offrant une capacité de détection périmétrique des intrusions de grande portée, et assure la surveillance de nuit comme de jour. La solution de Secu-Systems a déjà fait ses preuves chez l’un des premiers producteurs mondiaux d’or, une mine de Tanzanie. Une fois la solution de Secu-Systems installée et opérationnelle, les résultats ne sont pas faits attendre et elle a révélé le nombre de mineurs pénétrant chaque jour illégalement sur le site. Le nombre hebdomadaire d’arrestations a même atteint le chiffre stupéfiant de 75 à 100.

Charles Harrison : « Le taux d’interpellations d’intrus a augmenté, et le risque pour le personnel de sécurité est désormais faible. En outre, toutes les images étant enregistrées, le client a l’assurance que tout l’incident, de l’interpellation de l’intrus à sa remise à la police, est géré dans le strict respect de la politique de sécurité. »

Les caméras de diffusion en continu détectent facilement les mouvements jusqu’à une résolution de 4 pixels. Les solutions pour conteneurs aux spécifications militaires sont entièrement équipées de leur propre réseau électrique, notamment de panneaux solaires montés sur le toit du conteneur et des groupes de batteries à l’intérieur. Ce système permet la communication sans fil avec une régie centralisée. Les installations existantes disposent d’une liaison sans fil de 36 km permettant une surveillance et un contrôle complets.

FLIR-Powered-3.jpg

Plutôt que des clôtures, Secu-Systems a conçu un système autonome spécial pour les régions éloignées ne disposant pas d’une infrastructure adéquate, basé sur les caméras thermiques FLIR.

Perception de la situation à 360°

Le système mis au point par Secu-Systems permet aux sites miniers d’appréhender la situation à 360°. Cette approche est radicalement nouvelle par rapport à la pratique habituelle consistant à créer un périmètre de sécurité sous la forme d’une clôture. « Les systèmes de sécurité périmétrique conventionnels déclenchent une alerte lorsque le périmètre est franchi, mais une fois à l’intérieur, les intrus peuvent se perdre », fait observer Charles Harrison. « La solution de Secu-System permet une appréhension complète de la situation, tout en apportant la sérénité et en permettant à la direction de mettre des décisions vitales en application. »

« La FLIR PT-602CZ nous a permis de mettre en place une solution pouvant remplacer vingt à quarante caméras de sécurité périmétrique », conclut Charles Harrison. « Cela en fait une solution idéale et abordable pour les exploitants de mines devant surveiller à distance des superficies considérables. »

FLIR-Powered-4.jpg

La caméra thermique panoramique/inclinable FLIR PT-602CZ est capable de détecter les mouvements dans un rayon de 6 km à partir du niveau nominal du sol.

« Aucune caméra thermique n’est comparable à la FLIR PT-602CZ », ajoute M. Harrison. « Cette caméra offre une qualité d’image et des résultats de détection excellents, même dans les conditions physiques difficiles et sur le terrain accidenté auxquels nous sommes confrontés. Les premiers commentaires de nos premiers utilisateurs finaux ont été dithyrambiques. »

Les images affichées ne sont pas nécessairement représentatives de la résolution réelle de la caméra présentée. Les images ne sont fournies qu’à des fins d’illustration.

Back to top