IDAX est une société spécialisée dans les solutions de données qui propose des solutions pour la circulation et le transport depuis 2013. Elle est installée sur les marchés américains et ailleurs dans le monde, notamment dans les états de Washington, de Californie, de New York et de Floride, et à Dubaï. En temps que consultants en données, ses membres sont particulièrement bien placés pour observer un grand nombre de problèmes liés au trafic, et ont accès à de nombreuses solutions technologiques dédiées. Ils ont ainsi acquis une large expérience des problèmes et des meilleures solutions technologiques à apporter pour les résoudre.
La ville de Bellevue, dans l'état de Washington, est en train d'obtenir la prolongation du métro depuis la ville de Seattle. Cette opération impliquera la construction d'une nouvelle station de métro dans le centre-ville et des voies ferrées qui la desserviront. Afin de trouver l'équilibre idéal entre la préservation de la liberté de déplacement pour les habitants de la ville et la fermeture des routes pour réduire la durée du chantier, Bellevue a contacté IDAX pour recueillir des chiffres sur le trafic afin de comprendre les modifications de la circulation avant et après la fermeture de routes. Ces données permettront de mieux comprendre le genre d'impact que les fermetures de routes à long terme auront sur la durée des trajets et sur les rues des zones environnantes. Après avoir examiné le problème que Bellevue tentait de résoudre, IDAX a proposé l'utilisation de capteurs Wi-Fi Acyclica pour effectuer l'étude du trafic.
Ces capteurs permettent de collecter des données haute résolution sur une période prolongée, et ce à un prix abordable. Ces données offrent une représentation beaucoup plus précise des conditions de circulation réelles et permettront de prendre des décisions de planification plus éclairées sur la gestion de l'infrastructure de Bellevue pendant le projet.