Maintenez votre équipement haute tension dans un état optimal

Dans le cas des équipements électriques haute tension (HV), la décharge partielle (DP) représente une menace invisible qui peut faire des ravages sur les infrastructures critiques. Si elle n’est pas détectée, la DP, telle que l’arc électrique, le corona et la décharge en surface, peut entraîner des coupures de courant et des réparations d’urgence. Ces réparations peuvent s’élever à des millions de dollars pour les sites distants et sont maintes fois plus coûteuses que les réparations prévues.

Les spécialistes de la maintenance utilisent désormais l’imagerie acoustique pour cibler les DP en trouvant leur signature sonore distincte avant même que l’équipement ne subisse de défaillance. La série FLIR Si est constituée d’une gamme de caméras d’imagerie acoustique pour détecter les décharges partielles dans les systèmes haute tension. Ces caméras légères à utiliser d’une seule main combinent un traitement de signal avancé avec l’IA pour détecter et reconnaître automatiquement les DP jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, sans nécessiter de formation poussée.

 

FLIR Si124-PD et FLIR Si2-Pro

Trouver les décharges partielles dans les systèmes haute tension

Effectuez des inspections sans contact de manière efficace et sécurisée avec la FLIR Si2 pour la détection des DP, ou la FLIR Si2-Pro polyvalente, qui non seulement détecte les DP, mais fournit également une détection acoustique des fuites pour identifier les fuites sous pression dans les systèmes d’air comprimé, les défaillances dans les systèmes de vide et les fuites de CO2.

Découvrez le fonctionnement de l'imagerie acoustique

Pourquoi l'imagerie acoustique pour la détection des décharges partielles

Localisez rapidement les décharges partielles

Les caméras d’imagerie acoustique FLIR de la série Si offrent des solutions acoustiques avancées pour détecter et analyser les problèmes industriels tels que les défaillances, la détérioration et les défauts, y compris les décharges partielles (PD). Fait remarquable, les anomalies sonores générées par les décharges partielles précèdent souvent les augmentations de température qui sont détectables avec les caméras thermiques. Cela permet une détection précoce supplémentaire de défaillances futures potentielles.

Bien qu’il ne soit pas rare d’entendre des bourdonnements ou des vrombissements près des lignes électriques, les décharges partielles dépassent généralement la portée de l’audition humaine, ce qui les rend exceptionnellement difficiles à identifier. Cela est particulièrement vrai dans les environnements de travail bruyants avec des niveaux de bruit de fond élevés. À l’instar d’une caméra thermique, avec une caméra d’imagerie acoustique portable, un utilisateur peut balayer une zone et voir l’emplacement précis des ultrasons générés par la décharge partielle sur une image numérique des composants inspectés, qu’ils soient inaudibles ou masqués par du bruit de fond.

Diagnostics de décharge partielle — Essentiel pour la maintenance prédictive

L’identification de la décharge partielle est un composant indispensable d’une stratégie efficace de maintenance préventive conditionnelle (CBM) ou de maintenance prédictive (PdM). La détection des décharges partielles à un stade précoce est essentielle, car cela minimise les dommages potentiels aux isolants et réduit considérablement le risque de défaillance de l’équipement, réduisant ainsi les temps d’arrêt.

Obtenir un retour sur investissement rapide

La justification financière pour traiter de manière proactive les décharges partielles est simple : elle s’avère être une approche beaucoup plus rentable et moins perturbatrice pour identifier et traiter les problèmes de décharges partielles, planifier stratégiquement les temps d’arrêt programmés et effectuer les réparations et les remplacements nécessaires des isolants et des composants électriques.

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

Depuis le Centre de découverte

Étude de cas

Garantir la sécurité dans les coffres souterrains grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Étude de cas

Réduire les pertes d’énergie et améliorer la sécurité dans la production de verre grâce à l’imagerie acoustique

Read more
Note technique

Pourquoi la qualité des microphones est plus importante que la quantité dans les caméras acoustiques

Read more
Étude de cas

Détectez et hiérarchisez les fuites d’air des freins ferroviaires avec la FLIR Si1-LD

Read more
Étude de cas

Améliorez l’efficacité de la maintenance des rails avec la caméra acoustique FLIR Si2-Pro

Read more
Étude de cas

En coulisses : Comment la technologie d’imagerie acoustique aide l’opéra national et le ballet finlandais à fonctionner en douceur

Read more
Étude de cas

Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé : Étude de cas de la réussite d’Air Power East avec la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124

Read more
Étude de cas

Découvrir les fuites d’air cachées rapidement améliore la productivité et la compétitivité dans l’industrie automobile

Read more