SURVEILLANCE CONTINUE

Solutions d'imagerie thermique pour les datacenters

Les équipes de maintenance des centres de données jouent un rôle important dans la protection des ressources critiques dont dépendent les clients et les entreprises. Heureusement, elles disposent d’une arme secrète qui leur permet de repérer les problèmes à un stade précoce avant qu’ils ne deviennent des problèmes majeurs : Imagerie thermique Flir.

Le défi du maintien de la disponibilité

Garantir la disponibilité s’avère de plus en plus complexe pour les centres de données. Avec autant d’infrastructures mécaniques, électriques et électroniques sous un même toit, la surchauffe constitue une préoccupation majeure, non seulement parce que l’infrastructure n’utilise pas l’énergie efficacement, mais aussi parce que la surchauffe peut entraîner un arrêt complet des serveurs, avoir un impact sur les utilisateurs du monde entier et entraîner des pertes de données ou d’équipement. 

Surveillance 24 h/24 et 7 j/7 des systèmes critiques

De nombreux systèmes essentiels au fonctionnement du centre de données chauffent avant qu’ils ne tombent en panne. La température est un indicateur important de la consommation d’énergie et du fonctionnement de l’équipement, c’est pourquoi la surveillance continue des systèmes électriques et mécaniques à l’aide d’une caméra thermique peut être idéale pour détecter les défauts qui augmentent la consommation d’énergie ou pourraient entraîner des défaillances des systèmes électriques, des équipements de refroidissement ou du matériel informatique.
80 deg 1.jpg

Systèmes CVC et de refroidissement

Pour fonctionner de manière fluide et efficace, les centres de données ont besoin d’un refroidissement parfait de l’air. Les centres de données utilisent généralement un principe de disposition en allées chaudes/allées froides. Les racks de serveurs sont alignés dans les allées, faces avant orientées les unes face aux autres. Les allées froides reçoivent de l’air froid directement de l’unité de climatisation de la salle informatique (CRAC, Computer Room Air-Conditioning) depuis le bas du plancher surélevé. L’air froid refroidit les serveurs sur les racks. Entretemps, la partie arrière des serveurs évacue l’air chaud dans l’allée chaude, qui retourne ensuite vers l’unité CRAC.
data center cooling.png

Détection précoce des incendies

Bien que les incendies de centres de données soient relativement rares, ils peuvent avoir un impact dévastateur. Même si les centres de données sont équipés d’alarmes anti-incendie et de systèmes d’extinction, la détérioration des biens est quasiment certaine une fois qu’un feu s’est déclaré. Les caméras thermiques fixes peuvent identifier les points chauds avant qu’ils ne s’enflamment, envoyer une alerte précoce pour prévenir un embrasement général et ainsi éviter que les biens soient endommagés ou que la sécurité soit compromise.
En savoir plus sur la détection précoce des incendies
Fig_03-data center.jpg

Sécurité physique

Les caméras thermiques aident également à protéger le périmètre physique des datacenters contre les intrus ou les intrus indésirables. Ces systèmes offrent un contraste élevé, une haute résolution et de longues plages de détection qui peuvent être observées dans la plupart des conditions météorologiques défavorables, telles que la pluie légère, le brouillard, la fumée ou l’obscurité totale. Lorsqu’ils sont intégrés à l’analyse vidéo, les opérateurs distants peuvent examiner les flux vidéo thermiques et visibles pour améliorer la vérification des alarmes et l’identification des intrus.