Historial de Flir Company

Siga la ingeniería que llevó la infrarrojos de las furgonetas a las cámaras portátiles conectadas. Desde los primeros escáneres comerciales de AGA hasta las cámaras de flujo de trabajo iXX actuales. Un historial de los detectores, la óptica y los flujos de trabajo que hicieron que el calor invisible fuera medible y útil. 

Líder mundial en diseño, fabricación y comercialización de cámaras termográficas de infrarrojos

Una cámara termográfica Flir de la década de 1950

Fundada como Flir Systems en 1978 para ser pionera en el desarrollo de sistemas de imágenes infrarrojas (térmicas) de alto rendimiento y bajo coste para aplicaciones aéreas. Los sistemas termográficos detectan la energía de infrarrojos (calor) que emiten todas las personas, los objetos y los materiales. Las cámaras de infrarrojos permiten al operador ver en total oscuridad, mal tiempo y a través de contaminantes atmosféricos como humo y bruma.

Hacia finales de la década de 1980, Flir comenzó a aprovechar su experiencia en tecnología de imágenes infrarrojas para desarrollar sistemas portátiles y de laboratorio para una variedad de aplicaciones comerciales que requerían no solo una calidad de imagen superior, sino también la capacidad de detectar y medir diferencias de temperatura. Este esfuerzo se vio impulsado por la adquisición del grupo de de generación de imágenes industrial de Hughes Aircraft Co. en 1990.

La adquisición de Agema (Suecia) en 1998 y de Inframetrics (Boston, MA) a mediados de 1999 proporcionó a los equipos de ingeniería de Flir una infraestructura de ventas y soporte que aceleró el éxito de Flir en los mercados de la termografía comercial. Juntas, Agema e Inframetrics representaban más de 60 años de importante experiencia y conocimientos en el desarrollo de cámaras de infrarrojos y aplicaciones termográficas. Agema desarrolló el primer escáner infrarrojo comercial, diseñado para inspecciones de líneas eléctricas, en 1965, el primer escáner infrarrojo portátil operado por batería en 1973, el primer sistema de longitud de onda doble capaz de grabación analógica en tiempo real para mercados de I+D en 1978 y la primera cámara infrarroja no refrigerada, Agema 570 y 1997. Inframetrics, también pionera en las cámaras de infrarrojos comerciales y la formación en termografía, desarrolló el primer sistema de infrarrojos compatible con televisores en 1975 y la primera cámara de infrarrojos con matriz de plano focal (FPA) con formato de cámara de vídeo en 1995.

En 2003, Flir adquirió Indigo Systems, un desarrollador y proveedor líder de una amplia gama de productos de imágenes de infrarrojos, incluidos detectores de infrarrojos refrigerados y no refrigerados, núcleos de cámara y cámaras acabadas.

Desde entonces, Flir ha invertido en numerosos mercados, tecnologías y productos adyacentes para ampliar su conjunto de soluciones de sensores y su capacidad para atender a un conjunto más amplio de clientes. Estas inversiones han permitido un notable crecimiento en ingresos y en volumen de unidades, lo que ha ayudado a reducir el coste de los productos y, a su vez, sus precios para los usuarios finales. Esto ha dado lugar a aumentos drásticos en los clientes, así como a una mayor conciencia global del poder de la tecnología térmica, visible y ahora acústica.

Adquirida por Teledyne Technologies en 2021, Flir es una marca de Teledyne que opera en muchas ubicaciones de todo el mundo y emplea a más de 3000 empleados dedicados.

Fechas importantes

Cómo comenzó

1965 — AGA desarrolla el primer escáner de infrarrojos comercial para inspecciones de líneas eléctricas, llevando la termografía del laboratorio al campo.
1973 — Primer escáner portátil a batería; la movilidad amplía las inspecciones más allá de las configuraciones fijas.
1975 — Inframetrics presenta el primer sistema IR compatible con TV, lo que simplifica la revisión y la formación de imágenes.
1978 — El sistema de longitud de onda doble permite la grabación analógica en tiempo real para I+D y el análisis de materiales complejos.

Ingeniería para el campo (de 1970 a 1980)

Década de 1980: los avances de onda larga (LWIR) reducen los problemas de reflexión solar para inspecciones en exteriores; la radiometría (temperatura a distancia) se hace práctica en más objetivos.
A finales de la década de 1980: las matrices de plano focal (FPA) de onda media (MWIR) refrigeradas por agitación mejoran la sensibilidad y la velocidad en comparación con los flujos de trabajo de nitrógeno líquido.

De refrigerado a no refrigerado (década de 1990)

1995 — Inframetrics lanza una cámara FPA con todas las funciones y estilo videocámara, con un mayor rendimiento en forma portátil.
1997 — Agema 570: la primera cámara microbolómetro de onda larga no refrigerada. La eliminación de criógenos reduce el tamaño, aumenta el tiempo de actividad y hace que la termografía de mano sea práctica a escala.
1998–1999 — Flir adquiere Agema (Suecia) e Inframetrics (Boston), combinando décadas de experiencia en detectores y termografía.

Detectores, escala y nuevas aplicaciones (2000)

2002 — Lanzamiento de Flir E-Series: una plataforma moderna que ayuda a reducir costes y aumentar la adopción.
2003 — Flir adquiere Indigo Systems, fortaleciendo el diseño y el suministro de detectores refrigerados y no refrigerados (detectores, núcleos, cámaras terminadas).
2006–2007 — Las cámaras de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) visualizan COV fugitivos (p. ej., metano) y SF6, lo que permite inspecciones de fugas más rápidas y ganancias de seguridad.

Claridad y conectividad (década de 2010)

2012 — MSX® (imagen dinámica multiespectral) superpone bordes visuales nítidos en datos térmicos, manteniendo las etiquetas y los componentes legibles en el mismo fotograma que la firma de calor, mejorando la calidad de la documentación.
Década de 2010: los flujos de trabajo integrados de Wi-Fi y aplicaciones comienzan a mover imágenes y anotaciones sin tarjetas SD; la generación de informes de cámara a nube toma forma.

Flujos de trabajo, no solo imágenes (2020)

2021 — Flir se une a Teledyne Technologies, ampliando los recursos en detección y software.
2025 — Lanzamientos de la serie iXX: interfaz de usuario familiar para el teléfono, captura guiada, registro de activos/cargas/ambiente en el punto de inspección y sincronización automática de cámara a nube. Los informes se montan en segundo plano, listos para tomar decisiones antes de que el técnico abandone el sitio.

Por qué son importantes estos hitos

  • FPA refrigerados → sensibilidad y velocidad: esenciales para objetivos exigentes y transitorios rápidos.
  • Microbolómetros LWIR no refrigerados → acceso y escala: sin criógenos, factor de forma más pequeño, mayor tiempo de funcionamiento.
  • Imágenes radiométricas → medición en la que puede confiar: temperatura con contexto, no solo imágenes.
  • MSX® → claridad de la documentación: la pieza que vio es la pieza de la que informa.
    Cámara a nube → decisiones antes: la evidencia se mueve mientras sigue siendo útil.
  • iXX → grado experto, primer día: el flujo de trabajo está integrado; la herramienta resulta familiar.