Cómo utilizar una cámara térmica para encontrar la mejor distancia de lámpara de decantación y temperatura del agua para toboganes con orejas rojas y otras tortugas y terracotas
Asegúrese de que su deslizador, tortuga o terrapino con oreja roja prospere con temperaturas de agua y de sifón perfectamente controladas. Aprenda a utilizar una cámara térmica, como la FLIR ONE Edge Pro, para tomar lecturas de temperatura precisas para el hábitat de su reptil, ¡sin más conjeturas!
Seamos reales: si tiene un deslizador de oreja roja, una tortuga, una tortuga o cualquier otro reptil de sangre fría, probablemente se haya estresado por si su área de cocción está demasiado caliente, demasiado fría o simplemente equivocada. He estado allí. Conozca a Raphael, mi deslizador de oreja roja (sí, llamado así por la Tortuga Ninja, no juzgue).
Rafael, la tortuga ninja deslizante con orejas rojas.
Quería asegurarme de que su mancha fuera perfecta para Goldilocks, no "esto está bien" como meme" de malo.
Ahí es donde entró en juego la FLIR ONE Edge Pro. Esta cámara termográfica le permite ver lecturas de temperatura reales, lo que significa que ya no tendrá que adivinar si la lámpara de calor de su tortuga está en el punto adecuado. Y como la temperatura del agua es tan importante como disipar el calor, también la usé en el depósito de alimentación de Raphael para mantenerla a la temperatura ideal.
En esta guía, le mostraré exactamente cómo utilizar una cámara térmica para marcar la mejor distancia de la lámpara de decantación y la mejor temperatura del agua para que su tortuga viva su mejor vida.
Por qué las temperaturas del agua y de la cuenca son importantes para las tortugas
La mayoría de los reptiles son ectotérmicos, lo que significa que dependen de fuentes de calor externas para regular su temperatura corporal. La distancia correcta de la lámpara de silbido garantiza que la tortuga reciba suficiente calor sin sobrecalentarse, mientras que mantener la temperatura correcta del agua favorece la digestión, el metabolismo y el bienestar general.
Si el punto de decantación está demasiado frío, su reptil puede volverse letárgico y negarse a comer. Si hace demasiado calor, puede causar deshidratación y estrés. Por eso es fundamental medir con precisión la temperatura del área de la cuenca y el agua.
Rangos de temperatura ideales:
Temperatura de la plataforma de decantación: De 29 a 35 °C (de 85 a 95 °F)
Temperatura del agua:
Criaturas y jóvenes: De 25 a 28 °C (de 78 a 82 °F)
Adultos: De 24 a 27 °C (de 75 a 80 °F)
¿Hasta dónde debería llegar una lámpara de vajilla?
Distancia de la lámpara de vacío por vataje de bombilla:
Bombilla de 75 W: de 25 a 30 cm (de 10 a 12 pulgadas)
Bombilla de 100 W: de 30 a 36 cm (de 12 a 14 pulgadas)
Bombilla de 150 W: de 36 a 46 cm (de 14 a 18 pulgadas)
Para medir con precisión tanto la temperatura del agua como la de la cubeta, aquí le mostramos cómo utilizar una cámara térmica FLIR ONE Edge Pro para un control preciso del calor.
Equipo que necesitará
Antes de entrar en la configuración, este es el equipo exacto que utilicé para garantizar que Raphael, mi deslizador de oreja roja, tuviera la temperatura perfecta del agua y de la cuenca:
FLIR ONE Edge Pro: cámara térmica que ofrece lecturas de temperatura precisas. (¡No más adivinanzas!)
Lámpara de vapor de mercurio D3 de 100 W con UV-A, UV-V e IR - Porque el calor por sí solo no es suficiente-UVB es crucial para la absorción de calcio y la salud de la calota
Accesorio de lámpara ajustable: dirige el calor de forma eficiente para que Raphael tenga un calor uniforme
Soporte ajustable para la lámpara de vajilla: utilizo un soporte ajustable para subir o bajar la lámpara hasta que el punto de vajilla alcanza la temperatura perfecta. Hace que ajustar la configuración sea mucho más fácil.
para temperatura del agua:
Ahora, permítame explicarle algo sobre el estilo de vida de Raphael: nunca ha sido fanático de una configuración permanente de tanques. En su lugar, vive en el exterior con nosotros y solo utiliza su depósito cuando necesita alimentar, lavar o realizar otras actividades con tortugas (con mi limpieza del depósito entre cada uso). Incluso nos indica cuándo quiere entrar y cuándo está listo para salir.
Debido a esto, no utilizo un calentador de agua, pero sigo monitorizando la temperatura del agua para mantenerla dentro de un rango seguro de 24 °C a 27 °C (75 °F a 80 °F). Si el agua está demasiado fría, no querrá comer y, si está demasiado caliente, puede causar estrés.
FLIR ONE Edge Pro (de nuevo) – Sí, también lo utilizo para comprobar la temperatura del agua. Solo tiene que apuntar a la superficie del agua o a un objeto sumergido (como una roca).
Poste rascador: las tortugas desprenden tropiezos (la capa exterior de su concha) y un poste rascador le ayuda a frotar las capas viejas de forma natural. Además, me guarda los muebles que utilizaba como rascadores personales antes de conseguirlo.
Paso a paso: Medición de la cuenca de tortugas y las temperaturas del agua
Paso 1: Prepare el área de vasija de su tortuga
1. Coloque la lámpara de vajilla directamente sobre la plataforma
2. Utilice una bombilla de calor específica para reptil (la potencia depende de su configuración)
3. Ajuste la altura para que el área de la cuna se caliente uniformemente
4. Mantenga seca la plataforma de almacenamiento para obtener las lecturas más precisas
CONSEJO PROFESIONAL: Una bombilla UVB también es esencial para la salud de la carcasa, por lo que debe asegurarse de que su tortuga reciba tanto calor como exposición a UVB.
Paso 2: Conecte y calibre la FLIR ONE Edge Pro
1. Encienda la FLIR Edge One y conéctela a su smartphone. 2. Permita que se calibre para obtener lecturas de temperatura precisas. 3. Establezca la emisividad en 0,95, lo que es ideal para superficies orgánicas como la cáscara de una tortuga o áreas secas.
Paso 3: Medición de la temperatura de decantación
1. Sostenga la FLIR Edge One a 15-30 cm de la plataforma de sillería. 2. Apunte al lugar donde se sienta la tortuga. 3. Compruebe la lectura de temperatura:
¿Demasiado bajo (<29 °c 85 °f)? baje la luz o utilice una bombilla más fuerte.>29>
¿Demasiado alto (>35 °C/95 °F)? Levante la lámpara o cambie a una bombilla de menor vataje.
📏 Guía de distancia de luz de siesta:
Bombilla de 75W: ~10 a 12 pulgadas de la plataforma
Bombilla de 100W: ~12 a 14 pulgadas de la plataforma
Bombilla de 150W: ~14 a 18 pulgadas de la plataforma
💡 Si la tortuga no se desvanece, compruebe si hay puntos fríos o calientes. La FLIR Edge One puede mostrar una distribución desigual del calor, por lo que puede ajustar la posición de la lámpara para una mejor cobertura.
Paso 4: Compruebe la temperatura del agua
La temperatura del agua es tan importante como la temperatura del agua. Si el agua está demasiado fría, la tortuga no digerirá los alimentos correctamente. Si está demasiado caliente, puede provocar estrés y proliferación bacteriana.
Así es como se puede comprobar con FLIR Edge One:
1️⃣ Apunte la cámara térmica a la superficie del agua. 2️⃣ Compruebe la lectura:
Rango ideal: De 24 a 27 °C (de 75 a 80 °F)
¿Demasiado frío (<24 °c 75 °f)? utilice un calentador sumergible.>24>
¿Demasiado caliente (>27 °C/80 °F)? Aleje el depósito de la luz solar directa o utilice un ventilador de refrigeración.
🐢 Para tortugas como Raphael: También compruebo la temperatura del depósito de alimentación antes de las comidas, ya que las tortugas digieren mejor la comida en agua caliente.
Paso 5: Observe su tortuga y ajústela según sea necesario
Incluso con lecturas de temperatura perfectas, el comportamiento de su tortuga le dirá lo que funciona:
✅ Signos de que la configuración es correcta:
Dedicarse regularmente, pero no excesivamente.
Comer normalmente.
Activo y alerta.
❌ Señales de que algo está apagado:
Evitar el punto de decantación = demasiado caliente.
Siempre en el agua o escondido = demasiado frío.
Respiración de boca abierta mientras se duerme = sobrecalentamiento.
Ajuste sus fuentes de calor hasta que la tortuga esté cómoda.
¿Puede utilizar una cámara térmica para otros reptiles?
Aunque lo utilicé para Raphael, la misma técnica funciona para otros reptiles como:
🦎 Dragones e iguanas con barba: sus puntos de decantación deben estar entre 35 °C y 43 °C (entre 95 °F y 110 °F). Una cámara térmica garantiza que no estén demasiado calientes ni demasiado fríos.
🐍 Serpientes: las alfombrillas térmicas pueden tener puntos calientes. FLIR Edge One ayuda a comprobar si hay temperaturas irregulares dentro de su carcasa.
🐢 Tortugas: al igual que las tortugas, necesitan una zona de sillería cálida y una zona de refugio más fría.
Si su mascota confía en el calor para sobrevivir, una cámara térmica puede ayudarle a hacerlo bien.
Tanto si tiene un deslizador de oreja roja, un terrapino u otra tortuga, el uso de una cámara térmica elimina las conjeturas del control de temperatura.
Si desea asegurarse de que el hábitat de su tortuga sea perfecto, una cámara térmica FLIR lo hace fácil y preciso. Así que compruebe su configuración y proporcione a su tortuga el mejor entorno posible.