Cómo Las Instalaciones de Fabricación Agilizan la Inspección Con Imágenes Acústicas


En la mayoría de las fábricas, los sistemas de aire comprimido son uno de los componentes que generan el máximo coste de electricidad. Por eso, es importante detectar las fugas de aire comprimido y las deficiencias de los equipos lo antes posible y solucionarlas al instante. Sin embargo, la detección de fugas de aire no es una tarea sencilla con los métodos de inspección tradicionales, como la prueba de pompas de jabón, que suelen requerir mucho tiempo.

The FLIR Si124 is ideal for pinpointing leaks in complicated, difficult-to-access locations.
Most leaks create turbulence which in turn creates ultrasonic noise. La mayoría de las fugas generan turbulencias que a su vez emiten ruido ultrasónico. Una cámara de imágenes acústicas, como la FLIR Si124, identifica la fuente de ese ruido y superpone ese “punto caliente” en una imagen de cámara visual en tiempo real. Al generar una imagen de la fuente del ruido, se puede mejorar el tiempo de inspección de ultrasonidos en aproximadamente un 90 %. Los inspectores también pueden examinar rápidamente grandes áreas con la cámara desde una distancia segura sin tocar la maquinaria ni interrumpir la línea. La FLIR Si124 suprime el ruido de fondo que suele producirse en los entornos industriales para generar imágenes precisas. Al escuchar, reconocer y analizar sonidos ultrasónicos y, en último término, identificar el significado de los diferentes sonidos, una cámara de imágenes acústicas permite a los operadores detectar al instante de forma precisa la fuente de una fuga de aire.
Al adoptar las imágenes acústicas como parte de una rutina de mantenimiento predictivo, los profesionales pueden identificar problemas con rapidez, reducir los costes excesivos y mantener en marcha las operaciones de fabricación.

La FLIR Si124 es ideal para identificar fugas en ubicaciones complicadas de difícil acceso.
Cualquier micrófono ultrasónico típico puede localizar fugas de aire si los niveles de presión sonora que emiten son lo suficientemente altos. Sin embargo, si el usuario no ha recibido formación en acústica, el uso de este tipo de dispositivos sin ninguna capacidad de análisis no proporcionará los resultados necesarios para tomar decisiones de mantenimiento fundamentadas. En el pasado, la conversión de archivos de sonido de fugas en estimaciones de tamaño y coste de la fuga implicaba el uso de tablas o algoritmos complicados.
La FLIR Si124 suprime este problema al simplificar los análisis, que se pueden interpretar con una mínima formación.

FLIR Si124 Acoustic Imaging Camera
La Si124 es una herramienta inteligente con funciones de análisis integradas en el dispositivo, que proporciona estudios de tamaño y coste de las fugas. Esto facilita que una instalación calcule rápidamente el gasto energético anual estimado provocado por fugas de aire comprimido o vacío.
Una vez capturadas las imágenes con la Si124, la cámara las guarda automáticamente en el servicio en la nube FLIR Acoustic Camera Viewer a través de la red Wi-Fi. A continuación, los usuarios pueden revisar las imágenes almacenadas para llevar a cabo estudios en profundidad, generar informes para auditorías de fugas de aire y realizar análisis exhaustivos sin esfuerzo.
La cámara es fácil de configurar y se puede conectar directamente a la red Wi-Fi de la fábrica.
Las fugas de aire presurizado generan un sonido de banda ancha que se extiende desde las frecuencias audibles hasta las ultrasónicas. Las instalaciones de fabricación industriales presentan varios niveles de ruido de fondo, lo que hace que sea casi imposible que el oído humano perciba por sí solo una fuga de aire. Por lo general, el ruido de fondo interfiere menos en las frecuencias altas y las fugas de aire se detectan mejor con frecuencias de entre 20 y 30 kHz. El rango de frecuencia de la FLIR Si124 de 2 a 31 kHz se ha optimizado para detectar las fugas más pequeñas a las distancias más largas.

Búsqueda de la frecuencia óptima en un entorno ruidoso.
Al comparar los detectores ultrasónicos estándar, uno podría tener la impresión de que las fugas de aire solo emiten un sonido de frecuencia ultrasónico específico y, para detectarlos, se debe usar este rango de frecuencia. Sin embargo, esto no es cierto; en algunos casos, puede ser beneficioso, pero, en otros, puede dañar la sensibilidad de detección. La frecuencia más adecuada utilizada para la detección depende de varios factores diferentes. No obstante, el ruido de fondo aún puede interferir. En estos casos, el dispositivo debe poder diferenciar las fuentes de sonido que se asemejan a una fuga de otras interferencias acústicas. La mayoría de las cámaras acústicas actuales del mercado requieren que el usuario filtre manualmente cualquier interferencia mediante controles deslizantes para seleccionar un rango de frecuencia. Este método de prueba y error, que consume mucho tiempo, aumenta considerablemente el riesgo de que no se detecten muchos problemas.

Un ejemplo de pérdida de rango de detección en diferentes frecuencias.
La FLIR Si124 presenta un enfoque diferente: detecta automáticamente patrones de sonido que se asemejan a los de las fugas de aire y elimina las interferencias acústicas de las fuentes de sonido sencillas y complejas mediante los filtros avanzados de Inteligencia artificial de la cámara. En otras palabras, la cámara reconoce si el sonido se parece a una fuga de aire en comparación con el ruido de fondo, por lo que el usuario ya no tendrá que realizar esta tarea personalmente.
Para detectar fuentes de sonido de muy alta frecuencia, la cámara acústica debe tener una gran cantidad de micrófonos, preferiblemente próximos entre sí. De lo contrario, se producirán problemas de solapamiento espacial, lo que provocará que se muestren resultados erróneos y fuentes de sonido en ubicaciones no válidas. Es tentador incluir compatibilidad con frecuencias más altas en la cámara acústica por cuestiones de marketing, ya que unas cifras más elevadas son más llamativas. La realidad es que el uso de frecuencias demasiado altas no solo carece de ventajas, sino que además empeora el rendimiento.

La FLIR Si124 puede detectar cualquier fuga de gas presurizado siempre que haya suficiente diferencia de presión (la cantidad mínima de psi es un valor aproximado eficaz).
En la generación de imágenes acústicas, el número de micrófonos desempeña un papel fundamental. Por lo general, cuanto mayor sea el número de micrófonos, mejor será el rendimiento acústico. Las cámaras acústicas suelen utilizar micrófonos tipo MEMS (sistemas microelectromecánicos), ya que ofrecen un gran rendimiento, máxima estabilidad, bajo consumo de energía y un tamaño compacto. Por lo general, los micrófonos MEMS pueden captar ruidos fuertes, normalmente a más de 120 dB(A), pero también tienen un alto nivel de ruido propio, lo que significa que un solo micrófono no puede captar los niveles de sonido más bajos. Sin embargo, este ruido propio se puede eliminar mediante la combinación de la señal de varios micrófonos. La duplicación del número de micrófonos elimina aproximadamente 3 dB de ruido. Por lo tanto, la sensibilidad para detectar sonidos bajos se puede aumentar maximizando el número de micrófonos.

En esta figura, se muestra cómo el número de micrófonos influye en la capacidad para detectar problemas. Con 124 micrófonos, la Si124 permite al usuario ver fácilmente dos picos de ruido generados por una fuga frente a un pico con una cámara que utiliza solo 32 micrófonos.
La FLIR Si124 cuenta con 124 micrófonos, el doble que las cámaras acústicas de la competencia, para detectar fugas de aire con un tamaño de hasta 0,016 l/min en condiciones óptimas. Este nivel de precisión se consigue gracias a la sensibilidad de detección de defectos líder del sector de la Si124, el rango de distancia y una cantidad sin precedentes de micrófonos integrados.
Los profesionales de la fabricación confían en FLIR para obtener soluciones seguras y de calidad que faciliten su trabajo a fin de que puedan disponer de más tiempo para centrarse en otras prioridades. FLIR ha incorporado las imágenes acústicas al conjunto de productos térmicos de la empresa para permitir que las instalaciones realicen su trabajo de manera más rápida, segura y eficiente. La Si124 también incluye una herramienta de elaboración de informes sencilla, pero potente, para ayudar aún más a los clientes a identificar problemas y priorizar aquello que requiere más atención.

Las instalaciones pueden reducir el tiempo de inspección de fugas de aire comprimido y vacío hasta en un 90 % sin necesidad de una extensa formación en el uso de la FLIR Si124.
Para obtener más información sobre las cámaras termográficas o esta aplicación, visite: www.FLIR.com/si124