Detección de fugas en sistemas de aire comprimido: Un caso práctico del éxito de Air Power East con la cámara de imagen acústica FLIR Si124

Cámara de imágenes acústicas FLIR Si124: Arma secreta de Air Power East contra las fugas

Desafío

Air Power East, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia como distribuidor principal de Atlas Copco, está especializada en proporcionar sistemas de aire comprimido de alta calidad a varias industrias en toda Anglia Oriental. Bajo el liderazgo de Jason Sewell, la empresa ha establecido una sólida reputación por ofrecer soluciones fiables y eficientes.

Sin embargo, se enfrentaron a un desafío significativo para garantizar que sus sistemas estuvieran completamente libres de fugas, una preocupación compartida por sus clientes, incluido un fabricante agrícola gestionado por Paul Musgrove. Jason destacó el problema, afirmando: “Los clientes nos han pedido que nos aseguremos de que podemos probar algo que esté completamente libre de fugas”.

Al mismo tiempo, Paul Musgrove buscaba una forma eficaz de gestionar y mantener sus sistemas de aire comprimido, con un enfoque específico en la reducción del desperdicio de energía y los costes operativos, haciendo hincapié en la necesidad de “ahorrar dinero donde podamos, especialmente con los precios de la energía tal como están”.

Este desafío doble requería un enfoque innovador para mantener el compromiso de Air Power East con la calidad y la eficiencia, al tiempo que abordaba las necesidades específicas de sus clientes.

Solución

Para abordar los desafíos entrelazados, Jason se puso en contacto con Baseline-RTS, un proveedor independiente de equipos de formación y mantenimiento predictivo. Le presentaron a Air Power East la cámara FLIR Si124, una herramienta avanzada de generación de imágenes acústicas capaz de detectar con precisión fugas de aire. Jason explica: “Nos sentamos e hicimos un poco de investigación de mercado en algunos modelos diferentes y luego llegamos a la cima. Así que nos pusimos en contacto con FLIR para que nos mostrara la Si124, y seguimos encantados desde entonces”.

La Si124 es una herramienta ligera que se puede manejar con una sola mano, diseñada para localizar rápidamente fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido o detectar descargas parciales de sistemas eléctricos de alto voltaje. Está equipada con 124 micrófonos para producir una imagen acústica precisa que muestra visualmente información ultrasónica. Esta imagen se transpone en tiempo real sobre la imagen de una cámara digital, lo que permite a los usuarios determinar con precisión la fuente del sonido. La cámara Si124 puede detectar problemas hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales, incluso en entornos industriales ruidosos. Además, es compatible con el paquete FLIR Thermal Studio para la edición, el análisis y la creación avanzada de informes sin conexión, y puede ayudar a las instalaciones a ahorrar dinero en facturas de servicios públicos y retrasar los gastos de instalación de nuevos compresores.

Resultados

El uso de la cámara Si124 trajo resultados transformadores. Jason explicó la eficacia de la cámara: “Hemos logrado caminar con el cliente y mostrarle exactamente lo que encontramos en nuestra pantalla. Y si encontramos pequeñas fugas, podemos rectificarlas y luego podemos demostrar al cliente que su sistema no tiene fugas”. Este enfoque no solo aumentó la eficiencia de los sistemas de aire comprimido, sino que también solidificó la confianza del cliente en los servicios de Air Power East.

Los resultados cuantitativos subrayan el impacto de la Si124. La cámara permitió la detección de fugas que ascendían a aproximadamente 100 pies cúbicos por minuto (CFM), que es de aproximadamente 50 litros por segundo. Esto se traduce en unos 18,5 kilovatios de potencia del compresor, lo que conlleva un ahorro energético y de costes considerable, especialmente en vista del aumento de los precios de la energía.

Conclusión

La adopción por parte de Air Power East de la cámara FLIR Si124 para abordar los complejos desafíos de los sistemas de aire comprimido ilustra el poder de la tecnología innovadora en entornos industriales. La detección y rectificación exitosa de fugas de aire no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también condujo a un ahorro considerable de energía y costes para el fabricante agrícola. Este caso práctico demuestra la eficacia de las herramientas avanzadas para resolver problemas industriales complejos y destaca la importancia de las soluciones impulsadas por la tecnología para optimizar los procesos industriales.

Artículos relacionados

Nota técnica

Agilice la gestión de usuarios y cámaras acústicas con la función de organización

Read more
Historia de la aplicación

Descubrir fugas de aire ocultas a tiempo mejora la productividad y la competitividad en la industria automotriz

Read more
Historia de la aplicación

Reducción de las emisiones de dióxido de carbono con un detector acústico de fugas de aire

Read more
Back to top