Cómo localizar rápidamente descargas parciales (DP) con una cámara ultrasónica de detección de fugas

EL DESAFÍO DEL CLIENTE

Durante muchos años, las empresas de servicios públicos han realizado mediciones de descarga parcial (DP) con equipos eléctricos de alto voltaje. DP es un indicador del deterioro del aislamiento que puede provocar fallos en el equipo o, lo que es peor, un incidente catastrófico. Con las soluciones ultrasónicas tradicionales, los sistemas pueden ser grandes y engorrosos; además, normalmente es necesario que un ingeniero acústico analice los informes de inspección. Debido a esto, las inspecciones pueden volverse menos frecuentes, haciendo que equipos como motores, generadores, conmutadores y transformadores sean vulnerables a problemas relacionados con la DP.

SIGA LEYENDO A CONTINUACIÓN O DESCARGUE EL PDF

DESCARGAR AHORA

Substation_morevibrant_1.jpg

La Si124 ayuda a acelerar las inspecciones al escanear grandes áreas desde una distancia segura

SOLUCIÓN DESTACADA

La generación de imágenes acústicas, o la capacidad de ver el sonido ultrasónico, ha surgido como un método eficaz que las empresas de suministro público utilizan para localizar la existencia de descargas parciales (DP). Permite a los profesionales realizar rutinas de mantenimiento predictivo más frecuentes, lo que ayuda a proporcionar una primera advertencia crucial de un fallo eléctrico inminente que podría provocar la inactividad de los sistemas vitales. La cámara industrial de imagen acústica FLIR Si124 detecta, muestra y registra las ondas sonoras produciendo una imagen acústica precisa. La imagen acústica se superpone, en tiempo real, en una imagen de cámara digital, todo con una solución de cámara ergonómica y fácil de usar con una sola mano que pesa poco más de 980 gramos (2 libras).

Si124-Acstc-04.jpg

Localice de forma rápida y segura descargas parciales dentro de un sistema eléctrico de alto voltaje

LOS RESULTADOS

Con la FLIR Si124, los profesionales pueden detectar problemas de forma segura a una distancia de hasta 100 metros y analizar patrones de descarga. La cámara clasifica tres tipos de descarga parcial, incluida la descarga superficial, la descarga flotante y la descarga en el aire. Conocer el tipo y la gravedad de la descarga permite a los usuarios priorizar las reparaciones.

Las capturas de imágenes se cargan rápidamente a través de Wi-Fi en el servicio en la nube FLIR Acoustic Camera Viewer para que el usuario realice un análisis más detallado de los patrones de DP generados por el sistema. Los usuarios podrán entonces crear informes y compartirlos fácilmente con sus compañeros.

Si124-Acstc-09.jpg

El sistema proporciona rápidamente la clasificación del tipo de DP y el patrón de DP para su posterior análisis

La Si124 permite a los clientes realizar inspecciones más frecuentes, lo que ayuda a los servicios públicos a mantener el flujo de energía.

Para obtener más información sobre la FLIR Si124 o para programar la demostración de un producto, visite www.FLIR.com/si124

Artículos relacionados

Conceptos fundamentales

Visualización de sonido con la FLIR Si124: una cámara ultrasónica de detección de fugas

Read more
Nota técnica

Siete aspectos que debe buscar en un sistema de imágenes acústicas

Read more
Historia de la aplicación

FLIR para la supervisión de subestaciones

Read more
Back to top