Agilice la gestión de usuarios y cámaras acústicas con la función de organización

Cuando se trata de gestionar dispositivos y acceso de usuarios, la eficiencia y la seguridad de los datos son primordiales. Introduzca la función Organización disponible en FLIR Acoustic Camera Viewer, diseñada para agilizar la forma en que se gestionan la cámara y la gestión de usuarios dentro de las organizaciones.

Eficiencia habilitada para la nube basada en las necesidades del cliente

La función Organización es una solución fácil de usar que simplifica la tarea de realizar un seguimiento de los informes realizados en ubicaciones separadas, como fábricas y unidades de producción, por diferentes cámaras y usuarios.

Una de sus ventajas clave es la capacidad de compartir sin problemas no solo el acceso al dispositivo, sino también información de las cámaras, como instantáneas e informes, dentro de grupos asignados en función de varios criterios como regiones, departamentos, unidades de negocio o incluso estructura de mantenimiento. La belleza radica en su simplicidad: todas las tareas de gestión se centralizan y ejecutan completamente dentro de Acoustic Camera Viewer, lo que elimina la necesidad de un laborioso emparejamiento manual o acceso físico a los dispositivos, así como proporcionar una herramienta centralizada y clara para supervisar la inspección realizada en diferentes instalaciones de producción y sus resultados.

La función Organización se desarrolló para ayudar a utilizar cámaras acústicas en todas las ubicaciones y eliminar la necesidad de volver a emparejar dispositivos cada vez. La función también facilita el uso eficiente de los datos recopilados por una cámara acústica en toda una organización, lo que permite actividades como el intercambio de informes y el seguimiento de los costes estimados en diferentes instalaciones.

Organización-característica.png

Ejemplo de jerarquía de organización creada en FLIR Acoustic Viewer

Beneficios clave de la función de organización

Entre las principales ventajas de utilizar la función Organización se encuentra la gestión simplificada y que ahorra tiempo de inspecciones, cámaras y usuarios. En lugar de navegar por procedimientos de acceso complicados, la función Organización agiliza el acceso a cámaras e imágenes, lo que garantiza que los usuarios puedan recuperar sin esfuerzo los datos que necesitan. Al proporcionar acceso basado en grupos gestionado de forma remota dentro de la nube, la función Organización reduce significativamente el tiempo dedicado a los procesos manuales, lo que mejora la comodidad y la eficiencia operativa. La seguridad de los datos también mejora mediante la eliminación de métodos de autenticación tradicionales, como compartir nombres de usuario y contraseñas.

La función también proporciona una visión general completa de todas las cámaras y usuarios de la organización. Esto facilita una mejor toma de decisiones y promueve la transparencia al permitir el seguimiento del tiempo que se tarda en solucionar las fugas identificadas. Como resultado, se pueden establecer criterios de ahorro de costes para la resolución de fugas y la elaboración de informes. A nivel individual, el acceso basado en grupos ayuda a concentrarse en la información relevante, mejorando la capacidad de los usuarios finales para examinar los datos de forma eficiente y tomar decisiones informadas. La implementación de la función Organización es rápida y sencilla en todos los niveles de usuario, lo que garantiza una experiencia de incorporación perfecta.

Haga clic aquí para ir a FLIR Acoustic Viewer y probar la función Organización usted mismo.

¿Está pensando en comprar una cámara acústica FLIR? Haga clic aquí para ver lo que la generación de imágenes acústicas puede ofrecer a su negocio.

Back to top