Por qué la calidad del micrófono es más importante que la cantidad en las cámaras acústicas

No todas las cámaras de imágenes acústicas se crean de la misma manera, y más micrófonos no siempre significan un mejor rendimiento. Al evaluar cámaras ultrasónicas para uso industrial, es fácil ponerse al día con las especificaciones técnicas, especialmente el número de sensores MEMS. Pero esta es la realidad: la calidad del micrófono, la colocación y el procesamiento de señales importan mucho más que una gran cantidad.

¿Para qué se utilizan las cámaras de imágenes acústicas?

technician-using-acoustic-camera-for-predictive-maintenance-1200x628.jpg

Las cámaras acústicas son herramientas versátiles utilizadas en muchos sectores para:

Cada una de estas aplicaciones requiere una detección acústica sensible y en tiempo real, algo que depende más del firmware avanzado y el procesamiento de señales que solo del recuento de micrófonos.

No se deje engañar por el recuento de micrófonos

Sea lo que sea que necesite utilizar una cámara acústica, elegir la cámara adecuada se ha convertido en un campo minero. Hay muchos productos entre los que elegir que prometen ser los mejores. Sin embargo, ¿qué características debe buscar al elegir la cámara adecuada para su aplicación? Algo que se debe evitar enfocar demasiado es el número de sensores MEMS (o micrófonos) con los que se ha construido la cámara, esto se ha convertido en una vía para que los fabricantes de cámaras ganen ventas sin desarrollar las cámaras de más alto rendimiento del mercado.

Para entender por qué, es importante saber cómo funcionan los micrófonos MEMS. Estos sensores en miniatura detectan los niveles de presión sonora, pero a menos que se combinen con firmware optimizado, filtrado inteligente de señales y gestión térmica, más sensores simplemente añaden coste y complejidad sin mejorar la sensibilidad.

Enfoque de FLIR: Calidad por encima de la cantidad

flir-si2-acoustic-camera-industrial-leak-detection-1200x628.jpg

Al desarrollar la FLIR Si2-Pro, nuestros ingenieros seleccionaron cuidadosamente 124 micrófonos en función de sus características de rendimiento. En lugar de buscar números arbitrarios, optimizamos todo el sistema:

  • Geometría de matriz de sensores

  • Filtrado integrado avanzado

  • Supresión de ruido en tiempo real

  • Algoritmos de procesamiento de alto rendimiento

Este enfoque holístico dio como resultado un sistema bien ajustado en el que cada micrófono contribuye a obtener información procesable. En las pruebas de referencia, duplicar el número de sensores habría proporcionado una mejora de menos del 3 % en la sensibilidad, una ganancia marginal con importantes compensaciones en el consumo de energía, la generación de calor y el coste.

Más micrófonos . Mejores resultados

El rendimiento de la cámara acústica depende de lo bien que el sistema capture, filtre e interprete el sonido, no de cuántos micrófonos estén pegados a la carcasa. En muchos productos de la competencia, hemos visto grandes matrices de micrófonos junto con un procesamiento integrado débil, lo que da como resultado:

  • Baja tasa mínima de fugas detectables

  • Localización de sonido inexacta

  • Exceso de calor de procesadores sobrecargados

  • Gran consumo de energía con un beneficio mínimo

La ventaja de FLIR reside en la precisión de menos sensores de alta calidad combinados con décadas de experiencia en procesamiento de imágenes y señales.

Evolución del sensor MEMS: Diseño más inteligente, mejor retorno de la inversión

Los sensores MEMS modernos han mejorado significativamente. Con un mejor rendimiento por sensor, ya no necesita cientos de micrófonos para lograr resultados fiables. De hecho, algunos dispositivos nuevos están sobrediseñados para especificaciones en lugar de rendimiento, lo que provoca ineficiencias y precios inflados.

Al colaborar estrechamente con los fabricantes de MEMS, FLIR sigue diseñando cámaras acústicas más inteligentes que hacen más con menos, ofreciendo a los usuarios finales un mejor valor y una mayor fiabilidad en condiciones del mundo real.

Vea la diferencia por sí mismo

flir-acoustic-camera-minimum-detectable-leak-demo-1200x628.jpg

Antes de comprar una cámara acústica, solicite una demostración. Céntrese en:

  • Tasa mínima de fugas detectables

  • Nivel mínimo de presión sonora (SPL)

  • Rendimiento del mundo real en su aplicación

  • Claridad de la señal en entornos ruidosos

FLIR se enorgullece de ofrecer comparaciones en paralelo con otras marcas. Confiamos en el rendimiento, la estabilidad y la eficiencia de nuestras soluciones de imágenes acústicas.

El resultado final

Cuando se trata de cámaras de imágenes acústicas, más micrófonos no garantizan un mejor rendimiento. De hecho, los altos recuentos de micrófono sin tecnología de soporte pueden dañar la fiabilidad y dar lugar a resultados decepcionantes.

Elija un diseño más inteligente en lugar de la sobreexpectación de las hojas de especificaciones. Elija FLIR.

👉 Explore las cámaras de imágenes acústicas de la serie Si de FLIR
👉 Obtenga más información sobre los sensores MEMS en nuestro glosario →
👉 Solicitar una demostración del producto →

 

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

Artículos relacionados

Historia de la aplicación

Mejore la eficiencia de la cubierta de mantenimiento de raíles con la cámara acústica FLIR Si2-Pro

Read more
Historia de la aplicación

Garantizar la seguridad del consumidor y la eficiencia operativa en la industria de alimentos y bebidas

Read more
Back to top