Cómo la termografía puede ayudar a las empresas a prevenir incendios antes de que se enciendan en zonas de almacenamiento a granel

50 millones de dólares perdidos por incendios: Por qué el almacenamiento a granel forestal es tan vulnerable

 

Las crecientes amenazas para las operaciones forestales no se pueden exagerar. De hecho, en el sector forestal, muy pocos entornos suponen un mayor peligro de incendio que las instalaciones de almacenamiento a granel.

Ya en 2023, los catastróficos incendios forestales en el centro sur de Chile quemaron más de 430 000 hectáreas de tierra. Solo el gigante forestal Arauco estimó 50 millones de dólares en daños e interrupciones operativas, lo que subraya en términos inciertos cómo los eventos de incendios provocados por el clima están alterando las operaciones forestales mucho más allá del suelo forestal.

Lejos de ser un incidente aislado. Los parques forestales que almacenan aserrín, virutas de madera o mantillo de corteza contienen grandes volúmenes de material inflamable en pilas compactas, lo que hace que el fuego no solo sea posible, sino probable.

separador_ciclónico_polvo_de madera.jpg

Los puntos calientes ocultos pueden formarse a través de la descomposición microbiana, la fricción o una ventilación deficiente, que luego puede ardir durante días debajo de la superficie, más allá del alcance de inspecciones visuales o sondas portátiles.

¿El resultado? Una llama devastadora que es increíblemente difícil de suprimir, capaz de destruir no solo el material almacenado, sino también los activos, maquinaria y edificios adyacentes.

Sin embargo, con la termografía, no hay que esperar a que se produzca humo o llama; detecta anomalías de temperatura interna de forma temprana, incluso en grandes pilas exteriores.

Riesgos ocultos de incendio en el almacenamiento de biomasa

El desafío para los operadores es que las inspecciones a nivel de superficie o las comprobaciones periódicas de temperatura ofrecen muy poca protección, porque la acumulación de calor interno es invisible a simple vista e impredecible tanto en profundidad como en ubicación. Aquí es donde la detección temprana de incendios a través de la termografía desempeña un papel transformador.

Bombero de biomasa Article_pile work.jpg

La detección temprana implica una intervención proactiva

Los sistemas de extinción de incendios estándar, como rociadores, sistemas de inundación y mantas ignífugas, son vitales, pero solo son reactivos. Solo se pueden activar una vez que ya se ha detectado humo, llama o calor superficial extremo, a menudo demasiado tarde para evitar una ignición completa. Como resultado, la seguridad, el producto y el equipo de los empleados se ponen en riesgo.

Las cámaras térmicas avanzadas de FLIR permiten la detección temprana de incendios a través de la supervisión sin contacto ininterrumpida de pilas de biomasa, lo que ofrece detección en tiempo real de cualquier tendencia de temperatura anómala. Esto permite a los operadores intervenir antes: retirar o rotar material, aumentar la ventilación o activar la supresión localizada antes de que los incendios puedan agarrarse.

Diseñado para entornos resistentes y remotos

Los patios de biomasa exteriores exigen sistemas de supervisión robustos e inteligentes. Las soluciones térmicas de FLIR están diseñadas para entornos hostiles, resistiendo el polvo, la humedad y temperaturas extremas. Estos productos incluyen:

  • Exploración térmica continua
  • Análisis en la cámara con umbrales de temperatura programables
  • Alertas automatizadas a través de SCADA o sistemas de terceros
  • Fácil integración con disparadores de extinción de incendios o inspecciones basadas en drones

Desde cámaras de montaje fijo como los sensores inteligentes avanzados FLIR A500f/A700f,

a500f-a700f trimmed.png

Sensores inteligentes avanzados FLIR A500f/A700f

a soluciones impactantes como la serie Axxx de FLIR automatizada

A400-A700-3qtrFrtLft.png

Sensor inteligente de la serie Axxx de FLIR

o la resistente serie FH R para entornos exteriores hostiles,

serie fh-r_smaller.png

FLIR FH Serie R

La cartera de FLIR está diseñada para la detección a escala industrial.

El creciente coste de la inacción

Los incendios en patios de almacenamiento de madera pueden ardir durante días. Arrancan los servicios de emergencia, dañan equipos cruciales, detienen las operaciones y, lo que es peor hasta ahora, plantean graves riesgos para la salud y el medio ambiente.

La termografía ofrece una forma de predecir y prevenir estos riesgos antes de que se intensifiquen, protegiendo a los trabajadores, los productos y los márgenes de beneficio, así como los alrededores. Ya sea en plantas de bioenergía, aserraderos o sitios de manipulación de madera, la detección temprana de incendios en el almacenamiento a granel no es simplemente una medida de seguridad: es un imperativo empresarial que los propietarios de sitios no pueden permitirse ignorar.

Dé los siguientes pasos para proteger sus instalaciones de almacenamiento a granel.

Rellene el formulario para ponerse en contacto hoy mismo con un experto en EFD de FLIR.

Artículos relacionados

Caso práctico

Las cámaras termográficas de FLIR ayudan a prevenir incendios en las plantas de incineración de residuos

Read more
Caso práctico

La tecnología térmica permite reducir los riesgos de incendios

Read more
Back to top