Cuatro meses después: Mitigación de metano de la UE: ¿dónde estamos ahora?

 En junio de 2025, la normativa de metano de referencia de la UE (UE 2024/1787) entró oficialmente en su primera fase de aplicación. Cuatro meses después, el sector energético está empezando a sentir el impacto, desde el punto de vista tecnológico, operativo y político. Pero, ¿dónde estamos ahora?

El Reglamento: Un resumen rápido

El Reglamento de la UE sobre metano exige:

  • Detección y reparación de fugas (LDAR) a intervalos regulares.
  • Prohibición de ventilación y combustión rutinarias.
  • Informes obligatorios de emisiones de activos activos e inactivos.
  • Importe estándares que requieran una supervisión equivalente de metano a partir de 2027.

Los operadores debían enviar su primera encuesta LDAR antes del 5 de agosto de 2025, con reparaciones iniciadas en un plazo de 5 días y completadas en un plazo de 30 días.

Progreso y desafíos

Según el rastreador de metano de la AIE de 2025, las emisiones de metano de las minas de carbón de la UE cayeron un 8 % en 2024, el primer descenso registrado. Sin embargo, las emisiones totales de metano globales de los combustibles fósiles siguen siendo altas en 120 millones de toneladas, equivalentes a toda la demanda de gas residencial de la UE. 

La Comisión Europea está preparando ahora una base de datos de transparencia de metano y perfiles de rendimiento para los estados miembros e importadores, cuya fecha prevista es agosto de 2026. A partir de enero de 2027, los importadores deben demostrar que los combustibles fósiles cumplen con los estándares de MRV equivalentes a la UE. 

A pesar del progreso, algunos estados miembros han planteado preocupaciones sobre la complejidad de la implementación y la seguridad energética. Una carta conjunta de varios ministros de energía de la UE en agosto de 2025 pedía medidas de simplificación para reducir las cargas administrativas sin comprometer los objetivos climáticos. 

Papel de Flir en el cumplimiento

Flir ha surgido como un facilitador clave de cumplimiento, ofreciendo soluciones avanzadas de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) adaptadas a las regulaciones de la UE.

Cámaras de la serie G de Flir

  • Cuantifique fugas de tan solo 17 g/h
  • Proporcione cuantificación en la cámara del tamaño y el tipo de fuga.
  • Habilite inspecciones 9 veces más rápido que los métodos tradicionales.
  • Ofrece modelos que están certificados para entornos peligrosos y cumplen con ATEX. 

Soporte LDAR

Las cámaras de Flir admiten inspecciones LDAR tipo 1, que varían en frecuencia dependiendo del tipo de instalación:

  • Estaciones de compresor y terminales de GNL: Tipo 1 cada 4 meses, Tipo 2 cada 8 meses.
  • Estaciones de válvulas: Tipo 1 cada 9 meses, tipo 2 cada 18-21 meses.

Formación y certificación

Los operadores deben estar formados y certificados para realizar inspecciones de LDAR. Flir ofrece cursos de ITC para garantizar el cumplimiento del artículo 14 de la normativa. [Flir.com]

Mirando hacia delante

La regulación del metano de la UE no es solo una herramienta climática, es una estrategia de transparencia y seguridad energética. Al hacer cumplir estrictos estándares sobre las importaciones, la UE está remodelando las cadenas de suministro globales y estableciendo un precedente para la responsabilidad internacional.

La tecnología de Flir ayuda a los operadores a satisfacer estas demandas de forma eficiente y segura. A medida que se endurezcan los plazos y aumente la aplicación, el papel de las herramientas de detección fiables y de alto rendimiento solo crecerá.

La mitigación de metano ya no es opcional, sino operativa.

Artículos relacionados

Sectores

Comprensión de las regulaciones de mitigación de metano de la UE: Guía para cumplir con las normas

Read more

FLIR OGI Camera Helps Oil and Gas Company Reduce Operating Costs by 35 Percent

Read more
Back to top