Aspectos destacados de la aplicación: Separadores de gas natural

INSPECCIONE LOS NIVELES DE ARENA Y LAS EMISIONES CON LA TERMOGRAFÍA

En el proceso de fraccionamiento hidráulico, se separa el gas del petróleo y el agua, y se envía a un medidor, mientras que los camiones se llevan el aceite y el agua. En este proceso, puede acumularse arena en el elemento calefactor, provocando daños en el separador. Si no se detecta y se elimina rápidamente esta acumulación, puede provocar un fallo costoso y catastrófico de la unidad. Utilizar la termografía para inspecciones de rutina permite a las empresas de petróleo y gas verificar fácilmente las presiones y los niveles de líquidos de los depósitos. También pueden detectar fugas en el separador, resolver anomalías para restaurar el cumplimiento normativo, evitar un impacto medioambiental negativo y prevenir riesgos para la seguridad del equipamiento o del personal.

DESCARGAR LOS ASPECTOS DESTACADOS DE LA APLICACIÓN

Back to top