¿A qué distancia se puede medir con una cámara térmica?

Una pregunta habitual que se hacen los termógrafos es “¿cuál es el objetivo más lejano que puedo medir con mi cámara térmica?” La respuesta a esta pregunta es complicada, pero esencialmente la distancia que puedes medir depende de la resolución de sus cámaras y del campo de visión (FOV). Una cámara con mayor resolución le proporcionará más píxeles en el objetivo que está tratando de medir, mejorando la precisión incluso a distancia. Un campo de visión estrecho —como 6°— ampliará los objetos distantes, poniendo de nuevo más píxeles en los objetivos lejanos.

Cuando se mide la temperatura con una cámara térmica, es necesario tener al menos 3 × 3 píxeles en el objetivo para asegurarse de que se obtiene una medición precisa. Una regla general es asegurarse de que el área que está tratando de medir sobrepasa la herramienta de medición del tamaño del punto en su cámara. Sin embargo, el hecho de que pueda ver algo en su visor NO significa que pueda medirlo con precisión.

vault-elbow-joint-JPEG-(Print---300-dpi).jpg

El objetivo a medir debe ser al menos 3 × 3 píxeles y llenar en exceso la herramienta de medición puntual.

¿Cómo sabe si puede medir un objetivo con precisión? Los detalles se explican en nuestro artículo Comprensión de la distancia: tamaño, que describe cómo calcular la distancia a la que puede estar un objetivo de un tamaño determinado y seguir obteniendo una medición precisa de la temperatura. Este cálculo requiere un poco de trabajo mental, pero para muchas aplicaciones no hay necesidad de molestarse con complicadas matemáticas.

¿Cuándo es importante calcular la relación distancia-tamaño y cuándo es probable que se la omita?

Aplicaciones de distancia

Los siguientes tipos de aplicaciones suelen requerir mediciones a larga distancia:

  • Inspección de techos u otros objetos altos desde el nivel del suelo
  • Monitorización de líneas eléctricas
  • Supervisión de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión
  • Monitorización y mapeo de drones
  • Inspección de parques solares con drones
  • Inspecciones a distancia cuando es peligroso o poco práctico acercarse al objetivo

Es probable que estas aplicaciones requieran que calcule la relación distancia:tamaño de su cámara para garantizar que obtiene al menos 3 × 3 píxeles en su objetivo.

Otras aplicaciones

Los siguientes tipos de aplicaciones no suelen requerir mediciones a larga distancia:

  • Inspección del interior de una casa o edificio para detectar fugas de aire, falta de aislamiento, etc.
  • Detección de problemas de humedad
  • Inspección de una caja de disyuntores u otro cableado doméstico
  • Supervisión de transformadores, motores, etc. en situaciones en las que es seguro y práctico acercarse a los equipos
  • Mantenimiento y reparación del vehículo
  • Medir objetivos grandes cuando se puede garantizar fácilmente que el objetivo llene más de 3 × 3 píxeles

Tenga en cuenta que el uso de la función de zoom en la cámara térmica solo amplía los píxeles: NO mejora su capacidad para medir objetivos pequeños. Si el objetivo es particularmente pequeño, es posible que pueda acercarse para asegurarse de tener al menos 3 × 3 píxeles para medir. Asegúrese de seguir todas las precauciones de seguridad y no se acerque a entornos o equipos a menos que sea seguro hacerlo.

E95_Thermal_IR_0025_Substation-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

La función de zoom no mejora su capacidad para medir objetivos pequeños. Se necesita una cámara de mayor resolución y/o un teleobjetivo si no es posible acercarse al objetivo.

Si ha decidido que necesita realizar mediciones de distancia, ¿qué tipo de cámara térmica necesita? ¿Y qué cámaras térmicas no se adaptan a su aplicación?

Cámaras para principiantes

El término “nivel básico” se utiliza para referirse a las cámaras de menor resolución como la FLIR C3, la FLIR ONE o las cámaras de la serie Ex de menor coste. Estas cámaras son excelentes para determinadas aplicaciones cuando se puede acercar al objetivo y, sobre todo, cuando la diferencia de temperatura que se busca es evidente. Las opciones de menor resolución no deben utilizarse para las mediciones de distancia, especialmente si es importante para su aplicación tener mediciones de temperatura precisas.

Cámaras para medición de larga distancia

Las cámaras de mayor resolución como las de las series FLIR T y FLIR Exx son más adecuadas para realizar mediciones a distancia. Las cámaras especialmente adecuadas para el trabajo a distancia incluyen la FLIR T840 y la FLIR T860, que incluyen opciones de teleobjetivo para mediciones de temperatura de objetivos pequeños a distancia.

Consulte nuestro artículo Entender la relación distancia: tamaño para comprender plenamente lo que debe saber al realizar mediciones de temperatura a distancia.

Artículos relacionados

Conceptos fundamentales

¿Cómo afecta la emisividad a la termografía?

Read more
Conceptos fundamentales

Consejos sobre cámaras termográficas para evitar errores en inspecciones rutinarias domésticas

Read more
Back to top