¿Cuál es la cámara termográfica de mano adecuada para usted?


Los factores críticos para determinar la cámara termográfica más adecuada que se debe guardar en la bolsa de herramientas suelen depender del uso previsto de la cámara y de la frecuencia con la que uno piensa usarla. Después de todo, las cámaras termográficas FLIR para uso residencial, comercial e industrial pueden variar en precio desde unos pocos cientos de dólares estadounidenses hasta cinco cifras con importantes saltos de rendimiento intermedios. La cámara termográfica de mano adecuada proporcionará las funciones y capacidades que el usuario necesita a un precio asequible.
Debido a que hay docenas de especificaciones que se pueden comparar entre cámaras es crucial entender cuál puede ser el más útil para comprobar al evaluar las diversas series de cámaras termográficas que ofrece FLIR.
Estos son cuatro de los factores más importantes a tener en cuenta:
Con esto en mente, a continuación se muestran tres modelos de cámara termográfica portátil con precios y características que pueden servir como un buen punto de partida para determinar la cámara más adecuada para las necesidades de un usuario: el FLIR E96, el FLIR E8 Pro y el FLIR C5.

Dado que la resolución puede desempeñar a menudo el papel más importante en el precio de una cámara determinada es importante pensar en el tipo de resolución requerida y, más allá de eso, la capacidad de enfocar la cámara para inspeccionar puntos de interés tanto de cerca como de lejos.
El FLIR E96 ofrece la mejor resolución para una cámara termográfica portátil con empuñadura de pistola. También es la primera cámara de resolución térmica real 640 × 480 disponible a 13549 USD en este factor de forma. Después de todo, más píxeles significan más detalles, lo que proporciona la capacidad de obtener mediciones de temperatura más precisas cada vez para todos los tipos de objetivos.
Para aprovechar al máximo esa resolución, el modelo E96 ofrece una gama de objetivos intercambiables que se pueden calibrar automáticamente y ofrecen opciones de enfoque dinámico. Gracias a los tres objetivos FLIR AutoCalTM opcionales, que van desde teleobjetivo (14°) hasta gran angular (42°), la cámara ofrece la cobertura más completa para inspecciones de cerca y de lejos.
Además, el E96 cuenta con un sistema de baterías de alta capacidad pero intercambiables para proporcionar la máxima flexibilidad para un uso durante todo el día.
Con un factor de forma de empuñadura tipo pistola similar al del modelo E96, el FLIR E8 Pro ofrece una buena combinación de características pero a solo una fracción del coste: 3499.00 USD Este precio reducido también viene con una resolución reducida, con un detector de resolución térmica real 320 × 240, y carece de la capacidad de ajustar el enfoque. El objetivo fijo 45° ofrece un campo de visión adecuado para una inspección más cercana, pero no se puede cambiar por un objetivo diferente. Sin embargo, el E8 Pro ofrece al usuario la posibilidad de cambiar las baterías por una carga externa, una necesidad para todo el día, a la vez que ofrece un rango de temperaturas muy alto para una variedad de inspecciones de alta temperatura de -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F).
Las limitaciones de E8 hacen que este dispositivo sea una buena opción para aquellos que requieren una cámara de mano resistente de calidad, pero no necesitan realizar inspecciones de largo alcance donde un campo de visión más estrecho y la capacidad de ajustar el enfoque son necesidades.

Por una fracción del coste de los modelos E8 y E96, el FLIR C5 está disponible por 599 USD. Con una verdadera resolución térmica de 160 × 120, este dispositivo presenta un factor de forma compacto de estilo de apuntar y disparar con una pantalla táctil que funcionará con guantes y se ajustará fácilmente a los bolsillos.
A pesar de su menor tamaño, el dispositivo sigue siendo lo suficientemente robusto como para soportar caídas desde dos metros y protege sus componentes del polvo y la suciedad que se encuentran en un lugar de trabajo típico.
Para aquellos que actualmente utilizan un FLIR ONE Pro, el C5 es una gran actualización, ya que la batería dura mucho más (4 horas con una sola carga) y tiene aproximadamente 30 días de tiempo de espera para un uso rápido pero irregular a corta distancia, todo ello dentro de una carcasa resistente y con conectividad Wi-Fi.
¿Aún no está seguro de cuál es la cámara correcta? Obtenga más detalles con especificaciones adicionales para tener en cuenta con las especificaciones de cámara termográfica que debe conocer antes de comprar.