Éxito de Surefire: Las cámaras térmicas FLIR permiten a las mujeres bomberos

FLIR proporcionó recientemente acceso a sus cámaras termográficas de alto rendimiento de la serie K mientras cientos de bomberas se reunían en un importante evento de formación en México. Alrededor de 460 mujeres de varios estados de México asistieron al evento, todas con el objetivo de mejorar sus habilidades termográficas y sus capacidades de respuesta ante emergencias, con un poco de ayuda de la tecnología avanzada de FLIR.

Las estadísticas publicadas por Rescue Intellitech sugieren que menos del 10 % de los bomberos de todo el mundo son mujeres. Desafortunadamente, México se encuentra entre aquellos con incluso menos de esta cifra media, y el Gobierno revela que solo el 5,53 % de sus bomberos son mujeres. Sin embargo, el país está adoptando un enfoque proactivo para abordar la situación, como se demuestra en el Congreso Regional de Bomberos de México 2025.

El evento, que se celebra este año en el estado central de Tlaxcala, atrajo a bomberos de todo el país. El congreso celebró varias conferencias, concursos y talleres de formación, con más de 450 mujeres interesadas en aumentar su nivel de experiencia en la extinción de incendios. Este gran congreso recurrió al apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil de México, una agencia gubernamental federal responsable de supervisar la seguridad pública.

México Mujer bomberos 2 resize.jpg

El congreso tenía como objetivo empoderar y desarrollar las habilidades de las mujeres para responder a incendios, rescates y otros tipos de emergencias. Cabe destacar que una demostración de las técnicas de extinción de incendios de vehículos impartida por personal capacitado destacó los conceptos básicos y los fundamentos de la respuesta ante emergencias. La formación cubrió temas relevantes como la termografía y la investigación de incendios. Con décadas de experiencia en soluciones termográficas, FLIR proporcionó la tecnología de cámara del evento.

Las mujeres bomberas recibieron formación táctica práctica, incluida la demostración de incendios de vehículos en vivo, utilizando cámaras termográficas de la serie K de FLIR. Equipado con modelos avanzados como la FLIR K65, el objetivo era comprender varias funcionalidades clave, como la tecnología FLIR Flexible Scene Enhancement (FSX™).

México Mujer bomberos 5 resize.jpg

Los potentes algoritmos de procesamiento de imágenes detrás de la tecnología FSX ayudan a los bomberos a ver objetivos de bajo contraste incluso en escenas con amplios rangos de temperatura. El resultado es una imagen ultra nítida y con una textura fina que muestra detalles más sutiles, lo que permite a los bomberos reconocer objetos, vías y otras características más fácilmente, lo que permite una toma de decisiones más rápida y mejor cuando los segundos cuentan.

También captó el interés en el evento el modo de ganancia baja/ganancia alta de la K65, que permite a los usuarios ajustar el rango de medición de temperatura y la sensibilidad de imagen con facilidad. Los aspectos fundamentales, como la lectura de patrones de calor y el uso de la K65 para ver a través del humo, también fueron actividades de formación fundamentales.

Teresa González, directora de cuentas clave de FLIR para Latinoamérica, fue invitada al evento por la directora de bomberos de México, junto con el Gobierno estatal mexicano, para hablar y ayudar a formar al equipo totalmente femenino. Dijo: «Fue un honor para mí formar a estas mujeres increíbles en el uso de la tecnología de cámaras termográficas para la extinción de incendios. Pude proporcionar una sensación de conciencia y conciencia sobre los posibles peligros que los bomberos experimentan a diario y cómo nuestras excelentes cámaras termográficas proporcionan seguridad y soporte adicionales durante estos encuentros».

México Mujer bomberos 4 resize.jpg

Los comentarios generales del evento fueron que todas las mujeres estaban encantadas de utilizar las cámaras termográficas FLIR, ayudándoles a superar a simple vista y a ver a través del humo, algo crucial para sus responsabilidades diarias en la extinción de incendios.

Tanto a nivel estatal como nacional, México reafirma claramente su compromiso con la formación, el reconocimiento y el fortalecimiento del papel de las mujeres en las funciones de extinción de incendios. FLIR se enorgullece de apoyar una causa tan importante proporcionando este tipo de formación. El empoderamiento femenino, no solo en la seguridad pública, sino también en otros sectores tradicionalmente dominados por hombres, como la automoción, la defensa, la marina, la seguridad y los comercios profesionales, es primordial porque promueve el crecimiento económico, fomenta perspectivas más diversas e impulsa el progreso social al deconstruir barreras y defender la igualdad de género.

Artículos relacionados

Elegir una cámara

10 años apoyando la lucha contra incendios

Read more
Historia de la aplicación

Las cámaras de Teledyne FLIR ayudan a salvar vidas en un incendio de Estocolmo

Read more
Back to top