Las ventajas tangibles de FLIR Nexus

ignacio.jpgAunque muchos profesionales de la seguridad son cada vez más conscientes de FLIR Nexus, algunos siguen sin estar claros sobre las ventajas tangibles que esta innovación avanzada puede ofrecer. Entonces, ¿quién mejor para proporcionar algunos conocimientos clave que FLIR Security Software Architect y el gurú general de Nexus, Ignacio Vilches Rojo?

FLIR Nexus: ¿Qué es y qué beneficios tangibles proporciona en aplicaciones de termografía?

Una buena forma de comprender FLIR Nexus es primero comprender los desafíos centrales a los que se enfrentan los gerentes de seguridad hoy en día. Según Ignacio, la principal es la necesidad de una mayor conciencia situacional. «Esto incluye comprender una circunstancia determinada, recopilar y analizar información relevante y tomar decisiones informadas para abordar cualquier riesgo potencial», explica.

Al pensar en un diseño convencional para la seguridad perimetral, muchos esperan que el sistema incluya una variedad de tecnologías de detección y manejo/procesamiento de datos.

FLIR suele trabajar con los clientes para crear una barrera virtual que comprenda una combinación de cámaras térmicas y visibles, y radar, que luego se combinan con análisis de detección. Estas cámaras funcionan juntas, utilizando Nexus como protocolo de comunicación, y proporcionan información precisa para rastrear personas, animales o vehículos. Pero hay un punto clave que considerar aquí:

«Es la acción que sigue a una violación perimetral la que determina cómo debe responder un equipo de seguridad. Lamentablemente, aquí es donde vemos brechas en los diseños de sistemas de seguridad, lo que en última instancia significa que el operador no tiene una conciencia situacional total».

Lectura de la situación

Nexus es un software y un protocolo de comunicación patentado que ayuda a salvar la brecha entre dispositivos y sistemas, lo que garantiza una comprensión más completa del entorno fuera y dentro de un perímetro de seguridad.

Para ejecutar un alto nivel de conciencia situacional, un cliente normalmente requiere algún tipo de software avanzado que recopile los geodatos presentados por diferentes sensores antes de coordinar las transferencias adecuadas a medida que el objetivo se mueve. FLIR Nexus cumple esta ambición de una forma diferente. Permite a los dispositivos periféricos comunicarse en formato de servidor/cliente sin necesidad de software o servidor en el medio, lo que reduce el coste de propiedad.

Los dispositivos FLIR Nexus facilitan una instalación sencilla, ya que todos los dispositivos periféricos se comunican en tiempo real, lo que solo requiere una configuración sencilla.

«Cuando se combina con nuestro análisis de cámaras para la detección, Nexus puede identificar, localizar y rastrear objetivos en el borde», dice Ignacio. «A medida que una amenaza potencial se mueve por la escena, los dispositivos habilitados para Nexus comunican los geodatos a otros dispositivos Nexus y proporcionan transferencias sin problemas para un seguimiento continuo. Esta capacidad le garantiza una conciencia situacional completa para tomar decisiones informadas».

Otra ventaja es que Nexus permite a los clientes ampliar su cobertura en grandes áreas utilizando menos dispositivos, lo que hace que la provisión de una conciencia situacional total sea mucho más asequible.

La diferencia de Nexus

La arquitectura modular de Nexus es un diferenciador importante del mercado. Su enfoque estratégico de bloques de construcción forma una solución de seguridad robusta, multicapa y totalmente integrada. Utilizar siempre la misma estructura base para ayudar a crear la solución óptima garantiza la compatibilidad con versiones anteriores, simplificando la tarea de realizar futuras adiciones o cambios, incluso si tienen lugar muchos años después. Este nivel de preparación para el futuro garantiza que Nexus conserve sus considerables ventajas de capacidad.

«Al combinar imágenes de radar térmicas, visibles y terrestres con el análisis de clasificación de FLIR, el Nexus multicapa ayuda a detectar, identificar, rastrear y actuar a largo alcance y en cualquier condición meteorológica», dice Ignacio. «En particular, puede detectar amenazas en tiempo real, lo que es importante para una respuesta rápida y la capacidad de adaptarse continuamente ante las infracciones de seguridad».

Aunque existen muchos otros protocolos de comunicación, algunos de los cuales están abiertos, la mayoría se desarrollaron y definieron antes de la adopción generalizada de procesos termográficos en el ámbito de la seguridad. En ese momento, los desarrolladores se centraban en cámaras de espectro visible.

«En este momento, Nexus es el único protocolo que permite acceder a todas las diferentes funciones y ajustes necesarios para lograr un alto nivel de integración con los sensores FLIR, lo que le proporciona la mejor imagen. Cabe destacar que la cámara se convierte en un servidor por definición porque proporciona una funcionalidad que se puede conectar y utilizar. También se convierte en cliente de otras cámaras que utilizan el protocolo Nexus. Veo esto como un diferenciador adicional que nos permite realmente “explorar” las características de Nexus para su uso por las propias cámaras, proporcionando acceso a un mundo completamente nuevo de posibilidades”.

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

Consulte el paquete FLIR Nexus y descubra cómo puede mejorar la seguridad perimetral.

FLIR_Line_Ironbow.png

Sensación de espacio

Un buen ejemplo implica la integración del radar. Al proporcionar detección de radares como puntos en el espacio (latitud y longitud), es posible mostrarlos en un mapa, señalarlos con cámaras o simplemente proporcionar alarmas, una gran ventaja en la seguridad.

«Por qué no crear una «ventana» a partir de un vídeo y hacer que los objetos aparezcan en el mundo real a través de coordenadas de latitud y longitud», explica Ignacio. «Requiere matemáticas avanzadas y una buena calibración para garantizar la precisión, pero el uso de Nexus en última instancia significa que un objetivo en el vídeo ahora se convierte en un objetivo en el mundo real, donde las cosas suceden y tienen sentido. Ver un objeto en un mapa significa que realmente lo ve moviéndose hacia usted. Tiene más significado».

Añade: «Nexus es el software... es el protocolo... es una forma de trabajar. Es mucho más que un traductor, como piensan algunas personas, porque también proporciona geodatos. Por supuesto, el software externo a veces puede proporcionar una mejora porque podría tener un mapa enorme que aloja todos los vídeos. No intentamos reemplazar eso con Nexus, simplemente buscamos mejorar la experiencia del usuario con respecto a la conciencia situacional, que es un factor enorme para el mercado de seguridad en este momento».

Nexus proporciona una ruta clara para mejorar la supervisión en tiempo real y el análisis de datos, y FLIR ha adoptado el mismo enfoque durante algún tiempo.

«Nexus admite una combinación de comunicación de preguntas y respuestas junto con una secuencia paralela de información entregada de forma asíncrona. Por lo tanto, los operadores del sistema reciben el estado en tiempo real de lo que esté ocurriendo, todo gracias a Nexus y a la gran cantidad de información que ofrece para cada dispositivo. Por ejemplo, Nexus proporciona el campo de visión de la cámara y la posición de su panorámica e inclinación en tiempo real. No es una capacidad muy común en el mercado incluso ahora, pero los creadores de Nexus hace casi 20 años eran visionarios increíbles y podían ver las necesidades futuras del mercado actual».

Por supuesto, hay muchas formas diferentes de lograr los mismos resultados o alarmas, pero Nexus lo hace más fácil.

«Para mí, el valor no se basa tanto en el resultado, sino en lo fácil que es conseguirlo», dice Ignacio.

Impacto global

El impacto que FLIR Nexus ya está transmitiendo en la termografía y la seguridad operativa en aplicaciones globales es considerable.

«Solo Nexus es capaz de proporcionar la amplia gama de características requeridas por todos los diferentes tipos de sensores», dice Ignacio. «Los algoritmos FLIR proporcionan a los clientes imágenes nítidas y precisas, sin artefactos [funciones no deseadas/espurias], y que se adaptan continuamente a la escena. Es similar a un humano que ajusta continuamente los valores para garantizar que el sensor siempre genere la mejor imagen. Nexus permite la configuración de los ajustes específicos necesarios para que estos algoritmos funcionen».

FLIR es uno de los pocos participantes del mercado que fabrica sensores y dispositivos para todo tipo de aplicaciones, integrando imágenes inteligentes, tecnologías térmicas y visuales y análisis avanzados para proteger a personas, activos y operaciones, de día o de noche, en cualquier condición. El protocolo patentado Nexus permite a los dispositivos FLIR comunicarse entre sí en el borde en tiempo real, ofreciendo una conciencia situacional precisa.

Ignacio concluye: «Hay muchas opciones disponibles hoy en día cuando se trata de análisis. Sin embargo, pregúntese si el análisis realmente ayuda a proteger su perímetro o simplemente genera alarmas molestas que hacen que la solución general sea menos eficaz. Nuestros dispositivos compatibles con Nexus le ayudan a crear una solución simplificada a un menor coste, al tiempo que garantizan que la información proporcionada al operador sea relevante y precisa».

Artículos relacionados

¿Qué es FLIR Nexus y por qué es importante?

Read more
Back to top