Las empresas mineras de toda África llevan años enfrentándose al problema de la minería ilegal. En su batalla contra mineros artesanales que allanan sus propiedades y comprometen la seguridad de las instalaciones, han buscado sin éxito soluciones de seguridad fiables y asequibles. Con la solución integral de la empresa sudafricana especialista en seguridad Secu-Systems, esa solución por fin se vislumbra.
Los operadores mineros tienen que hacer frente cada vez más a vulneraciones de seguridad en sus propiedades. Los mineros ilegales no siempre comprenden los posibles peligros del lugar y a menudo terminan encontrándose en situaciones que ponen en peligro su propia seguridad. Pero los problemas de seguridad no son el único motivo de esta mayor atención. También es cuestión de productividad y pérdida de beneficios.

PT-602CZ
“Ocuparse de la minería ilegal es un desafío importante en las minas. No es solo por el robo del valioso mineral, es que la minería ilegal supone un peligro para la seguridad, especialmente alrededor de pozos grandes a cielo abierto. Sin el equipo y las protecciones adecuadas, cualquier error podría ser nefasto, detener la producción y además poner en riesgo a los trabajadores de la mina”, afirma el fundador de Secu-Systems, Charles Harrison.
Supervisión de seguridad para grandes instalaciones
Se pidió a la empresa especialista en seguridad Secu-Systems, con sede en Johannesburgo (Sudáfrica), que encontrase una solución para el problema de la seguridad para dos centros de prueba, en Tanzania. La empresa desarrolló entonces un sistema de seguridad resistente, móvil y altamente avanzado, basado en el uso de las cámaras termográficas con panorámica/inclinación de FLIR.
“El gran tamaño de estas minas supone un problema grave de seguridad”, afirma Charles Harrison. “Colocar vallados alrededor de esas áreas sería una inversión inmensa. Por eso nuestro cliente ya había intentado utilizar globos equipados con supervisión de seguridad para vigilar toda la mina. Pero este enfoque ha resultado ineficaz, debido a las frecuentes tormentas que se forman en esta zona en particular. Ese es el motivo por el que una solución en tierra era una opción mejor.”
Sistema de seguridad autosuficiente
En lugar de optar por vallados, Secu-Systems diseñó un sistema autosuficiente específicamente para regiones remotas sin infraestructura de apoyo. El sistema se compone de un contenedor móvil e inalámbrico de 6 metros que aloja de forma segura todo el equipo de detección de intrusión periférica, que incluye detectores externos pasivos de infrarrojos, sistemas de pimienta a alta presión que se activan con sistemas de seguridad o se detonan de forma remota tras la verificación, así como una cámara termográfica PT-602CZ con panorámica/inclinación que es capaz de detectar el movimiento con un radio de 6 km desde el nivel nominal del suelo.
La FLIR PT-602CZ es una cámara térmica de seguridad que ofrece vigilancia y detección de intrusión perimetral a larga distancia por la noche y por el día. La solución de Secu-Systems ya ha demostrado su éxito con uno de los mayores productores de oro del mundo en una mina de Tanzania. Una vez la solución de Secu-Systems estuvo instalada y operativa, los resultados fueron inmediatos: reveló los numerosos mineros ilegales que entraban en la mina a diario. Los arrestos semanales incluso alcanzaban la asombrosa cifra de 75 a 100.
Charles Harrison: “El índice de captura de intrusos mejoró y el riesgo para el personal de seguridad ahora es más bajo. Además, como se graba todo el vídeo, el cliente puede asegurarse de que todo el incidente (desde la captura hasta la entrega del intruso) se gestione estrictamente conforme a la política de seguridad.”
Las cámaras de transmisión pueden detectar fácilmente el movimiento de hasta tan solo 4 píxeles. Las soluciones de contenedores con especificaciones militares están completamente equipadas con su propia red de alimentación, que incluye paneles solares montados en la cubierta del contenedor conectados a baterías instaladas dentro del contenedor. El sistema permite la comunicación con una sala de control centralizada. Las instalaciones existentes tienen un enlace inalámbrico de 36 km que permite una vigilancia y un control completos.
En lugar de optar por vallados, Secu-Systems diseñó un sistema de seguridad autosuficiente específicamente para regiones remotas sin infraestructura de apoyo, basado en cámaras termográficas de FLIR.
Conciencia situacional de 360°
El sistema desarrollado por Secu-Systems proporciona a las minas una conciencia situacional de 360 grados y es un enfoque radicalmente nuevo si se compara con la práctica habitual de las instalaciones de seguridad con vallado perimetral. “Los sistemas de seguridad perimetral generarán una alerta cuando se allane el perímetro, pero una vez dentro del perímetro, podemos perder a los intrusos”, afirma Charles Harrison. “La solución de Secu-Systems ofrece una conciencia situacional completa y tranquilidad, y permite tomar decisiones fundamentales de gestión.
La FLIR PT-602CZ nos ha permitido crear una solución que es capaz de reemplazar entre veinte y cuarenta cámaras de seguridad perimetrales”, comenta Charles Harrison. “Esto lo convierte en una solución idónea y asequible para operadores de minería que deben supervisar áreas muy extensas de forma remota.”
La cámara termográfica de panorámica/inclinación FLIR PT-602CZ es capaz de detectar movimiento en un radio de 6 km desde el nivel nominal del suelo.
“No hay ninguna otra cámara térmica comparable a la FLIR PT-602CZ”, afirma Harrison. “La cámara nos ha aportado una calidad de imagen y resultados de detección excelentes, incluso en una geografía extrema y accidentada como la nuestra. Los comentarios de nuestros primeros usuarios finales han sido alucinantes.”
Las imágenes que aparecen podrían no representar la resolución real de la cámara que se muestra. Las imágenes son únicamente ilustrativas.