Reducir los costes energéticos poniendo fin a las fugas ocultas

Los altos costes energéticos de hoy en día pueden tener un gran impacto en los resultados de una empresa, especialmente para los fabricantes que dependen de sistemas de aire comprimido y vacío o utilizan gases como el dióxido de carbono en su proceso de producción. Cuando estos sistemas tienen fugas, es como si el dinero se fugara junto con el aire. Así que poder ver las fugas del sistema, identificar la fuente e incluso calcular la pérdida de energía con un sistema de detección es un cambio radical. 

Las cámaras de la serie Si de FLIR son cámaras acústicas para la detección de fugas: la solución perfecta para localizar fugas presurizadas en sistemas de aire comprimido, fallos en sistemas de vacío y fugas de CO2. Tanto si elige la Si2-Pro, Si2-LD, Si124-LD Plus o cualquier cámara de la serie Si, nuestras cámaras ligeras con una sola mano pueden ayudarle a identificar pérdidas de eficiencia y posibles fallos hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales y con una formación mínima.

Vea cómo funciona

Encuentre fugas y analice el ahorro energético

FLIR Si2-LD y Si2-Pro

Mediante una rutina de mantenimiento periódica, las cámaras de la serie Si de FLIR pueden ayudar a las instalaciones a ahorrar en las facturas de servicios y retrasar la inversión en la instalación de nuevos compresores.

Ver producto

 

Cómo puede beneficiar la detección de fugas acústicas con la Si2-Series FLIR a su sector

¿Por qué la detección acústica de imágenes?

El aire comprimido puede ser barato, pero la energía necesaria para hacer funcionar sistemas defectuosos no lo es. Al detectar fugas a través de sistemas de detección y sensores de forma temprana, el personal de las instalaciones tiene la oportunidad de evitar más residuos energéticos y puede programar reparaciones en lugar de arriesgarse a interrumpir las operaciones para reemplazar un sistema completo.

La detección de fugas con un generador de imágenes acústicas mejora la eficiencia energética y reduce los costes, no solo desde reparaciones hasta sistemas de aire comprimido y vacío, sino también relacionados con cualquier gas especial caro que pueda estar filtrando durante su proceso de producción. Los generadores de imágenes acústicas de la serie Si de FLIR pueden calcular su ahorro energético mientras aún está sobre el terreno, para que pueda ver al instante cuán pronto obtendrá un retorno de su inversión

Las cámaras acústicas de la serie Si de FLIR utilizan aprendizaje automático para distinguir las otras características del patrón de sonido creado por las fugas del fondo. Es la misma forma en que se distingue entre una armónica y una campana que toca la misma nota. Al combinarlo con la capacidad de ver realmente la fuga en una pantalla, los técnicos pueden identificar las ubicaciones de las fugas casi al instante.

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Contenido relacionado

Historia de la aplicación

La captura de fugas de aire ocultas a tiempo evita incidentes graves y ahorra costes en una planta farmacéutica

Read more
Historia de la aplicación

Descubrir fugas de aire ocultas a tiempo mejora la productividad y la competitividad en la industria automotriz

Read more
Documento técnico

Cómo las instalaciones de fabricación aceleran la inspección con imágenes acústicas

Read more
Caso práctico

Detección de fugas en sistemas de aire comprimido: Un caso práctico del éxito de Air Power East con la cámara de imagen acústica FLIR Si124

Read more
Historia de la aplicación

Reducción de las emisiones de dióxido de carbono con un detector acústico de fugas de aire

Read more