SUPERVISIÓN CONTINUA

Soluciones termográficas para centros de datos

Los equipos de mantenimiento de centros de datos tienen una gran participación en la protección de los recursos críticos de los que dependen los clientes y las empresas. Afortunadamente, tienen un arma secreta que les permite detectar problemas en una etapa temprana antes de que se conviertan en grandes problemas: Termografía de Flir.

El desafío de mantener el tiempo de actividad

Garantizar el tiempo de actividad se ha vuelto cada vez más complejo para los centros de datos. Con tanta infraestructura mecánica, eléctrica y electrónica bajo un mismo techo, el sobrecalentamiento es una preocupación importante, no solo porque la infraestructura no utiliza la energía de manera eficiente, sino también porque el sobrecalentamiento puede provocar un apagado completo de los servidores, lo que afecta a los usuarios de todo el mundo, o incluso la pérdida de datos o equipos. 

Supervisión ininterrumpida para sistemas críticos

Muchos sistemas, que son vitales para el funcionamiento del centro de datos, se calientan antes de fallar. La temperatura es un indicador importante del consumo de energía y el funcionamiento del equipo, por lo que la supervisión continua de sistemas eléctricos y mecánicos con una cámara térmica puede ser ideal para encontrar fallos que aumenten el consumo de energía o puedan provocar fallos en sistemas eléctricos, equipos de refrigeración o hardware informático.
80 deg 1.jpg

Sistemas de climatización y refrigeración

Para funcionar sin problemas y de manera eficiente, los centros de datos necesitan condiciones perfectamente refrigeradas por aire. Los centros de datos suelen utilizar un principio de disposición de pasillo caliente/pasillo frío. Los bastidores del servidor están alineados en pasillos con los lados delanteros uno frente al otro. Los pasillos fríos reciben aire frío directamente desde la unidad de aire acondicionado de la sala de ordenadores (CRAC) desde la parte inferior del suelo elevado. El aire frío enfría los servidores de los bastidores. Mientras tanto, la parte posterior de los servidores expulsa el aire caliente en el pasillo caliente, que luego vuelve a la unidad CRAC.
data center cooling.png

Detección anticipada de incendios

Aunque los incendios en los centros de datos son relativamente raros, pueden tener un impacto devastador. Los centros de datos pueden estar equipados con alarmas y sistemas de extinción de incendios, pero una vez se produce uno, los daños en los bienes y activos son casi inevitables. Las cámaras termográficas fijas son capaces de identificar puntos calientes antes de que se produzca la ignición y proporcionan una respuesta anticipada que evita un incendio de destrucción total antes de que los activos sufran daños y que se vea comprometida la seguridad.
Obtenga más información sobre la detección temprana de incendios
Fig_03-data center.jpg

Seguridad física

Las cámaras térmicas también ayudan a proteger el perímetro físico de los centros de datos contra intrusos o intrusos no deseados. Estos sistemas ofrecen alto contraste, alta resolución y largos rangos de detección que pueden ver en la mayoría de las condiciones climáticas adversas, como lluvia ligera, niebla, humo u oscuridad total. Cuando se integran con análisis de vídeo, los operadores remotos pueden revisar secuencias de vídeo térmicas y visibles para mejorar la verificación de alarmas y la identificación de intrusos.