Detección anticipada de incendios

Instalaciones de procesamiento de madera

Las instalaciones de productos forestales son algunos de los entornos más propensos al fuego en la industria moderna, gracias al uso de hornos, secadores, cubas de troncos y maquinaria alimentada por transportadores que exponen la madera a temperaturas elevadas. Añada las condiciones secas y pesadas de polvo, además de la acumulación de resina, los flujos de aire fluctuantes y la exposición al aire libre, y el riesgo de que se quemen puntos calientes o se produzca un encendido total aumenta exponencialmente.

Los sistemas de sensores térmicos Flir proporcionan detección temprana de incendios para operaciones forestales, lo que ayuda a evitar la ignición, proteger la infraestructura y mejorar el tiempo de actividad en entornos de alto riesgo, desde aserraderos hasta patios de almacenamiento de biomasa.

Image of burning trees from the Pine Gulch Colorado fire

Los incendios del mundo real muestran por qué es importante la detección temprana

Las operaciones forestales siguen sufriendo pérdidas catastróficas debido a un incendio, a menudo sin previo aviso.

  • En 2023, los incendios forestales en Chile quemaron más de 430 000 hectáreas, destruyeron más de 1180 hogares y costaron al sector de la pulpa y la silvicultura más de 50 millones de USD en interrupciones.
  • Los departamentos de bomberos de EE. UU. respondieron a aproximadamente 110 000 incendios en edificios no residenciales solo en 2023, lo que resultó en 3160 millones de USD en daños a la propiedad. Muchos se produjeron en centros de fabricación y procesamiento de madera en los que hay riesgos de horno y secador.
  • Entre 2017 y 2021, se informó de una media anual de 36 784 incendios industriales o de fabricación, lo que causó más de 1500 millones de USD en pérdidas directas de propiedad, según la NFPA.

Tanto si la fuente es un aplanador que no funciona correctamente, un conducto de horno quemado o una pila de biomasa que no se controla, estos incendios no solo dañan el equipo, sino que pueden desbaratar la producción durante semanas o meses, costar vidas e incluso actuar como catalizador para desencadenar incendios forestales más amplios.

Two engineers inspecting machines in an automated wood processing facility

Los desafíos para la industria incluyen

  • Encontrar un sistema de detección que sea lo suficientemente rápido y proporcione una cobertura lo suficientemente amplia para satisfacer las demandas de entornos forestales dinámicos e instalaciones de producción ininterrumpidas.
  • Supervisión de hornos y secadores que funcionan con calor y humedad intensos, donde la combustión puede comenzar internamente.
  • Supervisión de la fricción generada por las plantas, motores y sistemas mecánicos en medio del polvo que puede inflamarse en cuestión de segundos.
  • Supervisión de áreas de almacenamiento exteriores y cubas expuestas a los elementos, lo que las convierte en zonas de ignición especialmente impredecibles.
  • Retrasos en la respuesta de emergencia que pueden dar a incluso los puntos calientes más pequeños tiempo suficiente para que la bola de nieve se convierta en incendios devastadores.

Las soluciones térmicas de Flir para la detección temprana de incendios (EFD) resuelven estos problemas con la supervisión infrarroja sin contacto que detecta anomalías de calor mucho antes de que aparezcan las llamas, incluso detrás de paneles, conductos o pilas de almacenamiento. 

Productos para la detección temprana de incendios

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.