Aspectos destacados de la aplicación: Turbina de vapor para la generación de energía

Reducción del tiempo de inactividad, reducción de los costes de mantenimiento

Una turbina de vapor depende del hidrógeno para funcionar, que es un gas muy inflamable. Cuando llega el momento de realizar el mantenimiento del sistema, el gas hidrógeno se purga del sistema y se reemplaza por un gas noble, el dióxido de carbono (CO2). El CO2 ahora hace que sea seguro inspeccionar en busca de fugas. Localizar fugas de dióxido de carbono (CO2) en generadores de turbina puede requerir mucho tiempo si se utilizan métodos tradicionales. Una pequeña fuga que pase desapercibida puede convertirse en un problema serio y costoso, además de en un problema grave de seguridad. Pero estos problemas no siempre están visibles para el ojo humano, lo que le hace más vulnerable a fugas no detectadas y al tiempo de inactividad inesperado.

Utilizar una combinación de herramientas de inspección como la detección óptica de gas, cámaras térmicas y equipos de pruebas eléctricas puede ayudarle a visualizar el gas en tiempo real para localizar fugas pequeñas, verificar las reparaciones y evitar costosas paradas de la producción.

Descargar aspectos destacados de la aplicación

Artículos relacionados

Aspectos destacados de la aplicación

Mantenimiento preventivo de energía eólica

Read more
Aspectos destacados de la aplicación

Mantenimiento e inspección de bujes

Read more
Back to top