Qu’est qu’une correction de non-uniformité (CNU) ?

Une correction de non-uniformité correcte produit une image de meilleure qualité.

Si vous vous demandez pourquoi votre image thermique gèle parfois et que la caméra émet un clic, il n’est pas nécessaire de vous inquiéter, une correction de non-uniformité est en cours. Pourquoi l’effectue-t-elle ?

La correction de non-uniformité (NUC) ajuste la dérive mineure du détecteur qui se produit lorsque la scène et l’environnement changent. En gros, la chaleur générée par la caméra peut interférer avec ses relevés de température. Pour améliorer la précision, la caméra mesure le rayonnement IR à partir de ses propres éléments optiques, puis ajuste l’image en fonction de ces mesures. La CNU ajuste le gain et le changement d’origine pour chaque pixel, produisant une image de meilleure qualité et plus précise.

Pendant une CNU, l’obturateur de la caméra descend entre l’élément optique et le détecteur, ce qui émet un clic et gèle momentanément le flux d’images. L’obturateur sert de source de référence plate pour que le détecteur puisse s’étalonner et se stabiliser thermiquement.

Cela se produit régulièrement dans les caméras infrarouges non refroidies, mais cela se produit également occasionnellement dans les modèles infrarouges refroidis. Cela est également appelé FFC (correction de champ plat).

Quand la caméra effectuera-t-elle une CNU ?

Lors du démarrage initial, la caméra effectue fréquemment une CNU. Lorsque la caméra se réchauffe et atteint une température de fonctionnement stable, la CNU devient moins fréquente. Bien que vous puissiez obtenir une image thermique environ 20 secondes après la mise sous tension de la caméra, la plupart des caméras thermiques nécessitent un temps de mise en route d’au moins 20 minutes dans un environnement stable pour une meilleure précision de la mesure de la température.

La caméra effectuera automatiquement une CNU d’elle-même, mais vous pouvez également utiliser manuellement la fonction CNU avant de mesurer une température importante ou de capturer une image critique. Cela permettra d’assurer la plus grande précision.

Puis-je contrôler la CNU afin qu’elle ne se produise pas au mauvais moment ?

Comme mentionné ci-dessus, la CNU est importante pour améliorer les relevés de température. Sans la CNU, vous courez le risque d’obtenir des relevés de température instables. La CNU ne peut pas être désactivée sur la plupart des caméras portables, mais sur la plupart des unités d’automatisation et des unités scientifiques, la CNU peut être réglée en mode automatique ou en mode manuel. Cela vous permettra de contrôler exactement quand la caméra effectue une CNU, soit par le biais de signaux logiciels ou matériels. En savoir plus sur le réglage du mode manuel.

Articles connexes

Notions fondamentales

En quoi consiste la fonctionnalité MSX® ?

Read more
Notions fondamentales

Comment étalonner une caméra thermique ?

Read more
Back to top