Choisir l’objectif approprié

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'un objectif pour votre caméra thermique : les principaux sont la qualité de l'image et la précision de la mesure de la température.

Pour garantir la meilleure imagerie thermique et le plus grand nombre de points de mesure sur votre sujet, vous devez choisir un objectif qui remplit le champ de vision avec votre cible d'intérêt. En même temps, vous voulez une résolution spatiale optimale pour vous assurer que le plus petit détail de l’objet que vous devez voir correspond à votre champ de vision instantané (IFOV).

RÉSOLUTION SPATIALE

La résolution spatiale d'une caméra nous indique le plus petit détail qui peut être vu par un pixel dans le détecteur de la caméra. Elle se mesure en termes d’IFOV et dépend à la fois du champ de vision (FOV) de votre objectif et de la distance jusqu’à votre cible. À proximité immédiate de l’objectif de la caméra, la zone vue par un pixel, ou IFOV, est très petite ; à mesure que vous vous éloignez, le pixel unique couvre une zone d’intérêt plus grande. Vous pouvez le voir sur l’illustration.

I-series_IFOV_narrower.png

CHAMP DE VISION (CDV)

Le champ de vision change également lorsque vous regardez des objets de plus loin. Comme avec la résolution spatiale, ceci signifie que vous aurez moins de pixels sur une cible selon que vous la photographierez de loin ou de près. Vous souhaitez idéalement que l'objet remplisse le champ de vision, mais il arrive que ce ne soit pas possible en raison de la chaleur de la cible et du danger qu'elle pourrait représenter pour la caméra ou l'opérateur. Dans ce cas, vous choisissez un objectif à longue distance focale et à champ de vision étroit pour que les objets occupent une plus grande partie du champ de vision.

Une fois que vous avez défini le champ de vision et la résolution spatiale souhaités, vous pouvez sélectionner le meilleur objectif ou le meilleur ensemble d’objectifs pour votre application. Les calculs nécessaires pour déterminer manuellement ces valeurs peuvent être intimidantes, c’est pourquoi Teledyne FLIR a développé un calculateur de champ de vision en ligne gratuit pour vous aider dans ce processus.

ACCÉDEZ AU calculateur de champ de vision en ligne gratuit

Pour utiliser l'outil en ligne, il suffit de saisir la taille de l'objet, la distance à l'objet et l’objectif prospectif. Cet outil calcule le champ de vision, la résolution spatiale et le nombre de pixels sur l’objet d’intérêt, ce qui facilite le processus de sélection de l’objectif.

Articles connexes

Étude de cas

La meilleure caméra FLIR haute vitesse de sa catégorie améliore la visibilité de la cible dans les applications de mesure et de suivi à longue portée

Read more
Note technique

Mode Macro de la série FLIR T500 : solution à objectif unique pour petites cibles

Read more
Back to top