Die zentrale Rolle der Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

In Fertigungs- und Produktionsprozessen besteht immer wieder die Herausforderung, die Langlebigkeit und das effiziente Funktionieren der Geräte zu gewährleisten, insbesondere wenn sie altern. Wie alles, was der Zeit ausgesetzt ist, versagen auch Geräte aufgrund von Reibung, Korrosion, thermischen und mechanischen Zyklen, Vibrationen und anderen Kräften. Das unvermeidliche Fortschreiten dieser Faktoren führt zu einer verminderten Leistung und letztendlich zu einem Geräteausfall. Die Crux liegt also darin, zu bestimmen, wann dies geschieht, damit die vorbeugende Wartung zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt werden kann, um Ausfälle zu geringstmöglichen Kosten zu verhindern, ohne die Produktion wesentlich zu beeinträchtigen.

Erkennen von Fehlern, bevor sie auftreten: Die P-F-Kurve

Wer sich mit Zustandsüberwachung beschäftigt, kennt die von Nowlan und Heap entwickelte P-F-Kurve. Die Kurve veranschaulicht die verschiedenen Phasen des Lebenszyklus einer Komponente und zeigt auf, wann eine Inspektionsmethode Aufschluss über den Zustand der Ausrüstung geben kann, von der proaktiven Phase bis zur Erkennung eines Fehlers.

P-F Curve-01.png

Wie Sie sehen, ist die Temperaturanalyse eine Zustandsüberwachungstechnik, die im prädiktiven Bereich eingesetzt wird. Eingeben: Thermografie. Als wesentliche Zustandsüberwachungstechnik dient die Thermografie als Frühwarnsystem und zeigt an, wenn Maschinen oder Anlagen Anzeichen von Verschleiß aufweisen, noch bevor ein erkennbarer Fehler auftritt.

Temperatur messen

Im Kern geht es bei der Thermografie um die Erfassung von Temperaturmesswerten einer Anlage. Ein einzelner Temperaturmesswert kann Erkenntnisse liefern, sein eigenständiger Wert ist jedoch möglicherweise etwas begrenzt. Stellen Sie sich einen Elektromotor in einer Fabrik vor, der bei 73 °C (163 °F) läuft. Ist das ohne zusätzliche Daten besorgniserregend? Um dies festzustellen, muss man sich möglicherweise mit den Besonderheiten des Motors befassen und seinen Standardbetriebstemperaturbereich untersuchen. Doch selbst das ergibt möglicherweise kein vollständiges Bild.

Wenn der Standardbereich des Motors beispielsweise zwischen 50 °C (122 °F) und 80 °C (176 °F) liegt, läuft der Motor bei 73 °C (163 °F) derzeit am oberen Ende dieses Bereichs. Doch wie oft sollte er überprüft werden? Wie ist der aktuelle Zustand? Wann ist eine Wartung erforderlich? Fällt er aus? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und wir haben keine Möglichkeit, den zukünftigen Zustand dieses Motors vorherzusagen.

Die Bedeutung der Trendanalyse

Das Verständnis des Zustands einer Maschine geht über eine einzelne Messung hinaus. Externe und interne Faktoren wie Lastschwankungen, Kühleffizienz und Umgebungsbedingungen können die Betriebstemperatur beeinflussen. Durch die Verfolgung dieser Temperaturen über einen längeren Zeitraum erhalten Zustandsüberwachungsspezialisten ein klareres Bild.

Lassen Sie uns dies anhand der Datenvisualisierung veranschaulichen. Wenn wir jeden Monat die Temperaturen eines im Januar 2019 installierten Elektromotors überwachen, zeichnen sich Muster ab. Möglicherweise schwankt die Temperatur zwischen 50 °C und 55 °C, abhängig vom Wechsel der Jahreszeiten. Dies deutet darauf hin, dass der Motor im sicheren Bereich arbeitet und nicht überlastet ist. Regelmäßige Kontrollen alle zwei bis drei Monate könnten ausreichen.

Allerdings kann ein anderer Motor aus derselben Zeit einen kontinuierlichen Temperaturanstieg aufweisen, was auf mögliche Probleme hinweist. Verschiedene Faktoren wie die Umgebung oder interne Teile können diese Veränderungen beeinflussen. Solche Trends verdeutlichen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung und Reinigung.

Was fehlt, ist ein Trend, eine Grundlinie oder ein Muster der normalen Betriebsbedingungen dieses Motors. Bei einem so breiten Spektrum an Standardbetriebstemperaturen ist es schwierig, den Zustand des Motors mit einer einzigen Messung zu ermitteln. Durch die Erstellung eines Trends der Betriebstemperaturen kann ein Zustandsüberwachungsspezialist den Zustand des Motors genau beurteilen.

Wenn ein Elektromotor im Januar 2019 installiert wurde und monatliche Temperaturmessungen vorgenommen wurden, könnten diese Temperaturen aufgezeichnet werden, um zu ermitteln, welche Betriebsnormen für diesen speziellen Motor an diesem Ort und für diesen speziellen Prozess gelten. Bei einem gut funktionierenden Motor können Temperaturen ähnlich der unten gezeigten Grafik aufgezeichnet werden.

image8nbdi.png

Temperaturtrends des Elektromotors 1 (Jahre 2019–2023): Saisonale Schwankungen im Elektromotor weisen auf eine stabile Leistung innerhalb der Standardbetriebsbereiche hin

Diese Grafik zeigt einen Elektromotor mit Temperaturschwankungen zwischen 50 °C und 55 °C (122 °F und 131 °F), die relativ gut mit den Jahreszeiten übereinstimmen und im Sommer wärmer und im Winter kühler werden. Was können wir also aus diesen Informationen entnehmen? Der Motor arbeitet am unteren Ende des normalen Betriebstemperaturbereichs und scheint weder mechanisch überlastet noch einer besonders hohen Belastung ausgesetzt zu sein. Ein Fachmann für Zustandsüberwachung kann sogar beschließen, diesen Motor alle zwei oder drei Monate zu überprüfen, es sei denn, die Temperaturen ändern sich erheblich. Dieser Motor weist keine offensichtlichen besorgniserregenden Anzeichen auf und wir gehen davon aus, dass er auf absehbare Zeit weiterhin zuverlässig funktioniert.

Neben diesem Motor wurde 2019 auch ein weiterer Motor installiert, dessen Temperaturwerte ebenfalls monatlich erfasst wurden. Unten können Sie sehen, wie sich die Temperatur dieses Motors im Vergleich verhält.

imageomrzf.png

Temperaturtrends des Elektromotors 2 (Jahre 2019–2023): Saisonale Schwankungen, steigende Muster und die Auswirkungen von Wartungsmaßnahmen

Die obige Grafik veranschaulicht die Temperaturtrends von Elektromotor 2 über mehrere Jahre und hebt einige wichtige Beobachtungen hervor:

Saisonale Ähnlichkeiten und steigende Temperaturen: Zunächst ahmen die Temperaturmuster jahreszeitliche Veränderungen ähnlich wie in den Anfangsjahren nach. Allerdings ist bis 2021 ein spürbarer Anstieg zu beobachten, der von früheren Trends abweicht und auf ein potenzielles Problem hinweist.

Vorübergehender Temperaturrückgang: Ein erheblicher Temperaturrückgang im August und September 2022 deutet auf eine Korrekturmaßnahme oder eine Änderung der Bedingungen hin, die zu einer Rückkehr zu akzeptablen Betriebstemperaturen führt.

Betriebsnormen und Zuverlässigkeitsvorhersagen: Trotz dieser Schwankungen bleiben die Temperaturen innerhalb der Betriebsnormen des Motors. Das Verständnis der Geschichte dieses Motors hilft bei der Vorhersage seiner zukünftigen Zuverlässigkeit.

Umgebungseinflüsse: Solche Temperaturtrends treten häufig in Umgebungen auf, in denen Staub und Schmutz nach und nach die Kühlrippen und den Luftstrom blockieren, was zu einem stetigen Temperaturanstieg führt. Durch eine anschließende Reinigung kann die Kühlleistung wiederhergestellt werden.

Alternative Ursachen: Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Trend auch auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein kann, wie z. B. Motorbelastung, größere Ablagerungen, Änderungen an Antriebsketten oder -riemen, Platzierung des Kühlgebläses oder Heißluftabsaugung.

Bedeutung von Überwachung und Wartung: Diese Grafik soll Sie daran erinnern, wie wichtig eine regelmäßige Reinigung und Wartung ist. Sie unterstreicht die Notwendigkeit, sich verschiedener Faktoren bewusst zu sein, die die Motortemperatur beeinflussen können, und betont, wie wichtig es ist, grundlegende Kühlungsprobleme anzugehen, um schwerwiegendere Probleme in der Zukunft zu verhindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Wärmediagramm zwar auf Anomalien hinweist und auf mögliche Probleme hinweist, die Ursache jedoch nicht eindeutig bestimmen kann. Regelmäßige Überwachung und Wartung sowie ein genaues Verständnis der Betriebsumgebung und -geschichte des Motors sind entscheidend für die Gewährleistung seiner optimalen Leistung und Langlebigkeit.

Lassen Sie uns nun einen dritten Elektromotor untersuchen, der ebenfalls im Jahr 2019 installiert wurde, und sehen, wie dieser im Vergleich abschneidet.

image0shx8.png

Temperaturtrends des Elektromotors 3 (Jahre 2019–2023): Ein Anstieg über die saisonalen Normen innerhalb der Herstellerspezifikationen weist darauf hin, dass möglicherweise eine Untersuchung erforderlich ist

Die obige Grafik veranschaulicht den Temperaturtrend des Elektromotors 3 und bietet wertvolle Erkenntnisse:

Erste Temperaturmessung: Der Motor zeigt eine Temperatur von 73 °C (163 °F), was deutlich innerhalb der vom Hersteller angegebenen Betriebsnormen liegt. Dies weist darauf hin, dass der Motor zunächst wie erwartet funktionierte.

Bedeutung einer einzelnen Temperaturmessung: Während ein einmaliger Wert von 73 °C (163 °F) nicht alarmierend ist und sogar als beruhigend angesehen werden könnte, ist es der Gesamttrend, der Aufmerksamkeit erfordert. Ein einzelner Datenpunkt liefert nicht immer ein vollständiges Bild des Motorzustands.

Vergleich mit anderen Motoren: Die Leistung von Motor 3 entsprach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt den jährlichen saisonalen Schwankungen, die bei Motor 1 und Motor 2 beobachtet wurden. Dies deutet auf ein für diese Motortypen unter normalen Bedingungen typisches Verhaltensmuster hin.

Jüngster Temperaturanstieg: Die Grafik zeigt jedoch eine Veränderung ab Januar 2023. Die Temperatur des Motors begann anzusteigen, abweichend vom üblichen Muster. Diese Änderung könnte auf ein zugrunde liegendes Problem hinweisen, das die Leistung des Motors beeinträchtigt.

Notwendigkeit weiterer Untersuchungen: Der jüngste Temperaturanstieg, insbesondere im Vergleich zu historischen Daten, deutet darauf hin, dass sich bei Motor 3 möglicherweise ein Problem entwickelt. Dies erfordert weitere Untersuchungen, um die Ursache zu ermitteln und festzustellen, ob Wartungsarbeiten oder Anpassungen erforderlich sind, um mögliche Ausfälle zu verhindern.

Wie könnte die Zukunft für den dritten Elektromotor aussehen? Hier sind zwei mögliche Szenarien, die in den beiden folgenden Grafiken dargestellt sind.

image5w1f.png

Temperaturtrends des Elektromotors 3: Gefahr einer Überhitzung ohne Wartung, die zu einem Ausfall über 105 °C führen kann

imagew9u8m.png

Temperaturtrends des Elektromotors 3: Temperaturanstieg innerhalb sicherer Grenzen kontrolliert

Wenn dieser Motor ohne Untersuchung, Wartung oder weitere Maßnahmen weiter verwendet würde, könnte die Temperatur bis zum Ausfall weiter ansteigen. Dies wird in der oberen Grafik dargestellt und gibt Aufschluss darüber, dass Temperaturen über 105 °C (221 °F) zu einem sofortigen Ausfall führen.

Die zweite Grafik erzählt eine andere Geschichte: Vielleicht wurde die Anforderung an den Motor absichtlich dadurch erhöht, dass der Produktionsprozess, bei dem der Motor zum Einsatz kommt, beschleunigt wurde, um eine neue Leistungsanforderung zu erfüllen? Die Temperaturen liegen immer noch im akzeptablen Betriebsbereich des Motors und es gibt eine klare Erklärung für die Ursache dieser thermischen Anomalie.

Fazit: Optimierung der Gerätezustandsüberwachung mit thermischer Trendanalyse

Einzelne Temperaturmesswerte geben einen Einblick in den Zustand der Ausrüstung, der nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Betriebsbereich für einen Motor oder eine andere Anlage in einem Herstellungs- oder Produktionsprozess verglichen werden kann. Dies kann irreführend sein und liefert keine echten Einblicke in den Zustand von Anlagen und Geräten, die für den zuverlässigen Betrieb eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein können.

Durch regelmäßige Temperaturmessungen erhalten Sie ein Bild über den Zustand jeder inspizierten Anlage. Das bedeutet nicht, dass sich die Temperaturen nie ändern werden, aber es gibt oft Gründe für thermische Anomalien. Wenn es zu einer unerklärlichen Temperaturänderung kommt, kann es möglich sein, das Gerät zu inspizieren, zu reinigen, zu warten oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um die normale Betriebstemperatur wiederherzustellen – oder es läuft jetzt einfach heißer und erfordert eine weitere Überwachung, um den Fehlerort genauer vorherzusagen.

Wenn Ihr Unternehmen auf Fertigungs- oder Produktionsanlagen, elektrische Scheiben, Motoren, Pumpen, Maschinen oder andere mechanische oder elektrische Geräte angewiesen ist, ist es für Sie wahrscheinlich wichtig, dass diese Geräte nicht unerwartet ausfallen. FLIR-Zustandsüberwachungslösungen werden häufig in Fertigungs- oder Produktionsumgebungen eingesetzt, um Temperaturmesswerte genau zu erfassen.

Besuchen Sie FLIR.com, um mehr darüber zu erfahren, wie FLIR-Lösungen Ihr Unternehmen schützen können. Wenn Sie bereit sind, kann einer unserer technischen Produktspezialisten vorbeikommen, um zu demonstrieren, wie einfach die Überwachung des thermischen Zustands Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Back to top