Was ist Zustandsüberwachung? Vorbeugende Wartung für Einsteiger


Der Begriff „Zustandsüberwachung“ taucht weltweit in den Fertigungs- und Maschinenbaubranchen überall auf. Was aber bedeutet er eigentlich?
Der Name selbst gibt bereits Aufschluss über die Bedeutung: „Zustandsüberwachung“ ist im Grunde die Überwachung des Zustands industrieller Komponenten durch regelmäßige Inspektionen, um langfristig deren Verschlechterung und Versagen vorherzusagen. Tatsächlich können dadurch Ausfälle um sagenhafte 70 % verringert und die Wartungskosten gar um ein Viertel gesenkt werden.
Die Zustandsüberwachung wird auch vorbeugende Wartung genannt, denn sie ermöglicht es Betreibern, Probleme früh zu erkennen, bereits vorab Reparaturen zu planen und unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden. Dadurch kann die Produktivität letztlich um bis zu 25 % erhöht werden.
Der alte Spruch „Vorsorge ist besser als Nachsorge“ ist noch immer wahr. Mittels wirksamer Zustandsüberwachung können Ausfallzeiten verhindert, Reparaturkosten niedrig gehalten werden und sichergestellt werden, dass die Betriebskosten konkurrenzfähig bleiben.
Wie aber können Unternehmen die Zustandsüberwachung für ihre Zwecke einsetzen?
Maschinen bis zum Ausfall zu betreiben kann kostspielig sein, sowohl hinsichtlich der Ausgaben als auch der Verluste durch ungeplante Ausfallzeiten. Im Gegensatz dazu kann die Implementierung eines eigenen Plans zur Zustandsüberwachung eine ganze Reihe von Vorteilen für Produktivität und Gesamtgewinn mit sich bringen.
Dazu gehören:
FLIR bietet eine Reihe von Hochleistungstools, um Verschlechterungen abzubilden und Muster bei der Verwendung von Geräten und Anlagen zu identifizieren. So können Betreiber beim Erkennen von Problemen zu unterstützt werden, bevor diese sich verschlimmern.

Die vorbeugende Wartung ist kein einheitliches Verfahren, das für alle Gegebenheiten auf gleiche Weise angewendet werden kann. Üblicherweise werden dabei einzelne Komponenten oder Funktionen detailgenau geprüft. Dazu kann alles gehören: von der Prüfung der Schwingungsfrequenz industrieller Anlagen, der Temperatur von Komponenten bis hin zur Prüfung des Stromverbrauchs bzw. -verlust den diese Komponenten haben.
Dies mit punktgenauer Präzision zu überwachen, ermöglicht Unternehmen, Trends zu erkennen. Sie sind in der Lage, offenzulegen welche Elemente ihres Betriebs schneller verschleißen als andere, sodass sie zielgerichtete Reparaturen veranlassen können. Die vorbeugende Wartung ermöglicht Effizienzsteigerungen, was zu höheren Erträgen und gedrosseltem Stromverbrauch führt sowie andere ausufernde Kosten eindämmt.
In jeder industriellen Umgebung kann die Zustandsüberwachung in die routinemäßigen Wartungsabläufe integriert werden, um von den Vorteilen dieses Verfahrens zu profitieren.
Wenn eine Komponente verschleißt, ist sie anfällig für einen Leistungsabfall. Dies trifft in besonderem Maße zu, wenn es um bewegliche mechanische Bauteile, wie rotierende Maschinenteile, Kompressoren, Pumpen oder Motoren geht oder um elektrische Bauteile, die stark beansprucht werden.
Die Zustandsüberwachung ist besonders nützlich zur Erkennung und Analyse von:
Von der präzisen Thermografie über funkenfreie Kameras für potenziell explosionsgefährdete Umgebungen bis hin zur akustischen Bildgebung zur Erkennung von Luftlecks in Druckluftsystemen sowie Inspektionssoftware: FLIR bietet für praktisch jede Inspektionsanwendung die passende Technologie.
Zur Untersuchung der Temperatur von Elementen überall in Ihrer Anlage können Handheld-Systeme für die Wärmebildgebung zu ansehnlichen Einsparungen führen. Für statische Elemente kann ein fest installiertes Wärmebildkamerasystem ähnliche Vorteile bieten.
Für elektrische Komponenten, zur Strommessung und für Prüfungen zur Qualitätssicherung bietet FLIR ebenso eine umfassende Auswahl an Prüf- und Messgeräten. Wenn Sie Lösungen für die Detektion von Gas, Luftlecks oder teilweisem Ausfluss bei Ihren Maschinenkomponenten oder für Ihre Produktionslinie suchen, schauen Sie sich die Palette der Gasdetektionskameras oder Kameras für akustische Bildgebung von FLIR an.
Zudem ist die Problemerkennung nicht allein auf Ihr Gerät beschränkt. Die intuitive Software von FLIR bringt die vorbeugende Wartung einen Schritt weiter und ermöglicht die wirkungsvolle Analyse selbst der anspruchsvollsten Datensätze. Um mehr über die Verbesserungen für Ihren Betrieb herauszufinden, die Ihnen FLIR Thermal Studio bei der routinemäßigen Zustandsüberwachung zu bieten hat, klicken Sie hier.
Wenn Sie sich um Energieverlust, Systemineffizienzen, beträchtliche Ausfallzeiten oder andere Probleme sorgen, die Ihre Kosten in die Höhe treiben und Ihre Produktivität senken, wenden Sie sich noch heute an unser Expertenteam für Zustandsüberwachung.