アカミミガメなどのカメやテラピンに最適なバスキングランプの距離と水温を、赤外線カメラで見つける方法
完璧に管理されたバスキングエリアと水温で、アカミミガメ、カメ、テラピンが健やかに過ごせるようにしましょう。FLIR ONE Edge Proなどのサーマルカメラを使用して、爬虫類の生息環境の温度を正確に測定する方法をご説明します。もう推測は不要です!

完璧に管理されたバスキングエリアと水温で、アカミミガメ、カメ、テラピンが健やかに過ごせるようにしましょう。FLIR ONE Edge Proなどのサーマルカメラを使用して、爬虫類の生息環境の温度を正確に測定する方法をご説明します。もう推測は不要です!

本音で話しましょう。アカミミガメ、カメ、リクガメなどの変温動物の爬虫類を飼っている方なら、バスキングエリアが暑すぎるのか、寒すぎるのか、それとも完全に間違っているのか、悩んだことがあるのではないでしょうか。私もそうでした。私が飼っているアカミミガメのラファエルを紹介します(そうです、「忍者タートルズ」にちなんで名付けました。ツッコまないでくださいね)。

アカミミガメの忍者タートル、ラファエル。
彼のバスキングスポットが、まさに「ちょうどいい」状態になっていることを確認したかったんです。「まあ大丈夫でしょ」と笑って済ませるレベルのひどさではなくて。
そこで、FLIR ONE Edge Proの出番です。このサーモグラフィカメラがあれば、実際の温度を確認できるので、カメのヒートランプの配置がこれでいいのか、もう推測する必要はありません。さらに、水温もバスキングの温度と同じくらい重要なため、ラファエルの給餌用タンクでも使用し、理想的な温度を維持しました。
このガイドでは、カメが最高の生活を送れるよう、サーモグラフィカメラを使用して、最適なバスキングランプの距離と水温に調整する方法を具体的に紹介します。
ほとんどの爬虫類は変温動物であり、体温調節は外部の熱源に依存しています。バスキングランプの距離が適切なら、カメは過熱することなく十分な暖かさを得られます。また、正しい水温を維持すれば、消化と代謝が促進され、全体的に健康な状態が保たれます。
バスキングスポットが寒すぎると、爬虫類は無気力になり、食欲不振に陥ることがあります。逆に暑すぎると、脱水やストレスにつながるおそれがあります。この理由から、バスキングエリアと水の温度を正確に測定することは非常に重要です。
理想的な温度範囲:
電球のワット数とバスキングランプの距離:
バスキング温度と水温をどちらも正確に測定するために、FLIR ONE Edge Proサーマルカメラを使用して正確に温度管理する方法を以下に紹介します。

セットアップの前に、ラファエル(私のアカミミガメ)が最適なバスキング環境と水温を維持できるよう、実際に使用した機材をご紹介します。


ここで、ラファエルのライフスタイルについて説明します。彼はいつも水槽に入れられっぱなしの生活を好みません。’—’その代わり、普段は私たちと一緒に屋外で過ごしていて、水槽を使うのは、給餌のとき、体を洗うとき、あるいはカメとして必要な用を足すときだけです(そのたびに私が水槽を掃除しています)。しかも、自分が水槽に入りたいときも、出たいときも、ちゃんと私たちに知らせてくれます。
なので、水槽用ヒーターは使っていませんが、水温をモニタリングして、安全な範囲である75°F~80°F(24°C~27°C)に保っています。水温が低すぎると食欲がなくなり、高すぎるとストレスの原因になります。

1. バスキングランプを台の真上に配置します。
2. 爬虫類専用の熱球を使用します(ワット数は環境によって異なります)
3. バスキングエリアが均等に加熱されるように高さを調整します。
4. 正確な測定を行うために、バスキングプラットフォームは乾いた状態に保ちます。
プロのヒント:甲羅の健康にはUVB電球も不可欠なので、熱とUVBの両方がカメに照射されるようにします。
1. FLIR Edge Oneを起動し、スマートフォンと接続します。
2. 正確な温度測定のため、キャリブレーションが完了するまで待ちます。
3. 放射率を0.95に設定します。カメの甲羅や乾燥したバスキングエリアなどの有機物の表面には、この値が最適です。
1. FLIR Edge Oneをバスキングプラットフォームから6~12インチ離して持ちます。
2. カメが座る場所に照準を合わせ合わせます。
3. 温度の測定値を確認します。
📏 バスキングライトの距離の目安:
💡 カメがバスキングを避ける場合は、温度ムラ(コールドスポットまたはホットスポット)を確認してください。熱分布が不均一な場合、FLIR Edge Oneで確認できるので、ランプ位置を調整して照射範囲を改善できます。
水温はバスキング温度と同じくらい重要です。水が冷たすぎると、カメは餌を正常に消化できません。逆に温かすぎると、ストレスや細菌の過剰増殖を引き起こす可能性があります。
FLIR Edge Oneで確認する方法:
1️⃣ サーマルカメラを水面に向けます。
2️⃣ 測定値を確認します。
🐢 ラファエルのようなカメの場合:カメは温かい水中で最もよく消化できるため、食事の前に給餌用水槽の温度も確認しましょう。
温度が最適でも、最終的な判断材料はカメの行動です。
✅ 環境が適切であることを示すサイン:
❌ 何かがおかしいことを示すサイン:
カメにとって快適になるように熱源を調整してください。
私の場合はラファエル用ですが、次のような他の爬虫類にも同じテクニックが有効です。
🦎 フトアゴヒゲトカゲ、イグアナ – バスキングスポットは約95°F~110°F(35°C~43°C)にする必要があります。サーマルカメラを使用すれば、暑すぎず、寒すぎない状態に保てます。
🐍 ヘビ – 加熱マットには局所的なホットスポットができることがあります。FLIR Edge Oneは、飼育ケージ内の温度が不均一になっていないかどうかを確認するのに役立ちます。
🐢 リクガメ – カメと同様、暖かいバスキングエリアと涼しい退避ゾーンが必要です。
熱に依存して生きる動物がペットなら、その熱を適切に調整するために、サーマルカメラが役立ちます。
アカミミガメやテラピンなどのカメを飼っている方は、サーマルカメラを使用することで、温度管理から推測をなくすことができます。
✅ バスキングの場所は? 科学的に測定済み。
✅ 水温は? ぴったり。
✅ カメの幸せな生活は? 間違いありません。
カメの理想的な生息環境をお望みなら、FLIRのサーマルカメラで、簡単かつ正確に実現できます。飼育場所をチェックし、可能な限り最高の環境を与えましょう。