;

冬に備える - サーモグラフィで問題を発見し、暖房費を節約する

家の周りを簡単に修理するだけで、エネルギー効率が大幅に改善され、毎年冬になると住宅所有者は多額の費用を節約することができます。赤外線サーモグラフィカメラを使えば、多額の投資やサーモグラフィの専門知識を必要とせず、数分で検査が完了します。

ここでは、基本的な住宅エネルギー検査を実施するための簡単なヒントをご紹介します。

 

エネルギー代を最大20%節約

理想的には、寒さが本格化する前に、住宅内のエネルギー効率の悪い箇所を特定し、直しておきたいものだ。しかし、ドアや窓の周り、屋根裏、電線やケーブルが家に入ってくる場所など、熱気が逃げている場所を特定するのは、屋内と屋外の温度に大きな差があるときが簡単です。

このような一般的な問題箇所の隙間を塞ぐだけで、住宅所有者は毎年エネルギー代を最大20%節約することができます。HomeAdvisorによると、米国の平均暖房費は年間1,550ドルで、暖房費の節約に換算すると310ドルになります。2022年に家庭のエネルギー代が年間平均3,600ポンドに増加すると予想されている英国では(出典:Cornwall Insight Ltd)、隙間を塞ぐことで年間710ポンド以上の節約につながる可能性がある。

暑い夏を経験する人にとっては、同じように冬に補修することで、暖かい季節の冷房効率を向上させることができ、1年を通してエネルギーコストを節約することができる。

 

ストリップをチェックする

冷気漏れの可能性をチェックし、改善するのが最も簡単な場所のひとつが、窓やドアまわりのウェザーストリップだ。外が寒くなると、ストリップ材は収縮する傾向がある。特に秋の異常に肌寒い日にこうした場所をチェックすることができれば、最も寒い日が来る前に、本当に新しいシーリング材が必要な窓やドアを発見することができる。

Air-Leak-Under-Door-8.jpg

 

足りないものを見つける

窓やドアからの漏れが大きく、外の空気が十分に冷たい場合は、空気漏れを手で簡単に感じることができます。壁の内側に隠れた問題の場合はこれは不可能ですが、それらの問題は家庭の総エネルギー損失のさらに 10 ~ 20% を占める可能性があります。熱画像装置は、天井を含む住宅内で断熱材が欠けている場所や移動した断熱材の場所を検出するのに特に優れています。さまざまな例については、InstagramTwitterの #MissingInsulationMonday ハッシュタグをチェックして、世界中の家庭でよくある失敗例を確認してください。

missing-insulation-monday-smaller.jpg

 

家庭のエネルギー検査を迅速に行うための適切な熱画像ツール

ご家庭では、FLIR ONE Edge Proが最適です。このモバイルアクセサリーは、携帯電話やタブレットにワイヤレスで接続でき、手の届かない場所でも簡単に点検できます。FLIR ONE Edge proには、赤外線カメラと可視光カメラがあり、赤外線画像に可視光の詳細を追加するマルチスペクトルダイナミックイメージング(MSX®)を搭載しています。MSXは、熱画像に可視光線の詳細を追加する機能です。MSXは、空気漏れや断熱材の欠落など、住宅所有者が遭遇する一般的な問題(水の浸入や、壁、天井裏、サイディングに住みかを作る一般的な害虫など)を発見するのに役立ちます。

Sink thermal visual msx.jpg

フリアーシステムズのFLIR C5は、プロフェッショナルや請負業者向けに、現場での過酷な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。また、MSXを搭載し、2mからの落下にも耐え、IP-54に準拠しているため、埃や汚れ、天候に左右されることなく使用できます。FLIR C5には、FLIR Ignite™ クラウド接続機能が搭載されているため、画像を自動的に安全な場所にアップロードして保存し、後でレポートを作成してクライアントに問題を示すことができます。また、FLIR C5は、高度な解析のためのソフトウェアFLIR Thermal Studio Suite(サーマル・スタジオ・スイート)にも対応しており、バッチ処理、豊富な機能を備えた測定ツール、カスタマイズしたレポートを作成できます。

C5 app shot.png

 

お問い合わせはページ内、フォームより受け付けております。

 

Back to top