PPE:最後の防衛線

アーク定格のスーツ、絶縁手袋、フェイスシールドなどの個人用保護具(PPE)は、産業安全において重要な役割を果たします。予期しないアークフラッシュ、短絡、突然の機器の故障など、問題が発生した場合に作業員を保護するように設計されています。しかし、PPEのみに頼ることは、危険がすでに存在することを前提としています。これは危険な考え方です。
EUでは、製造部門が5件の非致命的な労働災害のほぼ1件を占めており[1]、その多くは早期発見、より安全な検査、およびより良い保守計画によって予防できる可能性がある。
PPEは障害を防ぐものではなく、結果の管理に役立ちます。また、場合によっては、自己満足につながる可能性があります。労働者が保護されていると感じると、警告サインを見落としたり、検査を急いだりすることがあります。真の安全は、従業員が身に着ける前に始まります。つまり、リスクを克服するだけでなく、リスクを認識して防止するための洞察、ツール、自信をチームに与えるということです。
トレーニングが賢明な意思決定を強化
最高の機器であっても、職場の安全は人間の決定に依拠しています。だからこそ、訓練が不可欠である。訓練を受けた技術者は、潜在的な危険を認識し、検査ツールを正しく使用し、特に高圧状況で安全な手順に従う方法を知っています。良いトレーニングは、ミスを減らすだけでなく、事故が起こる前に防止するのに役立ちます。
職場での事故の最大80%は人為的ミスを伴い、多くの場合、不適切なトレーニングや不明瞭な手順に関連しているため、これは非常に重要です。[2]
電気的および機械的危険がある環境では、従業員は何をすべきかだけでなく、なぜそれが重要なのかを理解する必要があります。例えば、サーモグラフィカメラや音響イメージャーを効果的に使用するには、ポインティングや撮影以上のものが必要です。何が問題になっているかの解釈、文脈、認識が必要です。
トレーニングはまた、何かが間違っていると感じたときに行動する自信を従業員に提供します。ロックアウト/タグアウトなどの正しい安全手順に従うのに役立ち、締め切りに間に合わせるプレッシャーがあっても、安全を優先するよう促します。
最終的には、情報に基づいた労働力が、あなたの最初の、そして最も強力な防衛線となります。人々が何を探し、どのように対応すべきかを知っているとき、彼らは安全を維持するだけでなく、安全が第二の性質である文化を創造するのに役立ちます。
リスクを軽減するための適切なツール

安全な職場を作るかどうかは、人々の行動だけでなく、使用するツールにもかかっています。適切な検査技術は、技術者が問題を早期に検出し、危険にさらされるのを減らし、作業をより効率的に実行することに役立ちます。
例:
- サーモグラフィカメラは、電気パネルを開く必要なく、過熱しているコンポーネントを明らかにします。検査ルート機能(FLIR ExxやTxxxシリーズなど)を備えたカメラは、検査ポイントのルートの一部としてユーザーに安全上の指示も提供します。
- 赤外線検査窓は、物理的なバリアを所定の位置に維持することで、通電中のシステムを安全に検査することができます。
- 音響イメージングにより、チームは圧縮空気やガスの漏れを地面から見つけることができ、はしご、リフト、または不自然な位置決めが不要になります。
- 熱ストレス、UV指数、温度と湿度、湿気と空気の流れを監視するテストおよび測定ツールは、安全な作業環境を維持するために不可欠です。
これらのツールは、安全性とワークフローの両方を改善します。高い精度で遠方から検査できる場合、物理的な負担が少なく、急ぐ圧力が少なくなります。技術者は、仕事を適切かつ安全に行うことに集中できます。信頼性が高く使いやすいツールにより、安全性を別のチェックリストとして扱うのではなく、日常業務に組み込むのが容易になります。
ソフトウェアがデータを洞察に変える

検査ツールは強力ですが、その完全な価値は、取得したデータが明確でタイムリーな決定につながる場合にのみ実現されます。そこでソフトウェアが違いを生み出します。
- FLIR Igniteのようなプラットフォームを使用すると、検査結果をクラウドに保存し、監督者、安全チーム、外部パートナーと即座に共有できます。これにより、情報のサイロ化がなくなり、コラボレーションが容易になります。また、Ignite Proは経時的な温度トレンドデータを表示できるため、ユーザーは、おそらく危険になる前に、より早く問題を特定できます。
- FLIR Thermal Studioは、事前に定義されたルートを技術者に案内し、一貫したレポートを生成することで、検査の標準化を支援します。プロフェッショナルバージョンには、負荷と風補正が含まれており、全負荷下でのコンポーネント温度の予測を支援し、小さな問題を重要な洞察に変えます。
これらのソフトウェアパッケージは、何も見落とされず、収集されたデータがアクションに変換されることを保証します。傾向はもっと早く見つかる。フォローアップがしやすくなる。また、チームはファイルの管理に費やす時間を減らし、リスクへの対応に費やす時間を増やします。
検査ソフトウェアをメンテナンスプロセスに統合することで、画像や温度の読み取り値などの生データを明確で実行可能なステップに変えて、運用全体の安全性を向上させることができます。
安全文化の維持
強力な安全文化は、手順だけで構築されているわけではありません。それは、誰も見ていないときに人々が何をするかによって形作られる。従業員は、何かがほとんどうまくいかなかった状況を報告するよう奨励されていると感じていますか? 時間が限られていても、検査ルーチンに従っていますか? 何かが安全でないと感じたら、立ち止まって再評価することが奨励されていますか?
これらは、ポスターだけでなく、日々の意思決定においても安全を真剣に受け止める職場の兆候です。リーダーシップ、コミュニケーション、一貫性はすべて重要な役割を果たします。チームがトレーニング、信頼できるツール、明確なプロセスによってサポートされるほど、安全性は仕事だけでなく仕事の一部になります。
安全の夏をスタート
保護具は重要ですが、写真の一部にすぎません。真の安全は、熟練した人材、適切なツール、スマートな意思決定をサポートするシステムによって、より早く始まります。チームが安全に働いて欲しいのであれば、設備以上のものを与えましょう。彼らに明確さ、自信、コントロールを与えましょう。これを安全の夏にしよう。ギアだけでなく、人々を保護の中心に据えましょう。
[1] ユーロスタット、労働災害統計、2022年
[2] OSHAおよび英国のHSEは、職場での事故の要因として人為的ミスを推定している