高温作業許可を迂回する:書類なしで爆発性環境で潜在的な問題を特定する

危険な製造と生産の世界は、ワークロードに余分な要素を追加することなく、十分に複雑になる可能性があります。熱加工許可は、危険な環境での作業に不可欠な部分であると見られることがよくありますが、大量の書類を提出せずに検査できればどうでしょうか?

多国籍の化学製造会社は最近、まさにそれを行い始めました。それは、従業員全体に再配置するための時間と労力を解放します。

通常、ゾーン2の危険な環境で検査を行うには、マネージャーによる高温作業許可のサインオフが必要です。これは、広範囲にわたる手作業の書類で構成され、検査前に少なくとも1時間作業を停止する必要があります。また、発火の可能性を減らすために、爆発の可能性のあるすべての物質(可燃性粉塵やガスなど)を慎重に測定し、監視する必要があります。

これらの困難な環境における機械の主要コンポーネントを検査するために、熱カメラはホットスポットの特定、機械の温度の測定、バルブなどの部品が期待されたパラメータ内で動作していることの確認によく使用されます。残念ながら、これらのカメラは設計上本質的に安全ではないため、施設自体の安全性に間接的なリスクをもたらします。そのため、高温作業許可は使用前に承認を受ける必要があります。

FLIR Cx5サーモグラフィカメラ

より安全な検査 - FLIR Cx5

FLIR Cx5は、危険な場所でのより安全な検査を提供するために特別に設計された赤外線カメラです。リチウムイオン熱カメラを収納する頑丈なハウジングは、非本質安全製品に関連する固有のリスクなしに、高性能サーモグラフィを保証します。

ガス、蒸気、ほこり、または(この場合は)可燃性化学物質を扱う危険な場所では、熱加工許可の必要性を完全に排除します。

この化学プラントの現場では、オペレータは、1400°Cでコアで動作する耐火物など、極端な熱を扱う領域を安全に検査できます。オペレーターはレンガで覆われた容器の外部温度を明確に確認でき、ガイドラインの範囲内で作動していることを確認します。FLIR Cx5は、ロータポンプ、ベアリングの温度、容器内の液体レベルを監視するためにも使用されます。

時間、施設へのより良いサービスのために解放

施設の広報担当者は次のように説明します。危険区域認定装置の使用は、点火源が除去され、熱間作業許可が不要であるため、常に望ましい。

熱間加工許可の作成は、要求、準備された作業許可、および可燃性ガスがないことを確認したすべての該当エリア(そしてもちろん、これはその時点で可燃性ガスが存在しないことを確認するだけです)で行われる必要があるため、労働集約的です。総合的に見て、Cx5が排除する個々の検査の3時間の作業を検討している可能性があり、他の場所で使うのがより良いことを意味します。

使いやすい3.5インチのタッチスクリーンインターフェースと160×120の熱分解能により、-20~400°Cの近傍のターゲットの温度を正確に測定できます。 FLIR Cx5をツールボックスに追加すれば、熱加工の許可なしに、製造現場周辺の機械装置や電気装置を常に調査できます。

フリアーシステムズのCx5で、施設の時間を節約し、生産性を最大化する方法をご覧ください

Back to top