メタン漏れ検出:NSPS OOOOb および EG OOOOc に対する EPA の変更が OGI 検査規制およびガイドラインに与える影響


これは、メタンを含む石油とガスの排出の検出と軽減、および光学ガスイメージング(OGI)カメラの使用に関する米国環境保護庁(EPA)からの環境保護規則の変更に対処する一連のブログ記事のパート1です。
今月初め、ドバイで開催されたCOP28イベントで、米国EPAは、2021年と2022年にそれぞれ導入された以前のドラフトと補足規制を体系化した、メタンおよびその他の石油とガスの排出漏れ検知と修理(LDAR)の最終的なルールを発表しました。
この判決は、米国連邦政府が地球温暖化に寄与するメタンやその他の温室効果ガスの排出を規制する計画の大きな変化の頂点を表しています。EPAは、この新しい規則がメタン排出量を予想よりも80%近く削減し、それが2024年から2038年までの推定5800万トンのメタン排出量を防ぐと推定しています。
特に興味深いのは、一般的にNew Source Performance Standards(NSPS)"OOOb"およびEmissions Guidelines(EG)OOOcと呼ばれる新しいサブパートです。これらの更新は、排出削減の最良のシステム(BSER)として最初に光ガスイメージング(OGI)を確立した"OOOa"として知られる2015年の規制に追加されています。

OOOObサブパートは、OGIに加えて、逃亡ガス排出検出のためのオーディオ、ビジュアル、嗅覚技術の一貫した使用を含む、新しい、修正された、または再構築されたソースをカバーする既存のOOOOaルールを強化するように設計されています。
OOOcは、メタン排出の既存の追加源をカバーしており、EPAが既存の源に対処するために、国家計画の開発、提出、実施において国家に情報を与えるように設計されています。米国には、2022年12月6日の規制の影響日から計画を策定し、実施する期限が24か月あります。州が提出した後、規制施設は、それぞれの州のOOOOc計画を遵守するために、最長36ヶ月を持つことになります。
以下は、さまざまなサブパートのLDAR要件をまとめた表です(注:ベースラインでは、以前の規制の枠組みまたは要件を参照)。
| 表1-1 最終規則に基づくNSPS OOOb排出源、ベースライン要件、および要件 | 表1-2 最終規則に基づくEG OOOOc排出源、ベースライン要件、および要件 | |||
| パフォーマンス基準 | 推定性能基準 | |||
| ソース | ベースライン時 | 最終ルールの下 | ベースライン時 | 最終ルールの下 |
| 逃亡ガス/機器の漏れ | ||||
| 井戸サイト | ||||
| ウェルヘッドのみ、単一ウェル部位 | 要件なし | 四半期ごとのAVOモニタリング | 要件なし | 四半期ごとのAVOモニタリング |
| 坑口のみ、複数坑口サイト | 要件なし | 四半期ごとのAVOモニタリング + 半期ごとのOGI | 要件なし | 四半期ごとのAVOモニタリング + 半期ごとのOGI |
| 単一価格の単一坑井サイト 主要機器およびタンクバッテリーなし |
半期OGI | 四半期ごとのAVOモニタリング | オーオーオーオー前:要件なし オーオーオーア後:半期OGI |
四半期ごとのAVOモニタリング |
| 1つのピースで複数の坑井サイト 主要な機器、または 2つ以上のメジャー 機器または1つのメジャー 機器とタンクバッテリー |
半期OGI | 隔月AVOモニタリング + 四半期OGI | オーオーオーオー前:要件なし オーオーオーア後:半期OGI |
隔月AVOモニタリング + 四半期OGI |
| 集合・ブーストステーション | 四半期OGI | 毎月のAVOモニタリング + 四半期OGI |
オーオーオーオー前:要件なし オーオーオーア後:四半期OGI |
毎月のAVOモニタリング + 四半期OGI |
| トランスミッションおよびストレージコンプレッサ ステーション |
||||
| 天然ガス処理プラント | NSPSサブパートVVa | 隔月OGI | プレKKK:要件なし ポストKKKおよびプレOOO:NSPSサブパートVV オーオーオーオー後の時間:NSPSサブパートVva |
隔月OGI |
規則に対する最も結果的な変更は、エネルギーサプライチェーン内でカバーされ影響を受けるソースの数の拡大に関連しています。また、この規則では、コンプライアンスを維持するためにOGI技術の使用を増やすなど、一部の監視サイトに対する検出頻度を増やすことも求められています。
より具体的には、プロセスコントローラはゼロリークレートでなければならず、OGIカメラで見られるエミッションを持つことはできません。また、OGI技術は、圧縮機や閉鎖ベントシステムなどの他の特定のアプリケーションで許可または奨励されています。一部の施設は、半年ごとのOGIモニタリングから隔月ごとのオーディオ、ビジュアル、嗅覚(AVO)検査、さらに四半期ごとのOGIモニタリングに移行しますが、天然ガス処理施設は隔月ごとのOGI検査が必要になります。

さらに、影響を受ける組織は、四半期ごと、隔月ごと、または毎月のように、技術および使用頻度に応じて、<1 kg hr~><15 kg hrの範囲の検出閾値を持つ“定期スクリーニング技術”を含む高度なメタン検出技術を使用するオプションがあります。>15>1>
この規則はまた、0.40 kg/時間の高度な連続スクリーニング技術の新しい検出閾値を確立し、少なくとも24時間ごとに質量放出率データを送信する必要があります。これらの監視ソリューションは、長期(90日ローリング平均で更新)と短期(7日ローリング平均で更新)の2つのカテゴリに分類されます。
最後に、この規則では、フォローアップ検査の一環として機能するために“技術の空間的解決”が要求されています。例えば、技術に面積またはコンポーネントレベルの空間分解能がある場合、半径2mおよび0.5m内のすべての逃亡排出コンポーネントに対してのみフォローアップ検査が必要です。以前の規制草案では、サイト全体をスキャンする必要がありましたが、この変更により、OGIカメラの使用に理想的な既知の問題領域に集中する負担が軽減されます。

NSPS規制が2012年から今日にどのように変化したかの完全なリストについては、EPAがカバーする石油とガスのソースのこの表をご覧ください。
次のブログでは、NSPS OOOOb で規定されている "OGI カメラの使用方法の決定" と、具体的に参照されている規制のサブパートにどのように適用されるかについて詳しく説明します。
Teledyne FLIR OGIカメラおよびテクノロジーの詳細については、https://www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging/。