鉱山操業:音響イメージングカメラで圧縮空気の漏れを検出する方法

鉱業界は、地表や地下層から貴重な資源を採掘する上で、重要な役割を果たしています。安全かつ正確な鉱物や金属の採掘を実現するためには、堅牢で信頼性の高い設備が不可欠です。

その中でも、鉱業界においてエアコンプレッサーは不可欠な要素となっており、さまざまな掘削手法の動力供給、坑内換気の提供、地下および露天掘り鉱山における多種多様なツールの駆動のような、幅広い工程で活用されています。しかし、圧縮空気システムは、エネルギーコストの増加や機器の効率の低下につながる漏れなどの課題に直面し、全体的な生産性と安全性に影響を与えます。鉱山現場で圧縮空気の漏れを検出する最も効果的な方法の一つが、音響イメージングカメラの活用です。

目次

鉱業界における圧縮空気システムの重要性

Compressed_Air_for_Mining_Operations_1200x628.jpg

エアコンプレッサーは、鉱業の全プロセスにおいて不可欠な要素であり、圧縮空気はあらゆる工程で広く使用され、作業の安全性と効率性を向上させています。鉱業界では、エアコンプレッサーの多様な用途が認識されており、その活用により採掘作業の安全性と効率性が大幅に向上しています。

圧縮空気は、その高い適応性と利便性から、鉱業において最適な動力源として広く採用されています。エアコンプレッサーは、鉱山のさまざまな工程において優れた性能を発揮し、鉱業特有の過酷な環境にも耐えることができます。一貫した安定稼働、効率的であり、部品交換コストが比較的低いことが特徴です。

 

鉱山操業における圧縮空気の役割

blue-air-pneumathic-compressor-mine-underground_1200x628.jpg

鉱業界では、機器の動力供給、清浄な空気の供給、換気の提供にエアコンプレッサーが広範囲にわたり活用され、安全と効率的なプロセスを創出しています。圧縮空気は、鉱山操業のさまざまな工程において重要な役割を果たし、以下のような機能をサポートしています。

発破
鉱業界では、岩石やその他の硬質材料を砕くために制御された爆薬が使用されます。圧縮空気は、高速のエアストリームを供給することで、爆薬の安全かつ確実な点火をサポートします。

クリーニング
圧縮空気は、フィルターから粒子を除去する効果的な方法であり、不要な粒子を排除します。空気の清浄な供給源として、圧縮空気は機器や材料を汚れや破片から守るのに役立ちます。これにより、効率を改善し、ダウンタイムを削減し、耐用年数を延長することができます。

ドリル加工
圧縮空気は、回転式ドリルビットを駆動し、固い地層を貫通して鉱物へのアクセスを可能にします。

資材の取り扱い
圧縮空気は、流動化技術を活用し、石炭粉などの鉱物材料の取り扱いを容易にします。さらに、圧縮空気を利用することで、鉱物の搬送がスムーズに行われ、作業の効率が向上します。

計測機器とツール
鉱山操業では、正しく機能するために乾燥した清浄な空気を必要とする空気圧ツールが必要になります。圧縮空気は、電気を使用せずに空気圧ツールやデバイスの動作を可能にします。コンプレッサーはレンチ、ハックソー、ドリルに電力を供給し、安全かつ安定した地下採掘を実現します。

メタンガスの抽出
鉱山内でのメタンガスの蓄積は、静電気による引火や作業員の呼吸障害といった重大なリスクを引き起こします。適切な設計と安全対策を施した圧縮空気システムを使用することで、エアコンプレッサーで以下の作業が可能になります。

製錬および精製
製錬および精製プロセスでは、鉱石から金属を高温処理によって抽出し、最も効率的に利用可能な形へと精製します。鉱山近郊の製錬・加工工場では、このプロセス全体を通してエアコンプレッサを使用します。さらに、精製プロセスでは、圧縮空気を使用して、不要な元素の酸化を促すことによって材料の無駄を減らします。

スパージャー
圧縮空気は、タンク底部に設置されたスパージャー(微細孔を備えたパイプ)を介して供給されます。スパージャーからタンク全体に均一に気泡を分散させます。

換気システム
鉱山作業員が安全に作業するためには、十分な呼吸用空気が必要になります。圧縮空気は、鉱山の深部に新鮮な空気を供給し、作業員が安全に呼吸できる環境を提供します。緊急時には、避難シェルターに清浄な空気を供給し、作業員が安全に避難できる環境を提供します。

 

地下および露天掘り鉱山における掘削手法

Underground_Open_Cast_Mine_1200x628.jpg

坑内採掘では、用途、穴のサイズ、利用可能なスペースや設備に応じて、トップハンマー、DTH(またはITH)、ジャックレッグドリルなどのよりシンプルな設備など、さまざまな掘削方法が採用されています。DTH(ダウン・ザ・ホール)またはITH(イン・ザ・ホール)掘削は、大径および長尺の穴掘りに適しており、以下のような用途で広く使用されています。

露天掘り鉱山は、野天掘り鉱山(オープンピットマイン)や採石場(クオリー)とも呼ばれ、金属鉱物や非金属鉱物、建設資材の生産に依存しています。鉱山の規模や生産量に応じて、適切な穴のパターン(配列)、直径、深さが決定されます。これらの穴をドリルで掘削し、発破することで、鉱石や岩石を粉砕工程に適した状態に準備します。通常、トップハンマー式掘削機は直径3.5インチ以下の小径孔や比較的浅い掘削に適しています。一方、DTHまたはITH掘削は、3.5インチから8インチの中径孔に最適です。さらに、より大口径の穴は、ロータリードリルリグを使用して掘削されます。

圧縮空気システムは、掘削の生産性に多大な影響を与え、3つの採掘方法すべてにおける切削くずの排出(フラッシング)、ならびにDTH掘削におけるハンマー操作を可能にします。ドリルロッド周囲の環状部における最適な上昇気流速度は、破砕された切りくずを最大サイズのまま効率的に排出するために非常に重要です。その結果、貫通速度が向上し、ドリルビットの寿命が長くなります。さらに、圧縮空気の圧力はDTHハンマーの動作と掘削速度において重要な役割を果たし、露天採掘における総掘削コストの大部分を占めています。


鉱業界における圧縮空気漏れ検出の重要性

Distribution-station-with valves-for-compressed-air-in-mine_1200x628.jpg

鉱山内の圧縮空気供給ステーション(バルブ付き)

圧縮空気システムは漏れが発生しやすいので、コンプレッサーにかかる負荷が増大し、エネルギーコストの上昇を招きます。圧縮空気の漏れは、接合部や劣化しやすい部分で発生しやすく、これが圧力レベルの変動を引き起こします。これにより、エア駆動ツールの効率が低下し、作業完了に要する時間が長くなる可能性があります。また、漏れにより、コンプレッサーの稼働時間が長くなり、不要なサイクルが発生するため、装置の耐用年数が短縮され、メンテナンスコストが上昇します。

 

鉱山操業における圧縮空気漏れのコスト

通常、圧縮空気システムでは供給空気の25〜30%が漏れによって失われます。つまり:

  • エネルギーコストが25~30%増加
  • 圧縮空気工具の要件を満たすため、追加のコンプレッサー設備の購入コスト
  • コンプレッサーの寿命が30%短縮され、交換コストが30%向上
  • 追加の機器にかかる追加メンテナンス費用

鉱山施設における圧縮空気漏れのコストはどれほどか?

Cost-of-Compressed-Air-Leaks-Bar-Chart-Diagram-Teledyne-FLIR_1200x628.png

鉱山における圧縮空気漏れの実際の経済的影響 圧縮空気の漏れが鉱山操業に与える財務的負担は、漏れの規模やシステムの圧力(psig)に応じて、年間720ドルから55,333ドルに及ぶ可能性があります。

Plant Service Magazineによると、圧縮空気漏れのコストは、以下の要因に基づいて算出されます。1日を通した連続運転と、1キロワット時(kWh)あたり8セントの電力料金を考慮すると、適切に維持されていない圧縮空気システムは、鉱山操業において年間で数万ドルに及ぶコストを招く可能性があります。


鉱山操業における圧縮空気漏れ検出のための音響イメージングカメラの重要性

Acoustic-Imaging-Camera-FLIR-Si124-Composite_1200x628.png

FLIR Si124音響イメージングカメラ


音響イメージングカメラは、鉱山操業における圧縮空気漏れを検出する上で、有益かつ効率的なリソースとなっています。これらのカメラは、騒音や複雑な環境下でも、最小限のトレーニングでオペレーターが使用でき、漏れの発生源を迅速かつ正確に特定できるという利点を提供します。その結果、鉱山ではエネルギーの無駄を削減し、安全リスクを軽減し、設備の性能を最適化するための是正措置を迅速に講じることができます。

音響イメージングカメラを使用した鉱山操業における圧縮空気漏れの発見

鉱業界が直面する課題に対応するため、鉱山企業は特に状態監視に重点を置くことで、最新技術の導入を検討しています。FLIR Si124音響イメージングカメラは、鉱業における状態監視のための強力なソリューションを提供します。このカメラは、圧縮空気の漏れを検出するだけでなく、中・高電圧電気システムにおける部分放電(コロナ放電やアーク放電)の特定にも特化して設計されています。

FLIR Si124は124個のマイクロフォンで構築されており、長距離から非常に静かなノイズも検出して特定できるため、採掘作業の過酷な環境に最適です。FLIR Si124の高感度マイクロフォンは、通電中の機器から安全な距離を保つ必要のある、高電圧システムの検査にも便利です。

Acoustic-Imaging-Camera-Detecting-Compressed-Air-Leak-Mine_1200x628.jpg

FLIR Si124音響イメージングカメラによる圧縮空気漏れ検出

FLIR Thermal Studio Suiteデスクトップソフトウェアの追加により、熱画像と音響画像が1つのレポートに統合され、さらなる利点が得られます。このデュアル機能により、複数のソフトウェアプラットフォームを学習する必要がなくなり、メンテナンスの意思決定が強化されます。

無料のFLIR Acoustic Camera Viewerは、Wi-Fiを介して画像をすばやくアップロードしてすぐに分析できる、ウェブベースのレポート作成ソフトウェアです。このサービスは、圧縮空気漏れの波形とエネルギーコスト、分類、重大度の評価、部分放電に対して推奨される是正措置など、貴重な洞察をユーザーに提供します。

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio用FLIR Siシリーズプラグイン

FLIR Si124音響イメージングカメラは、採掘施設の運用継続性を向上させます。このカメラは、圧縮空気の漏れを早期に検出し、エネルギーの無駄と経済的損失を削減します。また、高電圧部品の故障による予定外のダウンタイムを防止し、鉱山での採掘と生産に必要な、安定した中断のないエネルギー供給を確保します。

このカメラは最小限のトレーニングで、最も騒音の多い場所でも採掘施設のメンテナンスサイクルに簡単に組み込めます。

鉱山操業で音響イメージングカメラを使用する利点

エネルギー効率の向上

鉱業界では、圧縮空気の漏れがエネルギーの浪費に大きく寄与する可能性があります。しかし、音響イメージングカメラを使用して漏れを迅速に検出して対処することで、鉱山操業でエネルギー効率を高め、全体的なエネルギー消費を削減することができます。その結果、運用コストの削減と環境への影響の低減につながります。

生産性の向上

圧縮空気の漏れは、鉱山操業の生産性に悪影響を与え、空気圧機器の効率を損なう可能性があります。このような漏れを迅速に特定して修復することで、鉱業会社は機器の性能を最適化し、全体的な生産性を向上させることができます。

コスト削減

FLIR Si124音響イメージングカメラは、鉱山での採掘と生産に不可欠な、一貫した中断のないエネルギー供給を確保します。FLIR Si124は、鉱山操業のコスト削減にも役立ちます。カメラ自体のコストに関連し、空気漏れを検出して修理することで工場が削減できる潜在的なエネルギーを見積もるには、Si124-LD ROI計算器を使用できます。


鉱業界における状態監視に音響イメージングカメラを使用する8つの利点

  1. 圧縮空気の漏れを早期に発見することで、エネルギーの無駄と経済的損失を削減します。
  2. 高電圧(HV)の電気部品の故障による予定外のダウンタイムを防止します。
  3. 操業の継続性と中断のないエネルギー供給を改善します。
  4. 中電圧および高電圧の送配電機器における部分放電の早期検出により、潜在的に危険な事故の回避に役立ちます。
  5. 非接触型カメラは0.3 mから130 mまでの動作距離から動作するため、操作を中断することなく、広いエリアで安全かつ効果的に状態ベースのメンテナンスが可能です。
  6. 最小限のトレーニングで、鉱業施設のメンテナンスサイクルに簡単に組み込めます。
  7. サーモグラフィ装置を補完し、採掘装置資産の全体的な検査を改善します。
  8. 保守点検の作業者によっては、従来の方法よりも10倍速く検査を完了することができます。

結論

結論として、鉱業におけるエアコンプレッサーの使用は業界に革命をもたらし、鉱山作業員が安全かつ効果的に作業を行えるように、信頼性が高く効率的な機器を提供しています。圧縮空気は、発破や掘削から換気や清掃まで、さまざまな採掘プロセスで使用されています。圧縮空気は、多用途かつ便利な動力源であり、鉱山の過酷な使用環境や激しい摩耗にも耐えうる特性を備えています。

しかし、圧縮空気システムからの漏れは、採掘プロセスに悪影響を及ぼし、エネルギーコストを増加させ、工具の効率を低減し、メンテナンス要件を増加させる可能性があります。FLIR Si124音響イメージングカメラは、採掘施設の状態監視、圧縮空気漏れの早期検出、操業継続性の向上のための強力なソリューションを提供します。


鉱業会社は、エアコンプレッサーと状態監視技術の使用から大きな利益を得ることができ、操業の効率と安全性が最大限に向上します。


音響イメージングカメラまたはこのアプリケーションの詳細については、www.FLIR.com/si124にアクセスしてください。

アプリのノートをダウンロード


よくあるご質問

 

関連記事

テクニカルノート

音響カメラで注目すべき7つのポイント

Read more
ホワイトペーパー

製造施設で音検知カメラを使用して検査速度を向上する方法

Read more
Back to top