BESSサイトの固有リスクとは何か、また、オペレータはそれをどのように克服できるか?


バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、太陽が出ていないとき、または風が吹いていないときでも、再生可能エネルギーを供給し続ける電源として機能し、私たちの世界に電力を供給する方法に革命を起こしています。
現代のエネルギーインフラのバックボーンとして、BESSは需要と供給のバランスをとる上で重要な役割を果たします。しかし、大規模なバッテリーストレージの導入増に伴い、製造業者、サイト管理者、規制当局にはそのリスクを効果的に管理する責任が生じます。
熱暴走はシステムの過負荷と同等です。それは危険な連鎖反応で、過熱したバッテリーセルがその安定性をなくし、隣接するセルが発火する原因となり、抑制が非常に難しい火災を引き起こします。これは、電気自動車、ポータブル電子機器、グリッドスケールストレージなどの製品に使用されるリチウムイオン電池を扱う場合に、特に懸念されます。

回路を焼く電気サージと同じように、熱暴走は急速にエスカレートし、人命、インフラ、エネルギー安全保障を危険にさらします。
このような危険な現象を引き起こす要因には、以下のようなものがあります。
BESS火災による予期せぬ影響は深刻で、巨額の経済的損失、送電網の不安定性、環境への害につながる可能性があります。また、これらのストレージユニットが他の高エネルギーインフラの近くに設置されることが多いことを考慮すると、災害の可能性は増大します。
2024年*だけでBESSユニットの導入は50%以上増加しており、潜在的なリスクは、労働者、重要な資産、コミュニティ、環境を保護する方法で管理する必要があります。
熱暴走を防ぐ最善の方法は、熱が上昇する前に熱異常を検出することです。しかし、適切な監視ツールがないと、オペレータは暗闇に放置され、手遅れになるまで隠れた危険に気付かないことがよくあります。
そこで熱画像技術が重要な役割を果たします。高度なサーモグラフィは、継続的でリアルタイムの温度監視を提供することで、危険な状況が発生しそうになるとアラート作業員に警告し、仕様を超えるホットスポットが見逃されないようにできます。電気の過負荷を防止するブレーカーのように、熱監視はフェイルセーフとして機能し、サイト管理者は過熱したバッテリーが発火する前にキャッチして対処できます。
BESSの運用をメルトダウンのリスクなしでスムーズに実行するには、熱監視システムは以下を提供する必要があります。
640 × 480の熱解像度、FSX® (Flexible Scene Enhancement) テクノロジー、窮地にある分析、最大80°の視野を備えた、
BESSテクノロジーは急速に進歩しており、それに伴って、エネルギー貯蔵システムを安全かつ安定に保つ責任も増しています。監視を怠ると、熱暴走によって再生可能エネルギーの進歩が妨げられ、送電網の回復力、持続可能性、エネルギー安全保障のメリットが損なわれる可能性があります。
最先端のサーモグラフィをBESSインフラに統合することで、事業者は時代を先取りし、小さな温度変動が大規模な災害を引き起こすことを防げます。なぜなら、エネルギー貯蔵のハイステークの世界では、早期発見は単なる良いアイデアではなく、電源を投入し続ける唯一の方法であるためです。
BESSやその他の産業施設における早期火災検知ソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
*市場調査会社Rho Motionによる