バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の設置が急増しており、これは世界のインフラを活性化させる重要な要因となっています

世界のエネルギー情勢は、前例のないペースで進化しています。再生可能エネルギー源の導入が進み、より持続可能な未来への移行が加速する中、効率的なエネルギー貯蔵への需要はかつてないほど高まっています。最新のエネルギーインフラのバックボーンであるバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)を導入することで、配電の安定性、回復力、効率性を確保できます。

S& P Globalの統計によると、2024年には米国のバッテリー貯蔵市場が記録的な成長を遂げ、11月下旬だけでも約9.2ギガワット(GW)の新規容量が設置されました。しかし、この急速な成長は、基本的なレベルでどのようにより安定した配電の公平性を実現するのでしょうか?

米国エネルギー情報局(EIA)によると、2024年には米国で89%という驚異的な容量増加が見込まれていますが、リチウムイオン電池を中心としたシステムの急速な導入が、労働者、地域社会、そしてエネルギーインフラに脅威を与えないようにするためには、まだ多くの課題が残されています。

Transmission Image.jpg

バッテリーエネルギー貯蔵システムの世界的な重要性はますます高まっています

特に太陽光や風力などの再生可能エネルギー源への移行が進む国々において、BESSは電力需給のバランスを取る上で重要な役割を果たしています。 通常、再生可能エネルギー源は本質的に間欠的です。つまり、制御不能なさまざまな環境要因により、1日を通して安定的に発電することができません。 BESSは、供給量が多いときに余剰エネルギーを蓄え、需要がピークに達した際に配電することで、そのギャップを埋める役割を果たします。

エネルギーインフラを高負荷に耐えられるよう強化するという考え方は称賛に値する(そして実際に論理的な)ものですが、新しいBESSサイトの構築を急ぐ中で、重要な安全上の懸念を見過ごさないようにする必要があります。

送電網の安定化に加え、BESSはエネルギーの信頼性向上にも貢献します。余剰電力を蓄えることで、BESSは停電や送電網の障害時にも電力供給を継続できるようにします。また、蓄えられた再生可能エネルギーは炭素排出量の削減にも寄与し、化石燃料発電所への依存を減らすことで、より持続可能なエネルギーミックスの実現につながります。BESSが輸送の電化を支援する役割を果たしていることも忘れてはなりません。電気自動車(EV)の普及が進む中、BESSは送電網に過負荷をかけることなく、高速充電インフラの整備を促進することができます。

BESSの設置が急増するにつれて、リスクも増大する可能性があります。

市場調査会社Rho Motionの「Battery Energy Stationary Storage Monthly Database(バッテリーエネルギー固定貯蔵月間データベース)」によると、2025年2月だけでも、再生可能エネルギーの生産者は10.5GWhの容量をグローバルエネルギーネットワークに追加しました。BESSサイトは、世界の電力供給における過負荷を防ぎ、発電機の負荷が大きくなるピーク時に蓄積されたエネルギーを放出する便利な手段ですが、一方で課題も存在します。

最大の懸念のひとつは「熱暴走」であり、これは温度上昇が1つのバッテリーセルから別のセルへと広がる危険な連鎖反応です。適切な監視と潜在的な故障の早期検出がなければ、熱暴走は雪だるま式に拡大し、壊滅的な火災につながる可能性があります。こうした火災は急速に広がり、ユニット間で伝播し、甚大な経済的損失や環境破壊、さらにはフッ化水素ガスなどの有害物質の放出といった安全上のリスクを引き起こします。

だからこそ、BESSサイトを安全かつ安定的に運用するためには、’ 高度なサーモグラフィソリューション が不可欠です。 高度な分析機能を備えた固定式 サーマルカメラは、設定されたしきい値を超える温度を検知すると、アラームや抑制システムをトリガーできるため、非常に信頼性の高いソリューションです。

A500f-A700F-3qtrFrtRght-01.pngfh-series-r_smaller.png

FLIR A500f/A700f アドバンスドスマートセンサー(左)と FLIR FHシリーズR(右)は、屋外での監視能力に優れ、発火が起こる前にホットスポットを検出することが可能です。

BESSやその他の産業施設における異常温度検知ソリューションの詳細は、こちらをご覧ください

関連記事

テクニカルノート

アプリケーションノート バッテリーエネルギー貯蔵システムにFLIRの熱監視を導入することで、安全性を確保し、火災の発生を防止します

Read more
テクニカルノート

BESSサイトの固有リスクとは何か、また、オペレータはそれをどのように克服できるか?

Read more
アプリケーションスポットライト

状態監視により電力システムの信頼性が向上

Read more
Back to top