製薬工場で隠れた空気漏れを早くに捉えて重大事故を防止し、コストを削減


グローバルな製薬会社が、音響カメラは工場エリアでの隠れた空気漏れを検出するための、信頼性が高く、高速で、使いやすい予知保全方法であることを発見しました。
産業環境では空気漏れが共通する問題です。圧縮空気システムのリークに関する研究によると、平均リーク率は約25%ですが、一部の施設ではリークによって圧縮空気が最大80%失われています。検出および対処が遅れた場合、これらの漏れは追加コスト、計画外の停止、さらには潜在的な安全上の危険を引き起こす可能性があります。工場や製造施設の特に空気漏れが発生しやすい場所には、機器のパイプライン、パイプ、バルブ、機器の隙間などがあり、通常、これらの箇所は肉眼では見えず、特殊な状況監視機器でのみ追跡可能です。
ある大手の国際的な製薬およびバイオテクノロジー企業は、圧縮空気漏れを危惧し、適時に検出する効果的で使いやすいソリューションを探していました。会社の漏洩検出の要件として速度、精度、信頼性を重要視していた同社は、音響カメラを使用してバルブ検査と漏洩検出を行い、施設内の圧縮空気、蒸気、ガス、真空漏れを突き止めることを決定しました。’同社は直ぐに、デバイスが隠れた漏れを効果的に捉える様子や、一度に広範囲にわたる区域をスキャンできる事実に感銘しました。このデバイスは、漏れの正確な位置を特定するだけでなく、漏れの規模とコスト計算も行うことができます。このため、同社は、機器のメンテナンスと修理に関するデータに基づく計画を立てることができるようになりました。

この製薬会社は、定期的な予知保全体制にFLIR Si124-LD Plusのような音響カメラを使用することで、工場エリアの空気とガスの漏れを検出し、潜在的な安全上の問題を防ぎ、操業の継続を確保することができました。時間、コスト、エネルギー節約という明らかな利点に加えて、同社が、デバイスを簡単に最小限のトレーニングで、メンテナンスサイクルに組み込めたことはうれしい驚きでした。

漏れは圧縮空気システムにおける無駄なエネルギーの主要な原因となります。

Si シリーズのプラグインを搭載したFLIR Thermal Studio Suite
赤外線サーマルカメラまたはこのアプリケーションの詳細については、www.FLIR.com/si124にアクセスしてください。