音響イメージングによる地下室の安全性の確保

カリフォルニアの著名な公益事業会社は、地下の配電盤に隠れた電気障害から安全上のリスクに直面しました。同社は高度な音響画像を使用して、早期故障検出が危険なアーク閃光事故を防ぎ、現場の技術者を保護する方法を発見しました。

沿岸の地下金庫における隠れたリスクへの対処

地下の中電圧および高電圧(MV/HV)配電盤は、機器の整合性を損なう可能性のある厳しい環境条件にさらされることがよくあります。湿気、温度変動、換気の制限により、Tボディコネクターなどの重要な電気部品の劣化が加速し、信頼性が低下し、メンテナンス需要が増大する可能性があります。

地下金庫内の定期点検中、技術者が突然アークフラッシュが発生したときに中電圧ケーブルを切断していました。ソースは、経時的な内部トラッキングと水分侵入を開発した劣化したTボディコネクターにトレースされました。アーク閃光は、技術者の手や腕に重度の火傷を引き起こし、限られた電気環境での部品の老朽化によって生じる隠れた危険を強調しました。これに対応して、同社は機器故障の早期の危険信号をよりよく理解するための安全イニシアチブを開始しました。彼らの目標は、音響画像技術が、安全上の危険にエスカレートする前に、部分放電活動やその他の劣化の指標を検出できるかどうかを決定することでした。

従来の方法では、隠れた障害に対する可視性が制限されています

通常の保管庫への立ち入りには、通常以下が含まれます。

  • 目視検査 - 目に見える損傷、煙、または苦痛の兆候がないかチェックする
  • 大気試験 – 危険なガスが存在しないことを確認する
  • 換気 – 安全なアクセスのためのスペースの準備
  • 機器の絶縁 – 可能な場合は非通電システム
  • 立ち入りと修理 – 技術者がメンテナンスを行うために立ち入ります

サーモグラフィはドローンやホットスティックを介してリモートで使用されることがありますが、これは一般的ではなく、熱が蓄積する前に起こる早期の電気イオン化を特定できないことがよくあります。

高度な音響イメージングが、問題が危険になる前に検出

Flir Si2-PDは、地下電気検査のための画期的なソリューションを提供します。直観的な音響イメージング技術により、初期段階の部分放電を検出し、データを明瞭で視覚的な結果に単純化します。また、内蔵のアナリティクスにより、障害の種類とその重大度を自動的に特定します。これらの機能を組み合わせることで、実行可能な安全に関する洞察が得られ、オペレータは通電状態の金庫に入る前に迅速かつ自信を持って意思決定を行うことができます。

一連のブレーカーを検査するsi2 pd音響イメージングカメラ

Si2-PD は、デバイス上の重大度分析により、即時の意思決定サポートを提供しながら、リアルタイムで部分放電を表示します。

主なメリット:

Si2-PD による音響イメージングには、いくつかの安全性と運用上の利点があります。

  • 早期故障検出 – 熱蓄積が発生する前に電気イオン化を特定します
  • 非接触、遠隔検査 – 通電している外部から安全に検出可能
  • クラス最高のパフォーマンス – 微妙な放電信号をキャプチャする高いマイク感度
  • 使いやすさ – フィールド技術者向けに設計され、専門家レベルの分析への依存を軽減

Flir Si2-PD の T ボディコネクタで部分放電が検出されました。

Flir Si2-PD の T ボディコネクタで部分放電が検出されました。

アーク閃光事故防止のための実証済みのツール

公益事業会社のエンジニアリングチームは、Flir Si2-PDは、技術者がアーク閃光の危険にさらされるのを防ぐ効果的なツールであると結論付けました。Si2 の高度な音響性能と直感的なインターフェイスにより、より迅速かつ安全な検査が可能になり、現場での作業における被害ゼロという当社の目標をサポートします。

Back to top