フリアーシステムズのサーモグラフィカメラで廃棄物焼却プラントの火災を防止


|
固定型サーモグラフィFLIR A315/A615をインテリジェントなWaste Bunker Monitorソフトウェアと組み合わせて、スマートな廃棄物監視ソリューションを実現しました。 廃棄物管理は、世界中の先進国で、重要な産業となっています。現在では非常に革新的な取り組みが行われており、ゴミ発電の利用も増えています。 廃棄物の保管から分別、リサイクル、そして電力への効果的な変換に至るまでのサイクル全体には、火災や自然発火の高いリスクが伴います。これは作業員にも環境にも、危険を及ぼす可能性があります。 それに対応するため、チェコ共和国の企業であるWorkswell社は、固形廃棄物の継続的点検を目的に設計されたWaste Bunker Monitorというサーモグラフィソリューションを開発しました。 このソリューションを製作するために、Workswell社ではフリアーシステムズのサーモグラフィカメラを採用しています。 |
|
Workswell s.r.o.はチェコ共和国の技術開発商社であり、中央ヨーロッパ市場で事業を展開しています。 同社は、チェコ共和国のプラハに本社を置いています。 その主な事業内容には、産業の多くの部門における非接触温度測定分野でソリューションを提供することが含まれます。 同社の顧客としては、ガラス工場や鋳物工場、セメント工場、都市廃棄物焼却施設、火力発電所などが挙げられます。
廃棄物管理全世界の廃棄物量は、依然として増加傾向にあります。 チェコ共和国だけで、年間およそ350~550万トンの都市廃棄物が生じています。
チェコ共和国では現在、都市廃棄物の75%がごみ廃棄場に蓄積されています。 その廃棄物のうち約40万トンが、プラハとブルノ、リベレツにある都市廃棄物焼却施設で熱処理されており、合計の熱供給量は約230万ギガジュール、電気の総生産量は約18,000メガワット時にものぼります。 廃棄物を熱処理するメリットは、エネルギー利得に加え、廃棄物量を劇的(元の重量の約10%~15%)に削減できることです。 多くの廃棄物にとっては、熱処理が実質的に唯一の適切な廃棄方法となります。
廃棄物火災は廃棄物焼却プラントにおける真の脅威であり、それはZEVO Malešiceでも同じです。 廃棄物焼却プラントにおける最も一般的な火災原因は、廃棄物の化学反応による発火と、都市廃棄物の回収車から放出される高温粒子です。 火災のリスクまたは壊滅的な爆発の要因は、減衰過程で廃棄物から放出されるメタンの濃度上昇です。 火災のリスクを低減するため、ZEVO MalešiceプラントではWorkswellのWaste Bunker Monitorシステムを導入することを決めました。 このシステムの主な目的は、プラントの廃棄物保管場所で火災の発生がないか監視することです。
ZEVO Malešiceプラントの廃棄物は保管タンクに持ち込まれます。 このタンクは、材料を均質化し、プラントが年中無休で連続運転できるように十分な量の廃棄物を蓄えておくために使用します。この場合、Workswell社では640x480ピクセルの解像度と80°レンズを備えた2台のFLIR A615カメラを採用しています。 これらのカメラを使用して、発火の可能性を示す過熱箇所が保管タンクにないかを監視します。
Workswell社のWaste Bunker Monitorシステムでは、火災のリスクが上昇している重要なエリアをプラントオペレーターに通知する独自のソフトウェアとフリアーシステムズの非接触測定技術を組み合わせています。
制御室の監視監視するエリアを各ゾーンに分割し、1秒当たり複数回温度値を評価します。 その結果、表面温度が上昇しているあらゆるエリアの情報が自動システムからクレーン運転者に通知されます。
|