4か月:EUのメタン緩和 - 今はどこですか?

 2025年6月、EUの画期的なメタン規制(EU 2024/1787)が正式に施行の第1段階に入った。4ヶ月後、エネルギー部門は、技術的、運営的、政治的に影響を感じ始めています。しかし、今はどこにいるのか。

規制:クイック要約

EUメタン規則は、以下を義務付けています。

  • 定期的に漏れの検出と修理(LDAR)を行います。
  • 定期的な通気とフレアーの禁止。
  • アクティブ資産および非アクティブ資産からの排出量の必須報告。
  • 2027年以降、同等のメタン監視を必要とする輸入基準。

オペレーターは、2025年8月5日までに最初のLDAR調査を提出する必要があり、修理は5日以内に開始され、30日以内に完了しました。

進捗と課題

IEAの2025年メタントラッカーによると、EUの炭鉱からのメタン排出量は2024年に8%減少し、最初の減少を記録しました。しかし、化石燃料からの全世界のメタン排出量は、EUの住宅用ガス需要全体に相当する1億2000万トンと高いままです。 

欧州委員会は現在、2026年8月までに加盟国と輸入業者向けのメタン透明性データベースとパフォーマンスプロファイルを準備している。2027年1月以降、輸入業者は化石燃料がEUと同等のMRV基準を満たしていることを証明する必要があります。 

進歩にもかかわらず、一部の加盟国は、実施の複雑さとエネルギー安全保障について懸念を提起しています。2025年8月のいくつかのEUエネルギー大臣からの共同書簡は、気候目標を犠牲にすることなく行政上の負担を減らすための簡素化措置を求めた。 

コンプライアンスにおけるFlirの役割

Flirは、EUの規制に合わせた高度な光ガスイメージング(OGI)ソリューションを提供し、コンプライアンスの鍵を握る存在として浮上しました。

Flir Gシリーズカメラ

  • 17 g/hrの少量の漏れを定量化
  • リークサイズとタイプのカメラ内定量化を提供します。
  • 従来の方法より9倍速く検査が可能。
  • 危険な環境およびATEX準拠の認定モデルを提供します。 

LDARサポート

Flirのカメラはタイプ1 LDAR調査をサポートしており、施設タイプによって頻度が異なります。

  • コンプレッサーステーションおよびLNGターミナル:4ヶ月ごとにタイプ1、8ヶ月ごとにタイプ2。
  • バルブステーション:9ヵ月ごとに1型、18~21ヵ月ごとに2型。

トレーニングと認定

オペレータはLDAR検査を実施するためにトレーニングを受け、認定を受ける必要があります。Flirは、規則第14条を確実に遵守するためのITCコースを提供しています。[Flir.com]

先を見据えて

EUのメタン規制は単なる気候ツールではなく、透明性とエネルギー安全保障戦略です。EUは、輸入に関する厳格な基準を施行することで、グローバルなサプライチェーンを再構築し、国際的な説明責任の先例を設定しています。

Flirの技術は、オペレータがこれらの要求を効率的かつ安全に満たすのを助けています。納期が厳しくなり、施行が進むにつれ、信頼性が高く高性能な検出ツールの役割は拡大するばかりです。

メタン緩和はもはやオプションではなく、運用可能です。

Back to top