OGIカメラではどのようなガスを見ることができるか?

FLIRのガス検知カメラは、何百種ものガスを迅速かつ安全に「見る」のに役立ちますが、すべての種類のガスを光学ガス画像(OGI)で視覚化できるわけではありません。OGIで見ることができるガスの種類を理解することは、カメラを選択し、その操作の専門家となるのに役立ちます。

光学ガスイメージングとは?

光学ガスイメージングでは、スペクトルフィルター処理された赤外線カメラを使用して、他の方法では目に見えないガス漏れを視覚化します。これは、ある量のガスを通過する赤外線放射を測定することによって視覚化します。それぞれのガスには独自のスペクトル吸収特性があり、多くのガス化合物は赤外線エネルギーをある程度吸収しますが、特定の狭い波長範囲内に限られます。

OGIカメラは、特定のガスをターゲットとするこの非常に狭い範囲内で、エネルギーがIR検出器に到達するのをブロックすることによって、通常は煙雲のように見えるガスプルームが存在する場所を視覚化できます。この雲は、その波長のエネルギーがガスによって吸収される場所です。

煙スタックgif.gif

どのような種類のガスが視覚化できるか?

OGIカメラは、ガスを赤外線エネルギーの欠如として視覚化するため、フィルター処理されたバンドパスで赤外線を吸収するガスのみを画像化できます。フィルター処理されたバンドパスで赤外線を吸収しないガスは見えません。例えば、ヘリウム、酸素、窒素などの希ガスを直接画像化できません。

ただし、他の数百種の産業ガスは赤外線エネルギーを吸収し、OGIで視覚化できます。例えば、ベンゼン、ブタン、メタンなどのほとんどの炭化水素は、波長3.3μm(マイクロメートル)付近の放射線を吸収し、炭化水素用FLIR Gシリーズなどのカメラで視覚化できます。六フッ化硫黄(SF6)は10.6μm付近のエネルギーを吸収し、FLIR G306のようなカメラで検出できます。

1台のカメラで特定のガスを視覚化しても、赤外線吸収特性が著しく異なる別のガスを視覚化することはできません。そのため、FLIRは、さまざまなガスを検知するためのOGIカメラのポートフォリオを用意しています。このチャートを使用して用途に最適なFLIRのカメラGFモデルを決定できます。

oil gas matrix-2.jpg

 

どんなガスを確認できるのか詳細はこちら

FLIR OGIソリューションの詳細はこちら:flir.jp/ogi


お問い合わせ

フォームに必要事項をご記入の上、お問い合わせください。内容を確認し、弊社担当者または販売店からご連絡いたします。

お問い合わせ

 

 

関連記事

カメラの選択

フリアーシステムズのガス検知用赤外線カメラの感度

Read more
カメラの選択

ガス漏れを検知する赤外線カメラとは?導入するメリットや選び方を解説

Read more
Back to top